| | | | Übersicht | "Elektrische Hubwagen"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Jungheinrich PROFISHOP VH-365547-YY |
ab € 1.508,30* pro Stück |
| |
Elektro-Hubwagen CX 14 (3 Angebote) Der Elektro-Hubwagen CX 14 ist ein leistungsstarkes Gerät mit kleinem Wendekreis für den innerbetrieblichen Einsatz. Der Multifunktionsgriff mit den grossdimensionierten Druckknöpfen macht diesen H... |
|
ab € 4.331,59* pro Stück |
| |
|
Pramac CX 14 BASIC ED24100B000 |
ab € 3.342,53* pro Stück |
| |
|
Columbus McKinnon 192062097 |
ab € 4.047,68* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3.957,63* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2.015,70* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2.782,68* pro Stück |
| |
|
Jungheinrich PROFISHOP VH-365564-YY |
ab € 1.869,44* pro Stück |
| |
Elektro-Hubwagen E-SDJ 1016 (2 Angebote) Die vielseitigen Elektro-Hubwagen der Reihe E-SDJ eignen sich für die verschiedensten Aufgabenbereiche wie z. B. zum Be- und Entladen von LKWs oder Containern, zum Ein- und Ausstapeln von Paletten ... |
|
ab € 2.893,77* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4.083,33* pro Stück |
| |
|
Columbus McKinnon 192062096 |
ab € 3.832,46* pro Stück |
| |
|
Pramac CX 14 EVO ED241L0P000 |
ab € 4.379,04* pro Stück |
| |
|
Jungheinrich PROFISHOP VH-365004-YY |
ab € 2.156,98* pro Stück |
| |
Elektro-Hubwagen E-SDJ 1025 (3 Angebote) Die vielseitigen Elektro-Hubwagen der Reihe E-SDJ eignen sich für die verschiedensten Aufgabenbereiche wie z. B. zum Be- und Entladen von LKWs oder Containern, zum Ein- und Ausstapeln von Paletten ... |
|
ab € 2.150,12* pro Stück |
| |
|
Columbus McKinnon 192062098 |
ab € 5.261,81* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Elektrische Hubwagen | | | Elektro-Gabelhubwagen – für den einfachen und schnellen Transport
Ein elektronischer Gabelhubwagen ist ein praktisches Hilfsmittel bei Transportarbeiten. Der Hubwagen ermöglicht es, auf eine einfache und schnelle Weise schwere Gegenstände zu transportieren. Für den innerbetrieblichen Palettentransport und das Be- und Entladen an einer Rampe eignet sich der Elektro-Gabelhubwagen hervorragend, denn in ihm verbinden sich Handlichkeit und moderne Technologie zu einer gelungenen Symbiose, die den Arbeitsalltag erleichtern kann.
Was gibt es beim Elektro-Gabelhubwagen zu beachten?
Fast jedes Unternehmen benötigt für den Warentransport einen Hubwagen. Handbetriebene Gabelhubwagen sind vor allem im Bereich der Supermärkte präsent, elektronische Hubwagen sind dagegen für Speditionsfirmen relevant. Die Nutzung dieser Geräte ermöglicht ein rückenschonendes und effizientes Arbeiten.
Ein Elektro-Gabelhubwagen sollte einfach und handlich sein
Da es die Aufgabe eines Hubwagens ist, das Tragen und Befördern schwerer Gegenstände zu erleichtern, sollte die Bedienung des Gerätes so einfach wie möglich sein, damit der Transport ungehindert verlaufen kann. Die Einfachheit ist vor allem in der Manövrierbarkeit erforderlich, damit der Benutzer des Gerätes schnell arbeiten kann. Um die Last fortzubewegen, sind am Gabelhubwagen entsprechende Rollen angebracht. An der Vorderachse sind im Normalfall starre Rollen zu finden, während diese an der hinteren Achse lenkbar sind. Der Wendekreis der Rollen sollte möglichst gering gehalten werden, damit der Wagen auch auf einer kleinen Fläche gewendet werden kann. Der Winkeleinschlag sollte bei 200 Grad oder mehr liegen, damit der Hubwagen gut manövriert werden kann.
Ein Elektro-Gabelhubwagen sollte robust sein
Die Bauweise des Transportwagens muss sehr stabil sein. Gerade beim Transport schwerer Last darf der Gabelhubwagen nicht nachgeben. Eine robuste Bauweise und Edelstahl als Herstellungsmaterial sichern ein einwandfreies Arbeiten. Die Lebensdauer wird zudem erhöht, wenn der Gabelhubwagen über verzinkte Bolzen verfügt und kratzfest lackiert wurde.
Hydraulik und Motor
Bei einem Elektro-Gabelhubwagen sollte auf die Elektronik, vor allem auf den Motor, geachtet werden. Die wichtigste Frage, die hierbei im Vordergrund steht, ist die nach der Lebensdauer der Batterie und der Motorstärke. Damit einher geht auch die Frage nach dem Komfort beim Aufladungsprozess. Ist das Aufladen der Batterie einfach oder kompliziert?
Weiterhin ist es wichtig, die Hydraulikpumpe zu untersuchen. Diese sollte der erforderlichen Belastung standhalten können und zuvor einigen Tests unterzogen worden sein.
Die Gabellänge richtet sich nach dem Aufgabenbereich
Je nach Arbeitsschwerpunkt verfügen die Modelle über verschiedene Gabellängen. Wenn nur einfache Europaletten transportiert werden sollen, sind die meisten Hubwagen ausreichend, sollen aber längere Lasten getragen werden, werden Wagen mit längeren Gabeln benötigt. Zu lange Gabeln schränken allerdings die Manövrierbarkeit ein.
|
|
| | | |