Gehen Sie zum Scannen doch einfach mal zum Kunden!
Mit der Canon "WiFi Box" können Sie direkt beim Kunden Dokumente scannen und kabellos über ein mobiles Endgerät an Ihr Büro übertragen. Alle Dokumentenscanner von Canon zählen zu den energiesparendsten am Markt, verursachen geringe Verschleißteil- und Servicekosten und bieten eine exzellente Scanqualität.
Rechnungen, Lieferscheine, Verträge, die Ein- und Ausgangspost – eine Vielzahl von Unterlagen, die in einem Unternehmen verarbeitet und den gesetzlichen Anforderungen entsprechend archiviert werden müssen. Genau dort liegen die Einsatzbereiche von Dokumentenscannern. Mit ihnen lassen sich Dokumente digitalisieren und für die Weiterverarbeitung im Unternehmen vorbereiten. Je nach Modell können mit den Geräten bis zu 30.000 Seiten pro Tag gescannt werden. Mit 5 verschiedenen Kategorien bietet Canon für jeden Einsatzbereich den passenden Dokumentenscanner.
PERSONAL
Freiberufler, Vertreter, Außendienstler – die Geräte der "Personal"-Reihe eignen sich für alle, die mobil unterwegs sind. Einzigartig ist die Bauart der Scanner: sie sind sehr klein, sehr leicht, aber dennoch robust genug für den oft harten "On-The-Road"-Einsatz. Die "Personal"-Modelle bieten zudem eine echte "Plug-And-Scan"-Funktion: die benötigte Scansoftware ist auf einem Chip im Gerät gespeichert – die Installation von Treibern und Software gehört der Vergangenheit an. Je nach Modell haben die Geräte einen automatischen Dokumenteneinzug für bis zu 10 Blatt. Die Scangeschwindigkeit reicht bis zu 30 Seiten pro Minute. Das empfohlene Scanvolumen liegt bei 200 Seiten/Tag.
WORKGROUP
Diese Modellreihe ist ideal für Praxen, Kanzleien und kleinere Büros. Die Geräte werden meist am Schreibtisch platziert und sind direkt mit einem Computer verbunden. Der Vorteil: die Scanner sind sehr kompakt, leicht zu bedienen und ultrarobust. Herausragend ist die intelligente Bildverarbeitung. Automatische Farberkennung, Erkennung der Textausrichtung oder die automatische Optimierung des Scanergebnisses sind nur einige Features, die die Arbeit mit den "Workgroup"-Modellen flexibel, einfach und wirtschaftlich machen. Das empfohlene Scanvolumen liegt bei 50-1.000 Seiten/Tag.
NETWORK
"Network"-Modelle sind die Teamplayer im Canon-Programm. Diese Geräte sind meist zentral aufgestellt und müssen nicht direkt mit einem Computer verbunden werden. Der Vorteil: über das große und intuitive Touch-Bedienfeld können vordefinierte Ziele ausgewählt werden. Das Scangut wird so zum Beispiel mit einem einzigen Fingerdruck an die Buchhaltung, die persönliche E-Mail-Adresse oder direkt an das Dokumentenmanagement-System des Unternehmens geschickt. Herausragend ist zudem der geringe Stromverbrauch. Das empfohlene Scanvolumen liegt bei 1.000-3.000 Seiten/Tag.
DEPARTMENT
Poststelle, Frachtlager, Großunternehmen: wenn viele Dokumente digitalisiert werden müssen, werden Hochleistungsscanner benötigt. Die Modelle der "Department"-Reihe sind dafür bestens geeignet. Mit Scangeschwindigkeiten von 50-75 Seiten pro Minute und einem automatischen Einzug von bis zu 100 Blatt sind sie ideal für den täglichen Großeinsatz. Das empfohlene Scanvolumen liegt bei 500-7.500 Seiten/Tag
PRODUCTION
Die Modelle der "Production"-Reihe sind die Flaggschiffe der Dokumentenscanner von Canon. Sie sind ideal für Unternehmen mit einem enormen Dokumentenaufkommen oder für Firmen, die professionelle Scandienstleistungen anbieten. In optimaler Qualität und atemberaubender Geschwindigkeit können bis zu 100 Seiten pro Minute verarbeitet werden. Das empfohlene Scanvolumen liegt bei 8.000-60.000 Seiten/Tag.
Herausragende Technologien
In jedem Dokumentenscanner von Canon stecken viele herausragende Technologien, die die tägliche Arbeit erleichtern, verbessern und wirtschaftlicher machen. Die Doppelzufuhrerkennung auf Ultraschallbasis erkennt zum Beispiel automatisch, wenn zwei Blätter auf einmal eingezogen wurden. Die Papierzufuhr wird sofort unterbrochen und der Arbeitsaufwand wird so deutlich minimiert. Jeder Dokumentenscanner von Canon ist zudem DUPLEX-fähig, was den Arbeitsablauf ebenfalls erheblich effektiver macht.
Je nach Modell enthalten die Canon-Dokumentenscanner ein umfangreiches Softwarepaket:
Mobiles Dokumenten-Scannen mit der Canon "WiFi Box WU10"
Mal eben schnell den Vertrag, die Versicherungsunterlagen oder andere Dokumente direkt vor Ort beim Kunden scannen und sofort ins Office übertragen? Mit der "WiFi-Box" ist der Traum vom kabellosen Scannen Wirklichkeit geworden. Das Gerät wird per W-LAN oder USB-Kabel mit einem der mobilen Drucker von Canon verbunden. Sobald per W-LAN eine Verbindung mit dem Smartphone oder dem Tablet-PC hergestellt wurde, können die gescannten Dokumente direkt ins Office oder an einen anderen Empfänger gesendet werden. Mit der Scansoftware "CaptureOnTouch mobile" können dabei sogar viele Features, wie die intelligente Scanfunktion, die automatische Textverbesserung oder die Leerseitenlöschung genutzt werden. Die "WiFi-Box" ist mit einer integrierten Stromversorgung ausgestattet .Voll aufgeladen können bis zu 400 Bilder mit einer Auflösung von 200dpi gescannt werden.
Tradition seit 1937
Die Canon Inc. wurde 1937 in Japan gegründet. Bereits 4 Jahre später entwickelte und präsentierte das Unternehmen Japans erste indirekte Röntgenkamera. Bis heute hat sich Canon zum weltweit führenden Anbieter von digitalen Imaging-Lösungen für den Geschäfts- und den Consumer-Markt entwickelt. Weltweit werden derzeit über 190.000 Mitarbeiter beschäftigt. Seit 1973 ist Canon mit einer eigenständigen Tochtergesellschaft in Deutschland präsent, die seit 1995 ihren Hauptsitz in Krefeld hat.
Garantie und produktbezogener Kundenservice
Canon ist von der außergewöhnlichen Zuverlässigkeit seiner Dokumentenscanner überzeugt. Für viele Modelle gewährt das Unternehmen daher eine 1-jährige, bei manchen Modellen sogar eine 2-jährige kostenlose Bring-In-Garantie. Bei einem Defekt wird das Gerät an das Canon-Service-Center geschickt und dort kostenlos repariert.Für alle Dokumentenscanner bietet das Unternehmen zusätzlich eine spezielle Hotline, an der alle Fragen von Experten beantwortet werden.
Hier finden Sie eine große Auswahl Dokumentenscanner von Canon.