Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Einweg-Besteck  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Einweg-Besteck
^

Einwegbesteck – das praktische Besteck, wenn nicht gespült werden kann

Einwegbesteck ist nicht so vielfältig in den Ausführungen wie Essbesteck im Allgemeinen, das in der Gastronomie angeboten wird. Der große Vorteil des Einwegbestecks liegt darin, dass man Nahrungsmittel genussvoll im Freien zu sich nehmen kann, ohne sich die Hände schmutzig zu machen, auch wenn man keine Möglichkeit hat, das Besteck nachher zu spülen. Der Nachteil liegt darin, dass sich nach Großveranstaltungen viel Müll ansammelt.

Einsatzbereiche des Einwegbestecks

Einwegbesteck verwendet man unter anderem an Imbissbuden, Eis-, Crêpes-, Suppen- oder Grillständen auf Markt- und Messeveranstaltungen, Konzerten, Kuchenständen und an Getränkeautomaten. Vom Einweglöffel über die Einweggabel, das Einwegmesser bzw. Einwegbesteck-Sets bis hin zum Pommes-Spießer oder Rührstäbchen wird alles angeboten. Häufig wird das Einwegbesteck auch beim Picknick oder bei Veranstaltungen im Freien verwendet.

Achten Sie auf das richtige Material

Einwegbesteck gibt es aus Holz, Kunststoff oder Biokunststoff. Der Begriff Biokunststoff wird verwendet, wenn das Material nach Benutzung kompostierbar und biologisch in ungiftige Bestandteile abbaubar ist wie etwa Polymilchsäure (PLA). Beachten Sie, dass normale Kunststoffe wie Polypropylen oder Polyethylen nicht abbaubar sind und die Umwelt so über Jahre nachhaltig belasten. Es gibt daher auch Kunststoffbestecke, die man ein paar Mal wiederverwenden kann, bevor sie entsorgt werden müssen. Solches Einwegbesteck trägt dazu bei, dass die Müllberge nicht so schnell anwachsen. Einwegbesteck aus Kunststoff ist leicht und biegsam. Stabiler ist dagegen Besteck aus Holz.

Die Verpackungseinheiten und die Farbwahl beim Einwegbesteck

Einwegbesteck können Sie in unterschiedlichen Verpackungseinheiten erwerben. Entweder geben Sie die gewünschte Anzahl an, soweit eine Einzelbestellung möglich ist, oder kaufen das Besteck in Einheiten je hundert oder tausend Stück für einen hohen Verbrauch. Benötigt man Einweglöffel, Einweggabel und Einwegmesser, bietet sich der Kauf eines Einwegbesteck-Sets an.
Während bei Großveranstaltungen meist weißes Einwegbesteck zum Einsatz kommt, wird bei Veranstaltungen zum Zweck des Umweltschutzes meist Holzbesteck genutzt. Hochzeiten, Partys und andere Feierlichkeiten dagegen erlauben buntes Einwegbesteck, das mit der Tischdekoration farblich abgestimmt ist.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.