Einsteckringschlüssel (offen) – leicht wechselbar für schwierige Montageprobleme
Der Einsteckringschlüssel mit Öffnung am Ring ist für Montagen konzipiert, bei denen ein Maul- oder Steckringschlüssel nicht angesetzt werden kann, etwa weil eine
Schraube oder Mutter zu nah an einem Blech sitzt. Der
Einsteckringschlüssel ist ein leicht tauschbares Werkzeug, welches eine Aufnahme für einen Griff, einen
Drehmomentschrauber oder eine Ratsche besitzt. Der Schlüssel gehört zur Gruppe der Ringschlüssel und damit zu den Schraubenschlüsseln. Im Gegensatz zu
Schraubendrehern werden diese Schraubwerkzeuge nicht senkrecht von oben auf Schraube oder Mutter gesetzt, sondern seitlich. Die Schlüssel bestehen häufig aus Werkzeugstahl wie Chrom-Vanadium-Stahl.
Die Verwendung erfolgt überwiegend im Kfz- und Motorradbereich, aber auch im Bereich der erneuerbaren Energien. Offene Ringschlüssel sind massiver als die geschlossenen Schlüssel, um die notwendige Stabilität zu erreichen. Ein bekanntes Beispiel für Nutzung offener Einsteckringschlüssel ist das Anziehen von Bremsleitungsanschlussmuttern. Die offenen Einsteckringschlüssel gibt es auch mit auf Nutzungsbereiche hin optimierten Größen als Satz.
Der Drehmomentschlüssel
Der
Drehmomentschlüssel ist ein optimierter Schraubenschlüssel, der um die notwendige Klemmkraft zwischen Bauteilen wie Flächen einerseits und Schrauben oder Muttern andererseits bei maximalen Betriebskräften zu gewährleisten, indem mit dem manuell geführten Schraubwerkzeug eine definierte Drehkraft (Anzugsmoment) auf ein Verbindungselement ausgeübt werden kann. Mit einem Drehmomentschraubendreher und der passenden Aufnahme kann man jeden Einsteckringschlüssel dahingehend optimieren.
Die Schlüsselweite
Einsteckringschlüssel gibt es metrisch, zöllig und mit E-Profil, also auf bestimmte sechskantige Profile optimiert. Die Schlüsselweite gibt den Durchmesser des Ringes an. Die Breite der Öffnung nennt sich dagegen schlicht Weite.
Die Aufnahme
Der Antrieb des offenen Einsteckringschlüssels erfolgt über einen Vierkant, der der auf die handelsüblichen Steckschlüsseleinsätze aufgesteckt werden können oder alternativ dazu über eine Rechteckaufnahme 9 x 12 oder 14 x 18 Millimeter für auswechselbare Werkzeugköpfe.