Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

  Einmalhandschuh  bei Mercateo online kaufen (555 Angebote unter 3.519.399 Artikeln)


Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern:vonbis  

Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100     Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   37   vorwärts
Übersicht
% ^v
Bild
zurück
100%
k.A.
€ 3,15*
1 Angebot
100%
k.A.
AS0467
€ 6,00*
1 Angebot
100%
Carl Roth
CH48.1
€ 12,50*
1 Angebot
100%
k.A.
€ 6,89*
1 Angebot
100%
Kimberly - Clark
57171
ab € 4,74*
2 Angebote
100%
Kimberly - Clark
57174
ab € 4,71*
2 Angebote
100%
k.A.
€ 1,95*
1 Angebot
100%
Shield
GD45
€ 4,60*
1 Angebot
100%
Denios
158-241
ab € 14,80*
2 Angebote
100%
KCL
k.A.
€ 20,55*
1 Angebot
100%
k.A.
€ 29,35*
1 Angebot
100%
Ansell
92-600
€ 10,09*
1 Angebot
100%
k.A.
€ 3,95*
1 Angebot
100%
k.A.
€ 3,35*
1 Angebot
100%
BSN medical
4648100
ab € 4,22*
2 Angebote
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100     Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   37   vorwärts
Weitere Funktionen für Ihre Produktauswahl:  
Weitere Informationen
^

Schnelle Sicherheit

Sie gehören in jeden Verbandkasten, aus der Medizin und der Lebensmittelherstellung sind sie nicht mehr wegzudenken. Einmalhandschuhe gehören zur Ausstattung wenn es darum geht, Träger oder Produkt zu schützen. Sie bieten schnellen und doch zuverlässigen Schutz. Ein hygienisches Arbeiten wird so möglich.

Besondere Anforderungen

Einmalhandschuhe erfüllen besondere Bedürfnisse, und genau aus diesem Grund werden Sie oftmals den Mehrweghandschuhen vorgezogen. Feingefühl und Tastempfinden bleiben, mit diesen überaus dünnen, aber dennoch dichten Handschuhen, erhalten. Die Handschuhe bieten einen guten Kontaktschutz. Vor allem in Bereichen in denen es darauf ankommt, keine Partikel zu übertragen, sind Einmalhandschuhe sinnvoll. Sie werden nach der Benutzung einfach entsorgt.

Anforderungen und Normungen

Einmalhandschuhe, die einen geringen Chemikalienschutz aufweisen und in Bereichen verwendet werden, sollten der EN 374 entsprechen. Ein Einmalhandschuh bietet allerdings immer nur einen geringen Schutz und sollte daher nicht bei langer Einwirkung von Chemikalien verwendet werden, hierbei würde es unweigerlich zur Gesundheitsgefährdung kommen.

Einmalhandschuhe, die im medizinischen Bereich eingesetzt werden, müssen den Anforderungen der EN 455 entsprechen. Ist dieser Sachverhalt gegeben, handelt es sich um Medizinische Einmalhandschuhe, und nur diese dürfen im medizinischen Bereich eingesetzt werden.

Einmalhandschuhe unterliegen der AQL, hierbei handelt es sich um ein Qualitätssicherungsverfahren. Hierbei wird eine fest definierte Stückzahl auf Dichtigkeit geprüft. Somit ist der AQL für Sie ein wichtiger Indikator dafür, welche Qualität Sie erwerben. Der AQL-Wert gibt an, welche prozentuale Fehlerquote maximal bei einem festen Los erlaubt ist. So dürfen beispielsweise bei einem AQL von 1,5 maximal 1,5 Prozent des geprüften Loses Defizite aufgewiesen haben.

Materialeigenschaften

Eine Vielzahl von Materialien, die unterschiedlichste Eigenschaften aufweisen, werden zur Herstellung von Einmalhandschuhen genutzt. Für Sie ist es wichtig, diese Eigenschaften zu kennen, um die bestmögliche Auswahl zu treffen.

PE

Dieses Material ist zu vernachlässigen. Es weist in den meisten Bereichen unterdurchschnittliche Eigenschaften auf und ist somit nicht empfehlenswert.

Naturlatex

Unbestritten ist Naturlatex das Material mit den herausragendsten Eigenschaften. Hoher Tragekomfort, eine enorme Reißfestigkeit gepaart mit hoher Flexibilität und Elastizität machen das Material perfekt für Einmalhandschuhe. Leichte Abstriche gibt es in den Bereichen Stichfestigkeit und Geruch.

Vernachlässigen Sie bei Ihrer Auswahl allerdings nicht, das es jedoch bei sehr vielen Menschen zu Latexallergien kommt. Dies ist ein nicht zu unterschätzendes Risiko. Sind Ihnen Allergiker in Ihrem Arbeitsbereich bekannt, dann haben Handschuhe aus Latex in Ihrem Unternehmen nichts zu suchen.

Neopren und Nitril

Diese beiden Materialien bieten Ihnen ähnliche Eigenschaften wie Latex, Allergien sind hierbei jedoch nicht zu befürchten. Eine gute Flexibilität, hoher Tragekomfort, Reißfestigkeit und geringer Eigengeruch sorgen dafür, dass Sie mit solchen Einmalhandschuhen gut beraten sind.

Vinyl

Durch geringen Tragekomfort und eine verminderte Reißfestigkeit sind Vinylhandschuhe nur für sehr kurze Anwendungen geeignet. Bei längerem Tragen und größeren Belastungen schwenken Sie lieber auf andere Materialien um.

Mit oder ohne Puder

Einmalhandschuhe gibt es in zwei Varianten, gepudert und puderfrei. Gepuderte Handschuhe ermöglichen es, die Handschuhe leichter anzuziehen, ohne sie durch enorme Dehnung zu belasten. Durch den Puder wird die natürliche Feuchtigkeit der Hände aufgesaugt.

Allerdings ist es nicht in jedem Bereich möglich, gepuderte Handschuhe zu nutzen, das Augenmerk liegt auf eventuell möglichen Verunreinigungen, die durch den Puder entstehen können. Weiterhin kann es zu Hautirritationen und Reizungen kommen, da der Puder eine austrocknende Wirkung hat und gerade bei Latexhandschuhen die Auswirkungen von Allergien verstärkt.

Die richtige Größe

Haben Sie sich für ein Produkt entschieden, wird es letztlich noch wichtig die korrekte Größe zu wählen. Um die Größe zu definieren, wird mit einem flexiblen Maßband auf Höhe der Fingerknöchel der Handumfang gemessen. Aus diesem Wert ergibt sich die Handschuhgröße.

  • 15,5 bis 18 cm ergeben die Größe XS
  • 18 bis 20,5 cm ergeben die Größe S
  • 20,5 bis 23 cm ergeben die Größe M
  • 23 bis 25,5 cm ergeben die Größe L
  • 25,5 bis 28 cm ergeben die Größe XL
  • 28 bis 30,5 cm ergeben die Größe XXL
  • Ab einem Maß von 30,5 cm wird die Größe XXXL benötigt.

Runden Sie im Zweifelsfall lieber auf, damit es nicht zu einem Verlust an Tragekomfort kommt.

Alles aus einer Hand

Für jegliche Anforderungen an Sicherheitsmaßnahmen bieten wir Ihnen eine riesige Auswahl an Sicherheitsausrüstung in unserem Bereich Arbeitsschutz. Und weil Sie bei uns alles aus einer Hand bekommen, bieten wir Ihnen auch für rundum gepflegte Hände ein großes Produktspektrum. Wenden Sie Handwaschpasten und Handschutzcremes nach getaner Arbeit an und Sie können Ihren Kollegen und Partnern getrost die Hand schütteln.

Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge, dann informieren Sie uns bitte per Formular.