Beschreibbare DVD-Rohlinge
DVD-Rohlinge sind nach folgenden Kriterien zu unterscheiden:
- Format: DVD-R bzw. -RW (Minus) oder DVD+R bzw. +RW (Plus)
- Schreibmethode und Brenngeschwindigkeit
- Speicherkapazität / Größe
- mitgelieferte Verpackung
Zusätzliche Auswahlkriterien sind die Möglichkeit des Aufdruckens bzw. Aufbrennens ("LightScribe") von Labels und diverse lebensverlängernde Eigenschaften
wie UV- und Kratzschutz.
Unterscheidung der Formate
Rohlinge unterscheiden sich in der Bezeichnung und damit bei der eingesetzten Technologie durch das Minus-Zeichen (-) und das Plus-Zeichen (+) innerhalb der
Artikel-Bezeichnung. Diese Unterscheidung wurde notwendig, weil bei Einführung des Formats die Hersteller sich nicht auf einen einheitlichen Standard einigen konnten.
Für den Einkauf von Rohlingen ist zu beachten, ob der verwendete DVD-Brenner nur eine oder beide Varianten unterstützt.
Neuere Geräte unterstützen i. d. R. beide Formate ("Multiformat-Recorder"). In diesem Fall empfehlen Experten und Tester den DVD+R(W)-Standard,
da dieser Schreibfehler besser toleriert und mit mehr DVD-Playern kompatibel sein soll.
DVD-Rohlinge für folgende Schreibmethoden werden angeboten:
DVD-R und DVD+R (DVD Recordable)
Hier handelt es sich um den gebräuchlichsten, einfachsten und preiswertesten Typ beschreibbarer DVDs. Diese DVDs sind mit den meisten auch älteren Laufwerken bzw.
DVD-Playern lesbar. Der einzige Nachteil: Dieser DVD-Typ ist nur einmal beschreibbar. Das zuverlässige Löschen von Daten erfordert die physische Zerstörung der DVD
z.B. mit einem Aktenvernichter, der auch CDs/DVDs schreddert.
DVD-RW und DVD+RW (DVD Re-Writable)
Diese Rohlinge können (laut Herstellerangaben zwischen 500 bis 1.000 Mal) wiederholt beschrieben und also auch gelöscht werden.
Als Vorteil gilt die gegenüber DVD+(-)Rs geringere Empfindlichkeit gegen UV- und Hitzeeinwirkung. Nachteile sind neben dem höheren Preis:
- die geringere Signalstärke beim Lesevorgang, die dazu führt, dass die Daten von älteren Laufwerken nicht oder nur unvollständig lesbar sein können.
- das geringere mögliche Schreibtempo - in der Praxis oftmals eher vom Brenner als von den Rohlingen limitiert.
- die Tatsache, dass es keine wieder bedruckbaren Rohlinge gibt, so dass einmal aufgedruckte oder per LightScribe aufgebrannte
Labels nicht ohne Weiteres gelöscht werden können. (Dies spielt keine Rolle bei beidseitig
beschreibbaren DVDs mit 9,4 GB Kapazität.)
"Double Layer" oder "Dual Layer"-DVDs (DL)
Diese DVDs sind einseitig, aber in zwei Schichten beschreibbar, woraus die höhere Kapazität von 8,5 GB bzw. 2,6 GB bei Mini-DVDs resultiert.
Von älteren Recordern und Playern wird dies oft nicht unterstützt.
DVD-RAM
Speziell formatierte (bis 100.000 Mal bei einfach bis dreifach bzw. ca. 10.000 Mal bei fünffach und mehr möglichem Brenntempo) wieder beschreibbare DVDs,
die, sofern Hard- und Software es unterstützen, direktes (Wieder-) Beschreiben der DVD wie eine Festplatte sowie eine zusätzliche Schreibfehlerkorrektur
bieten. Dieses Format eignet sich deshalb besonders zur Datensicherung. Nicht alle Brenner beherrschen dieses Format. Achtung!
Einige DVD-RAM-Recorder (insbesondere ältere Modelle) verarbeiten nur DVD-RAMs in speziellen "Cartridges".
DVD-Rohlinge sind mit folgenden Speicherkapazitäten/Größen erhältlich (Kapazität/Format):
- 1,4 GB / 80 mm: Mini-DVD
- 2,6 GB / 80 mm: Mini-DVD, DoubleLayer
- 4,7 GB / 120 mm: normale DVD
- 8,5 GB / 120 mm: DoubleLayer
- 9,4 GB / 120 mm: zweiseitig, DoubleLayer
Das 80 mm-Format findet vor allem bei Camcordern Verwendung.
DVD-Rohlinge werden in folgenden Verpackungen geliefert:
Einzeln verpackt bis zu 100 Stück pro Verpackung:
- "Jewel Case": die Standard-CD-Hülle, 10 mm dick
- "Slim Line" oder nur "Slim": eine schmalere CD-Hülle, 5 mm "dick"
- "Video-Box": die typische Video-DVD-Verpackung, 135 mm x 190 mm x 13 mm
Auf Spindeln mit 25 bis 150 Stück, eine handliche Verpackung für größere Mengen, allerdings ohne Hüllen für die einzelnen Scheiben.
Größere Mengen werden auch lose, nur in Folie eingeschweißt angeboten. Die verschiedenen Hüllen
für DVDs sind auch gesondert erhältlich.
Ein paar Tipps zum Abschluss
Achten Sie beim Einkauf darauf, dass der Bereich der Brenngeschwindigkeiten für diesen Rohling mit Ihrem Brenner korrespondiert. Beispielsweise
"16fach max" hat nur Sinn, wenn Ihr Brenner diese Geschwindigkeit unterstützt. Für ältere und langsamere Brenner empfiehlt sich der Einsatz von
Rohlingen, die für niedrigere Geschwindigkeiten optimiert sind. Achten Sie in diesem Fall eher auf die unterstützte minimale Brenngeschwindigkeit.
Die Kapazität der Rohlinge kann besser ausgenutzt werden, wenn man beim Brennen in dem benutzten Brennprogramm die Option "Multisession",
"(noch) nicht finalisieren" bzw. "DVD noch nicht abschließen" (oder sinngemäß) wählt. Eine andere Variante bietet das Formatieren eines DVD-Rohlings
mit dem UDF-Format (auch Packet-Writing genannt), sofern von der Brennsoftware unterstützt. Dieses erlaubt das Hinzufügen
sowie (nur für DVD+(-)RW) das Ändern und Löschen der Dateien auf dem Datenträger. Beide Methoden bergen allerdings die Gefahr, dass das Auslesen der
Daten auf unterschiedlichen Geräten Probleme bereiten kann.
Wollen Sie Daten auf DVDs dauerhaft archivieren, empfiehlt es sich, höherwertige Produkte mit einer höheren zu erwartenden Lebensdauer
(DVD-RAM, 30 Jahre) zu verwenden und bei der Lagerung die meist mitgelieferten Herstellerhinweise zu beachten.
Weitere Links zum Thema
Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe CD-Box, CD / DVD Dispenser,
DVD-Reiniger, CD-Ständer, CD-Tasche, CD-Rack,
CD-Versandhülle und DVD-Box.