Mit einem Durchschläger passende Löcher in Bleche setzen
Der Durchschläger gehört zum einen neben den Nietkopfsetzern und -ziehern zum
Nietwerkzeug, wird aber andererseits auch neben ähnlichem Handwerkzeug wie Körnern, Setzeisen und Splintentreibern zum
Schlagwerkzeug gerechnet. Diese doppelte Einordnung resultiert daraus, dass man Durchschläger häufig vorgesehen ist, um Löcher in Bleche zu setzen, wozu man meist zusätzlich einen
Hammer benötigt, um die notwendige Wucht durch Schlagen zu erzeugen. Für dickere Bleche oder Metallteile wird der Durchschläger an noch rotglühendem Werkstoff verwendet, was hier die enormen Werkzeuglängen von fast einem halben Meter als Hitzeschutz erklärt. Als Beispiel aus der Praxis kann man hier an ein Loch im Metallgriff einer Handschaufel denken, um diese später an einem Nagel zur platzsparenden Aufbewahrung aufhängen zu können.
Den Durchschläger vom Durchtreiber unterscheiden
Oftmals werden die Begriffe Durchschläger und Durchtreiber synonym benutzt, was zu Verwechslungen führen kann. Der Durchtreiber eignet sich aufgrund der abgeflachten Spitze im Gegensatz zum Durchschläger nicht dazu, Löcher in Bleche zu setzen. Der Unterschied in der Verwendung ergibt sich aus dem unterschiedlichen Aufbau der Spitze. Während die Spitze des Durchschlägers nach vorne hin sich verjüngend konisch zuläuft, ist sie beim Durchtreiber zylindrisch und am Ende platt. Der Dorn des Durchtreibers kann daher in einer runden ebenen Fläche mit oder ohne Loch oder seitwärts abgeschrägt auslaufen. Der Durchtreiber wird genutzt um Nieten, Splinte, Bolzen, Stifte oder Federstifte aus ihrem Sitz heraus zutreiben oder beim Einsetzen unter die Werkstückoberfläche zu versenken. Der Durchtreiber wird daher manchmal auch als Splintentreiber bezeichnet. Zum Teil wird der Durchschläger auch als Sonderform des Durchtreibers angesehen.
Die Längen und Durchmesser der Spitzen
Die Durchschläger gibt es in unterschiedlichen (Gesamt-)Längen und diversen Durchmessern des Dorns. Der Durchmesser bezieht sich hier von der Angabe her auf den größten Durchmesser des Werkzeugs am Übergang zum Griff. Alle Maßangaben werden für Deutschland in Millimeter angegeben.
Der Durchschläger-Satz
Ein
Durchschläger-Satz besteht immer aus mehreren Einzelteilen in unterschiedlichen Dorngrößen. Je nach Verwendung des Werkzeugs sind neben Durchschlägern zusätzlich auch Durchtreiber enthalten, wie bei einem Set zur Bearbeitung von Bremsen an Fahrzeugen.