Übersicht | "Druckluftklammergerät"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Druckluft-Tacker TC-PN 50 (5 Angebote) Druckluft-Tacker TC-PN 50 Der Einhell Druckluft-Tacker TC-PN 50 ist ein vielseitiges Werkzeug bei Renovierungs- und Sanierungsarbeiten. Das 2in1-Kombigerät besteht aus Druckluft-Klammergerät und Dr... |
|
ab € 41,36* pro Stück |
| |
M18FFUS-0C Akku-Klammergerät (7 Angebote) MILWAUKEE® Klammern mit Widerhaken der Stärke 9 von 40 mm bis 50 mm Bis zu 600 Heftklammern pro Ladung mit einem REDLITHIUM™ 3,0 Ah-Akkupack für maximale Produktivität Keine Gaskartuschen und keine... |
|
ab € 528,66* pro Stück |
| |
PN29130 Einzel; BS29000 Klammergerät (1 Angebot) Einzigartige Klammerinnenführung um eine gleichmäßige und optimale Eintreibung zu gewährleisten Leerschlagsperre, um Leerschüsse und eine Beschädigung der Oberfläche zu verhindern Werkzeuglose Tief... |
|
ab € 863,68* pro Stück |
| |
TACWISE Druckluft-Tacker Typ 140 (65900060) (1 Angebot) TACWISE Druckluft-Tacker Typ 140 arbeitet mit Druckluft 60-100 PSI, mit Gummigriff, schnelles Nachladesystem, Einzelschussauslöser, Sicherheits- griff, Lautstärke: max.83 dBA, Kapazität Klammernmag... |
|
ab € 75,11* pro Stück |
| |
PN755 Kontakt; KG700 Klammergerät (1 Angebot) Patentierte Leerschlagsperre, um eine Beschädigung der Oberfläche zu verhindern Patentierte Abdeckung zum einfachen Entfernen verklemmter Klammern Werkzeuglose Tiefeneinstellung Innovatives patenti... |
|
ab € 441,16* pro Stück |
| |
PN7965 Kontakt; HD7900 Klammergerät (1 Angebot) Von oben zu beladendes Magazin für einfaches Befüllen mit Klammern Werkzeuglose Tiefeneinstellung, sowie verstellbare Abluftklappe Zwei-Finger-Auslöser Mühelose Beseitigung von verklemmten Klammern... |
|
ab € 357,42* pro Stück |
| |
|
|
ab € 749,97* pro Stück |
| |
|
|
ab € 93,60* pro Stück |
| |
Brüder Mannesmann Druckluft-Tacker 8 bar inkl. Koffer (5 Angebote) Brüder Mannesmann Druckluft-Tacker 8 bar inkl. Koffer Druckluft-Nagler Geeignet zum Anschluss an Kompressoren Ideal zum schnellen und mühelosen Befestigen von Leisten, Profilbrettern, Paneelen usw.... |
|
ab € 33,43* pro Stück |
| |
|
|
ab € 188,26* pro Stück |
| |
M18FFUS-302C Akku-Klammergerät IN2 (6 Angebote) MILWAUKEE® Klammern mit Widerhaken der Stärke 9 von 40 mm bis 50 mm Bis zu 600 Heftklammern pro Ladung mit einem REDLITHIUM™ 3,0 Ah-Akkupack für maximale Produktivität Keine Gaskartuschen und keine... |
|
ab € 668,56* pro Stück |
| |
|
|
ab € 96,45* pro Stück |
| |
Klammernagler DPSSX38 Druckluft DSTSX 38 mm (4 Angebote) DeWalt Klammernagler DPSSX38 mit Dial-A-Depth zur Einstellung des Tiefenanschlags für bündiges oder tiefes Eintreiben der Klammern. Produktbeschreibung: Abluft-Auslass hinten führt vom Arbeitsberei... |
|
ab € 150,13* pro Stück |
| |
|
|
ab € 209,62* pro Stück |
| |
|
|
ab € 247,66* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Druckluftklammergerät | | | Druckluftklammergeräte - Profis im Einsatz
Druckluftwerkzeuge finden in nahezu jedem Bereich ihre Verwendung. Durch die enorme Kraft, die bei Druckluftgeräten entsteht, sind sie für den professionellen Einsatz bestens geeignet. Auch im Bereich der Tacker und Nagler sind die druckluftbetriebenen, handgeführten Maschinen unverzichtbar und ermöglichen einen reibungslosen Arbeitsablauf - auch bei umfangreichen Arbeiten an robusten und dicken Materialien.
Viel Kraft, wenig Mühe
Druckluftklammergeräte bestechen durch die große Kraft, die der Bolzen beim Einschießen der Klammern entwickelt. Durch den Druckluftbetrieb werden, abhängig vom Gerät, zwischen 4 und 8 bar aufgewandt, um die Klammern und Nägel in das Material zu treiben. Hierbei betätigen Sie lediglich den Auslöser. Rückschläge werden durch die Bolzenbewegung vermieden, so dass ein schonendes und angenehmes Arbeiten ermöglicht wird. Durch die hohe Kraft, die aufgebracht wird, ist es mit Druckluftklammerern möglich, auch härtere Materialien zu bearbeiten und ein tiefes Einschlagen der Klammer zu erzeugen. Im handwerklichen Bereich kommen diese Geräte daher in Polstereien, beim Anbringen von Verkleidungen, Verbinden von Holzelementen und selbst im Fahrzeugbau zum Einsatz. Besonders empfehlenswert ist eine manuelle Druckregulierung, die die Stärke des Einschlagvorgangs bestimmbar macht.
Luft als Antrieb
Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Druckluftklammerers nicht nur den Arbeitsdruck, sondern auch den Luftverbrauch pro Klammerung. Dies ist besonders wichtig, da das Herstellen von Druckluft mit Kosten verbunden ist. Das Druckluftklammergerät muss mit einem Kompressor verbunden sein, um seine Arbeit aufnehmen zu können und dieser erzeugt unter Verwendung von Energie die nötige Druckluft. Ein ausreichend dimensionierter Kompressor und ein ausgewogenes Aufwand-Nutzen-Verhältnis sollten unbedingt gegeben sein. Ein Wert von 1,5 Litern Druckluft pro Klammerung ist akzeptabel.
Klammern und Nägel
Da die Werkzeuge recht kostspielig in der Anschaffung sind, ist es sinnvoll, bereits von vornherein zu prüfen, ob ein Kombigerät aus Tacker und Nagler benötigt wird. Zudem sind mögliche Klammer- und Nagellängen ein wichtiges Kaufkriterium. Sie bestimmen die Einschlagtiefe. Wichtig und gleichermaßen sinnvoll ist es darauf zu achten, dass sich Magazine leicht entnehmen lassen und auch verklemmte Klammern ohne große Umstände gelöst werden können. Dies verhindert Arbeitsverzögerungen und sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Damit die Arbeitssicherheit nicht auf der Strecke bleibt, sollte Ihr Gerät auf jeden Fall über eine Sicherheitssperre verfügen, um ein ungewolltes Lösen von Abschüssen zu vermeiden und so das Unfallrisiko zu minimieren.
Gewicht
Um ein ermüdungsfreies Arbeiten zu ermöglichen, ist es wichtig, auf das Gewicht und eine ergonomische Formung des Druckluftklammergerätes zu achten. Gerade bei Arbeiten, die weit oben oder über Kopf durchgeführt werden, spielt das Gerätegewicht eine übergeordnete Rolle. Ein geringes Gewicht lässt nicht nur die Ausdauer Ihrer Mitarbeiter wachsen, es sorgt auch für ein saubereres Einschlagergebnis, da der Klammerer besser positioniert werden kann. Durch ergonomische Griffformen liegt der Druckluftklammerer perfekt in der Hand. Um eine gute und gezielte Positionierung vornehmen zu können und auch schmale Bereiche zu erreichen, sollte das Gerät im Klammerkopfbereich auf keinen Fall sperrig ausfallen. Ein freies Sichtfeld und ein schmaler Ausschuss ermöglichen es Ihnen, auch verwinkelte Bereiche gut und zielgerichtet zu bearbeiten.
|
|