Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

  Drucker  bei Mercateo online kaufenZum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Drucker“
Überbegriffe
Laserdrucker
Farblaser- und Monochrom-Laserdrucker sind die praktischen Geräte für das Büro.
Toner
Toner für Ihren Laserdrucker von namhaften Herstellern präsentieren wir Ihnen in diesem Bereich.
Tintenstrahldrucker
Zum Drucken benötigen Sie Druckertinte. Möchten Sie Fotos ausdrucken, dann ist ein Fotodrucker die beste Wahl.
Druckerpatronen
Druckerpatronen diverser Hersteller finden Sie hier.
Nadeldrucker
Gelegentlich auch als Matrixdrucker bezeichnet.
Großformatdrucker
Damit drucken Sie im Großformat wie z.B. A3 oder A2, eine weitere Variante ist der Plotter.
Multifunktionsgeräte
3-in-1 Drucker
Mit diesem Multifunktionsdrucker können Sie drucken, scannen und kopieren.
4-in-1 Drucker
Scannen, faxen, kopieren und drucken - ein Gerät für alle Aufgaben in der Firma. Auch als Multifunktionsfax bezeichnet.
Faxgerät
Je nach Modell können Sie damit faxen, scannen oder kopieren.
kompakte Drucker
Bondrucker
Um mit diesem Gerät Bons ein- oder zweifarbig auszudrucken, benötigen Sie noch Bonrollen.
Etikettendrucker
Beschriften Sie Etiketten und sorgen Sie so für die richtige Kennzeichnung von z.B. Regalen, oder drucken Sie Einzel- oder Endlosetiketten.
Mobile Drucker
Der Drucker für unterwegs, damit drucken Sie Belege oder Etiketten.
Protokolldrucker
Kann z.B. an Laborwaagen angeschlossen werden und erstellt Identifikations-Nummerierung für Proben oder Serien.
Drucker nach Formatgröße
Spezialdrucker
CD DVD Drucker
Bedrucken Sie CDs und DVDs ganz nach Ihrem Geschmack.
Kartendrucker
Bedrucken Sie Ausweise oder Plastikkarten, ein- oder beidseitg druckende Geräte erhältlich.
3D-Drucker
Nutzen Sie Ihre Konstruktionsdaten aus dem PC, um einen Prototypen in kurzer Zeit zu erstellen.
Druckerzubehör
Anbauteile
Benötigen Sie z.B.
Papierkassette
oder Ausgabefach?
Bauteile / Ersatzteile
In unserem Sortiment finden Sie auch:
Resttonerbehälter
oder Transfereinheit
Zubehör / Komponenten
Passendes Zubehör wie Druckerkabel und
Print Server haben wir auch.

Logo OKI

Drucken Sie doch, worauf Sie wollen!

Egal, ob Sie auf Papier, Karton, Folien oder Spezialmedien drucken wollen: Mit einem OKI sind Sie absolut flexibel! Und das auch in jeder Größe: Vom A6-Flyer bis hin zum maximal 1.320 mm langen Banner ist jedes Format möglich. Die innovative OKI LED-Technologie garantiert dabei extrem hochwertige und scharfe Ergebnisse. Herausragend ist zudem der Service: OKI bietet Ihnen eine kostenlose Garantieverlängerung auf 3 Jahre mit Vor-Ort Service (alle Bedingungen zur Garantie finden Sie unter www.oki3jahregarantie.de). Nach einer Online-Registrierung innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum erhalten Sie so einen einmaligen "Produktivitätsschutz", den es anderswo häufig nur gegen Aufpreis gibt.
Header

Welcher Drucker-Typ sind Sie?

Entscheidend für einen optimalen Workflow ist natürlich die Wahl des richtigen Druckers und des passenden Drucksystems. Egal, ob Etiketten-, Monochrom-, Farb- oder Multifunktionsdrucker: Für alle Einsatzbereiche bietet OKI die entsprechenden Modelle.

LED Drucker

Egal, ob in Farbe oder Monochrom: Drucker dieser Familie erledigen ihre Aufgabe: Drucken – und das in höchster Qualität.

Multifunktionsdrucker

Drucker dieser Produktfamilie sind Alleskönner: Neben drucken können sie z. B. zusätzlich scannen, kopieren, faxen oder alles via E-Mail versenden.

Nadeldrucker

Die Profis für die Erstellung von Dokumenten mit Durchschlägen. Sie sind ideal für den Einsatz in Praxen, Werkstätten und natürlich im Office geeignet.

Brillante Ergebnisse: Farbdrucker von OKI

Farbdrucker von OKI sind an die Anforderungen der Kunden angepasst. Egal, ob Geräte mit geringer Stellfläche oder Modelle mit ausgefeilten Features – alle Drucker bieten hervorragende Qualität zu äußerst günstigen Seitenpreisen. Entsprechend Ihres individuellen Druckvolumens empfehlen sich Geräte für Einzelarbeitsplätze bzw. Abteilungsdrucker im Format A4 oder Abteilungsdrucker im Format A3.

Das Kraftpaket: OKI C911dn

Das Profigerät, das den Ansprüchen von Büroanwendungen und den professionellen Bedürfnissen der Kreativbranche gerecht wird. Die OKI LED- und die MultiLevel-ProQ-Technologien sorgen für atemberaubend scharfe Druckergebnisse, verbunden mit der höchsten Druckgeschwindigkeit am Markt. Die erste Seite ist bereits nach 8 Sekunden erstellt. Aufgrund der enormen Bandbreite der bedruckbaren Medien und der möglichen Formate ist der Drucker wunderbar für die Produktion von Kleinserien geeignet. Zahlreiche Energie- und Tonersparfunktionen sorgen zudem für äußerst niedrige Gesamtkosten.

Schnell und äußerst preiswert: Schwarzweissdrucker

Die Geräte dieser Familie sind hervorragend für den klassischen Druck in Schwarzweiß geeignet. Herkömmlichen Laserdruckern sind die Modelle aufgrund der verwendeten OKI LED-Technologie und der geringen Stellfläche weit überlegen. Neben Druckern für Einzelarbeitsplätze sind Geräte für Abteilungen in den Formaten A4 und A3 erhältlich, die mit zahlreichen Features wie Duplexdruck oder Broschüren- bzw. Dokumenten-Finishern ausgestattet sind.

Umweltfreundlich und kostengünstig: OKI B412dn / OKI B432dn

Diese Drucker werden Sie extrem begeistern! Die erste Seite ist bereits nach maximal fünf Sekunden gedruckt und die Gesamtgeschwindigkeit liegt bei sagenhaften 40 Seiten pro Minute (B432dn). Die integrierte Duplexfunktion, die Netzwerkfähigkeit sowie die geringe Größe sorgen für maximale Effizienz. Hinzu kommen der Toner-Sparmodus, der Energiesparmodus, der Auto-Off-Modus sowie der Eco-Modus – all diese Funktionen sorgen für einen herausragenden Umweltschutz.

Alleskönner: Farb-Multifunktionsdrucker

Die Modelle dieser Produktfamilie gehören zu den wirtschaftlichsten Multifunktionsgeräten, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Sie bieten unglaublich scharfe Druckbilder, professionelle Qualität und besonders geringe Kosten. Mit den LED-Druckern können Sie problemlos mehrere Aufgaben an nur einem Gerät durchführen – das optimiert die Produktivität und senkt gleichzeitig die Kosten. Multifunktionsgeräte von OKI sind in den Formaten A4 und A3 erhältlich.

OKI MC562dnw / OKI MC573dn: 4-in-1-Systeme, die hervorragend für kleine/mittlere Büros und Workgroups geeignet sind.

Hochwertige und schnelle Druckergebnisse, leichte Bedienung sowie ein ausgeklügeltes Dokumentenmanagement, verbunden mit einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis zeichnen diese Geräte aus. Die LAN-Schnittstelle sorgt für eine reibungslose Integration in Ihre IT-Infrastruktur. Mit der Duplex-Funktion, dem einfachen und strukturierten Aufbau der Bedienflächen, der besonders hohen Vielfalt möglicher Druckmedien und -formate steigern Sie zudem die Produktivität im Unternehmen. Hinzu kommen zahlreiche kostensparende Features, wie der Eco-Modus, der Deep-Sleep-Modus oder die besonders ergiebigen Tonerkartuschen.

Die „Arbeitstiere“: Schwarzweiss-Multifunktionsdrucker

Wenn Sie keine Farbausdrucke benötigen und dennoch nicht auf die enormen Vorteile eines Multifunktionsgerätes verzichten wollen, dann ist diese Produktfamilie hervorragend für Sie geeignet! Die OKI LED-Technologie sorgt auch hier für schnelle sowie äußerst scharfe und kostensparende Ausdrucke, Scans und Faxe.

3-in1 für preisbewusste Unternehmen: OKI MB492dn / OKI MB562dnw

Diese Drucker sind die idealen Geräte für Kleinunternehmen und Workgroups bis 10 Personen. Neben dem attraktiven Preis bestechen die Modelle u. a. mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 45 Seiten pro Minute (MB562dnw), einer Duplexfunktion sowie der Universalzufuhr für das Bedrucken verschiedenster Medien und Formate. Die Toner-Spar-Funktion sowie der ECO- und der DEEPSLEEP-Modus ermöglichen zudem einen wirtschaftlichen und umweltschonenden Betrieb.

Durchschlagend: Nadeldrucker

Wenn Sie regelmäßig mehrlagige Dokumente erstellen müssen, dann sind die 9-Nadel- und 24-Nadel-Drucker von OKI hervorragend für Sie geeignet. Auch für den Druck von Tickets, Rezepten, Listen oder Bestellungen – auf Einzel- oder Endlospapier, im Office, der Werkstatt oder anderen anspruchsvollen Umgebungen können Sie die Geräte problemlos einsetzen.
Mehr Informationen zum OKI 'ML6300FB-SC'...

Perfekt positioniert: OKI ML6300FB-SC

Dieser Drucker mit Flachbett-Technologie verfügt über eine automatische Papierausrichtung, die höchst präzise Druckergebnisse garantiert. Damit ist das Gerät optimal für den Einsatz in Praxen, Rezeptionen, Countern, also direkt am POS, geeignet. Der Drucker kann Dokumente mit bis zu 5 Durchschlägen in den verschiedensten Materialarten und –stärken verarbeiten. Mit dem integrierten Farbband können bis zu 4 Millionen Zeichen gedruckt werden.
Logo OKI All-inclusive-Garantie'...

All-inclusive Garantie

Nach einer Online-Registrierung bietet Ihnen OKI eine kostenlose 3-Jahre-Garantie mit Vor-Ort-Service. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.oki3jahregarantie.de
Logo OKI 10 JAhre Garantie auf die LED-Zeile'...

Garantie auf LED-Zeile

Die LED-Leuchtdiodenzeilen besitzen keine beweglichen Teile und der Verschleiß ist äußerst gering. Daher gewährt OKI auf die LED-Zeile 10 Jahre Garantie.
Logo OKI LED Future inside'...

Einzigartig

Die innovative LED-Technologie von OKI garantiert gestochen scharfe Texte und Grafiken sowie höchste Geschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit.
 
OKI Ecoprint-Modus

ECOPRINT-Modus

Diese Funktion ist besonders für kleine Druckaufträge bis 2 Seiten konzipiert. Sie reduziert den Energieverbrauch für den Ausdruck um bis zu 19 Prozent und verringert die Druckzeit.
OKI Deepsleep-Modus

DEEPSLEEP-Modus

Diese Funktion senkt den Energieverbrauch des Gerätes auf weniger als 1,5 Watt. Der Auto-Off-Modus schaltet den Drucker bei Nichtnutzung ab und reduziert den Energieverbrauch auf 0,5 Watt.
OKI Toner-Spar-Modus

TONER-SPAR-MODUS

Für die Senkung des Tonerverbrauchs um bis zu 25 Prozent sorgt diese Funktion. So werden die ohnehin schon weitreichenden Tonerkartuschen noch wirtschaftlicher.
OKI Recycling-Programm

Recycling-Programm

Original Tonerkassetten und -kartuschen werden von OKI recycelt und können völlig kostenlos an das Unternehmen geschickt werden. Entsprechende Unterlagen liegen jedem Produkt bei.
Direkt zu den OKI Aktionsangeboten...

Attraktive Aktionsangebote

Neben Preisvorteilen bietet OKI zudem zahlreiche und beeindruckende Aktionsangebote und Promotions - profitieren Sie von Cashback-Prämien, Rabatten oder attraktiven Zusatzangeboten!

Alle aktuellen Promotions finden Sie in der OKI MARKENWELT.
OKI Eingang

OKI: Qualität seit 1881

Als erstes japanisches Unternehmen zur Herstellung von Telefonanlagen wurde OKI im Jahr 1881 von Kibataro Oki gegründet. In den 1970er Jahren erfolgte die Produktion von ersten Zeilen- und Matrixdruckern für Großunternehmen des US-amerikanischen Marktes. Seit den 1980er Jahren forscht und entwickelt das Unternehmen im Bereich der LED-Technik sowie dem Einsatz von LEDs in Druckern. Heute ist OKI Spezialist für professionelle Drucklösungen und Managed Document Solutions und vertreibt sein Portfolio weltweit in 120 Ländern. Zuverlässigkeit, eindrucksvolle Qualität und überragende Flexibilität sind die Eigenschaften von OKI Produkten, die Kunden und Partner in aller Welt gleichermaßen schätzen.
Alle LED-Drucker von OKI finden Sie in der OKI MARKENWELT.
Weitere Informationen zum Thema Drucker
^

Perfekte Präsentation mit dem passenden Drucker

Soll ein neuer Drucker angeschafft werden, dann gilt es, viele Fragen zu beantworten: Toner, Tinte, Farbausdrucke, Schwarz-Weiß-Ausdrucke, Thermodrucker, Multifunktionsgeräte, Netzwerkdrucker oder Einzelplatzdrucker? Soviel vorab: ein einziges Gerät, das wirklich alles kann, gibt es nicht! Je nach Einsatzzweck sind unterschiedliche Geräte nötig. Darum ist es wichtig, vor dem Kauf genau zu wissen, wofür der Drucker verwendet werden soll. Folgende Punkte sollten geklärt werden:
  • Was soll ausgedruckt werden (Text, Grafiken, Fotos)?
  • Welches Material soll bedruckt werden („normales“ Druckerpapier, Fotopapier, Bon-Rollen, Etiketten, Ausweise)
  • Wo soll das Gerät aufgestellt werden?
  • Wie viele Mitarbeiter/Personen werden den Drucker nutzen?
Sind Antworten auf diese Fragen gefunden, lässt sich der passende Drucker recht schnell finden. Die Geräte werden entsprechend der verwendeten Drucktechnologie bzw. entsprechend des Funktionsumfangs in folgende Kategorien eingeteilt.

Laserdrucker

Laserdrucker sind für den klassischen Einsatz im Office geeignet. Texte und Grafiken lassen sich damit optimal und ansprechend ausdrucken. Die Vorteile von Laserdruckern sind die sehr gute Textschärfe und Abriebfestigkeit. Während bei Tintenstrahldruckern die Tinte gern einmal auf dem Dokument verwischt, passiert das bei einem Laserdrucker nicht. Werden häufig Präsentationen oder Grafiken ausgedruckt, dann empfiehlt sich ein Farblaserdrucker. Für den Fotodruck sind diese Geräte allerdings nicht geeignet. Die mögliche Auflösung ist für optimale Ergebnisse einfach zu gering. Je nach Einsatzzweck und Druckvolumen sollte beim Kauf auf eine möglichst große Papierkassette geachtet werden, damit nicht ständig nachgefüllt werden muss. Sollen häufig großformatige Dokumente ausgedruckt werden, dann empfiehlt sich ein A3-Drucker. Da Laserdrucker wesentlich mehr Energie verbrauchen, als etwa Tintenstrahldrucker, sollte das Gerät zudem einen Energiesparmodus besitzen. Im Idealfall besitzt das Gerät für jede Farbe eine getrennte Tonerkartusche. Denn: der einzelne Nachkauf ist meist wirtschaftlicher als der komplette Tausch.

Tintenstrahldrucker

Tintenstrahldrucker sind die Profis, wenn es um randlosen Fotodruck oder hochwertige Grafikausdrucke geht. Für optimale Ergebnisse ist aber auch spezielles Fotopapier nötig. Hochwertige Geräte erreichen mittlerweile auch eine Textschärfe und Schwarzabdeckung, die mit Laserdruckern mithalten kann. Weitere Vorteile sind der randlose Druck und der oft günstige Preis. Einstiegsmodelle sind oft schon für knapp 30 Euro erhältlich. Besonders wichtig ist, dass das Gerät über getrennte Tintenpatronen verfügt. Ist zum Beispiel die Farbe rot leer, muss nur die entsprechende Patrone ersetzt werden. Ein großer Nachteil dieser Geräte ist, dass bei einem längeren Nichtgebrauch die Düsen eintrocknen oder verstopfen können. Das lässt sich oft nur durch den Tausch des Druckkopfes oder mit einer Düsenreinigung beheben, die wiederum meist Tinte verbraucht.

Nadeldrucker

Nadeldrucker sind ideal, wenn der Ausdruck auf selbstdurchschreibendem Papier erfolgt. Die Nadeln des Gerätes schlagen während des Drucks auf ein Farbband und hinterlassen auf dem Papier einen Punkt. Je mehr Nadeln das entsprechende Modell besitzt, desto enger sind die Bildpunkte und desto schärfer ist auch das Druckergebnis. Je nach Gerät und eingesetztem Farbband sind auch bunte Ausdrucke möglich. Die Vorteile von Nadeldruckern sind ihre Robustheit, der geringe Wartungsaufwand sowie die Beständigkeit der Ausdrucke. Der große Nachteil ist die Geräuschentwicklung während des Betriebs. Ideale Einsatzgebiete sind etwa der Druck von Rechnungen, Lieferscheinen, medizinischen Dokumenten, Fahrkarten oder Parkscheinen.

3-in-1 Drucker / 4-in-1 Drucker

Wenn auf möglichst wenig Raum möglichst viel Technik untergebracht werden muss, dann sind Multifunktionsgeräte die optimale Wahl. In den Geräten sind – je nach Modell - Drucker, Scanner, Kopierer und Fax integriert. Vor allem für den Einzelarbeitsplatz oder den Einsatz in kleinen Teams sind 3-in-1 oder 4-in-1-Geräte gut geeignet. Die Multifunktionsgeräte gibt es mit Tintenstrahl- als auch mit Lasertechnologie sowie als Schwarz-Weiß und Farb-Variante. Auch hier sollte möglichst auf getrennte Tintenpatronen bzw. Tonerkartuschen geachtet werden. Der größte Nachteil ist, dass bei einem Defekt das komplette Gerät zur Reparatur gebracht bzw. ausgetauscht werden muss.

Bondrucker

Bondrucker eignen sich zum Einsatz in Industrie und Handel, aber auch im Handwerksbereich. Je nach Einsatzzweck kann zwischen Geräten mit Thermo-, Nadel- oder Tintenstrahltechnologie gewählt werden. Die Drucker sind meist sehr klein und werden per USB oder Netzwerkkabel mit dem Kassensystem oder dem Computer verbunden. Auf dem Markt sind auch Modelle mit LAN bzw. W-LAN-Anschluss verfügbar. In der Gastronomie, dem Transportgewerbe und in Werkstätten kommen häufig mobile Bondrucker zum Einsatz, die meist auf der Thermotechnologie basieren und damit spezielles Thermopapier benötigen.

Etikettendrucker

Für die Beschriftung von Artikeln, Produkten, Kabeln oder etwa Ordnern sind Etikettendrucker geeignet. Die Geräte gibt es für den mobilen als auch für den stationären Einsatz. Die Daten werden in den meisten Fällen mittels Thermotransferdruck auf – meist selbstklebende - Schriftbänder aufgebracht. Im Gegensatz zum klassischen Thermodruck sind die Ergebnisse haltbar und nicht so stark hitzeempfindlich. Je nach Modell und eingesetztem Schriftband sind Auflösungen bis 4800 dpi möglich. Auch Farbdrucke lassen sich realisieren. Die stationären Geräte werden meist per USB-Kabel mit dem Computer verbunden und ermöglichen per Software eine anspruchsvolle Gestaltung der Etiketten.

Mobile Drucker

Besonders im Außendienst oder bei ständig wechselnden Arbeitsplätzen sind mobile Drucker die erste Wahl. Sie basieren meist auf der Tintenstrahltechnologie und haben zum Teil sogar eingebaute Papierkassetten, in denen sich ein kleiner Vorrat verstauen lässt. Die Stromversorgung erfolgt entweder über ein Netzteil oder integrierte Akkus. Je nach Modell lassen sich bis über 20 Seiten pro Minute im Schwarz-Weiß-Modus oder über 15 Seiten im Farb-Modus ausdrucken. Beim Kauf sollte darauf geachtet werden, dass das Gerät vielfältige Anschlussmöglichkeiten besitzt. Sehr effektiv und äußerst mobil ist etwa ein akkubetriebener Drucker, der per W-LAN angesteuert wird.

Protokolldrucker

Protokolldrucker werden meist im medizinischen Bereich und im Kfz-Gewerbe eingesetzt. Sie dienen dem Ausdruck von Messergebnissen oder Protokollen. Größtenteils kommen dabei Geräte mit Thermo- oder Nadeltechnologie zum Einsatz. Die Datenübertragung erfolgt entweder per Infrarot oder Kabel. Beim Thermodruck ist spezielles Papier (Protokolldruckerpapier) und beim Nadeldruck sind entsprechende Farbbänder erforderlich.

CD/DVD-Drucker

Wenn nur ab und zu eine CD oder DVD bedruckt werden soll, dann reicht ein Standard-Tintenstrahldrucker völlig aus. Wird das Druckvolumen jedoch größer, dann sind CD/DVD-Drucker optimal. Mittels Tintenstrahltechnik oder Thermotransferdruck können auch größere Mengen CDs oder DVDs problemlos bedruckt werden. Der Anschluss erfolgt entweder per USB-Kabel oder über das LAN bzw. W-LAN. Ideal sind Geräte mit integriertem Magazin. Die CD oder DVD wird daraus automatisch entnommen, beschriftet und in einem anderen Magazin bis zur Entnahme aufbewahrt. Auf dem Markt sind auch kombinierte Geräte erhältlich, die zusätzlich über einen oder mehrere integrierten Brenner verfügen.

Kartendrucker

Mitarbeiterausweise, Kundenkarten, Sicherheitskarten – also Plastikkarten aller Art - können mit Kartendruckern beschriftet werden. Als Technik kommt entweder das Thermotransferverfahren oder bei Farbdrucken die Thermosublimationstechnik zum Einsatz. Beide Techniken erlauben den Druck von Fotos. Die Karten sind zudem recht unempfindlich gegenüber Wärme. Die Geräte werden meist per Kabel mit dem Computer verbunden und besitzen größtenteils ein Magazin, in dem – je nach Modell - bis zu hundert Karten aufbewahrt werden können. Professionelle Kartendrucker ermöglichen eine beidseitige Beschriftung und die Erstellung von Karten mit Magnetstreifen, Chips oder RFID-Transpondern.

3D-Drucker

Insbesondere in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, aber auch in Architekturbüros und im Maschinenbau gehört das Anfertigen von Modellen und Prototypen zur täglichen Arbeit. Mit Hilfe eines 3D-Druckers können diese Arbeiten komplett EDV-gestützt abgewickelt werden, so dass die dreidimensionalen Modelle nicht mehr aufwendig per Hand angefertigt werden müssen. 3D-Drucker werden wie ein herkömmlicher Drucker an einen Personal Computer angeschlossen oder in ein Intranet eingebunden. Die Geräte können mit speziellen Druckertreibern angesprochen werden, wie sie CAD-Programme üblicherweise mitbringen.

Großformatdrucker

Um auch große Zeichnungen, Bilder, Entwürfe, Pläne und Plakate drucken zu können, werden Plotter, auch Großformatdrucker genannt, eingesetzt. Sie arbeiten mit großformatigem Papier, das entweder einzeln oder per Rolle zugeführt wird. Diese Peripheriegeräte werden in Werbeagenturen und bei Grafikdesignern zum Ausdrucken genutzt. Aber auch wenn es darum geht, Maschinenpläne und Architekturentwürfe auf das Papier zu bringen, liegen Sie mit einem Plotter richtig. Vor allem benötigt man im CAD-Bereich Plotter, um die getätigten Entwürfe auszugeben.

Bitte beachten Sie!

  • Drucker werden nicht immer mit dem zugehörigen Druckerkabel geliefert. Informieren Sie sich beim Kauf darüber, und bestellen Sie gegebenenfalls gleich das passende Kabel mit. Im Laufe der Zeit hat sich immer mehr der USB-Anschluss durchgesetzt, so können Sie mehrere Geräte anschließen. Ein Parallel-Anschluss ist technisch gesehen veraltet, die Übertragung der Daten erfolgt langsamer und Sie können auch nur ein Peripheriegerät anschließen.
  • Soll der Drucker von mehreren Personen gleichzeitig genutzt werden, dann ist ein integrierter Printserver von Vorteil. Idealerweise sollte das Gerät zusätzlich mit einem LAN, noch besser einem W-LAN-Anschluss ausgestattet sein.
  • Die Menge von Toner und Druckertinte der Startausrüstung ist oft geringer als die der Nachkaufsätze. Für einen reibungslosen Einsatz Ihres Druckers im Büroalltag ist die rechtzeitige Bevorratung von Verbrauchsmaterialien zu empfehlen.
  • Brauchen Sie häufig einen zweiseitigen Papierdruck, wäre hierfür eine Duplex-Einheit von Vorteil, die Ihnen viel Arbeit abnimmt sowie Zeit und Geld sparen hilft.
  • Haben Sie schon einen Aufstellort für Ihren neuen Drucker gefunden? Nicht direkt im Sonnenlicht und nicht an der Heizung! Eventuell benötigen Sie noch einen speziellen Druckerwagen oder Druckertisch zur optimalen Aufstellung des Gerätes.
  • Reicht Ihnen das Standardformat A4 nicht? Dann darf es sicher ein bisschen mehr sein. Sie finden bei uns auch diverse Drucker für die Formate A3, A2 und A1.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Drucker, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.