Drucker-Netzteile gewährleisten eine sichere Energieversorgung
Kleinere oder
mobile Drucker werden meist mit einem externen Netzteil geliefert, das sich in einem soliden Kunststoffgehäuse befindet. Diese
Netzteile liefern den benötigten Gleichstrom für die Geräte und sind auch als Zubehör lieferbar.
Drucker-Netzteile in unterschiedlichen Bauformen
Drucker-Netzteile sind je nach Einsatzzweck entweder als kabelgebundenes externes Netzteil ausgeführt oder als Steckernetzteil. Während das Steckernetzteil direkt am Netzstecker angebracht ist und daher sehr kompakte Abmessungen bei einem sehr geringen Gewicht aufweist, sind herkömmliche Drucker-Netzteile mit einer Netzzuleitung versehen, die meist abnehmbar ist. Die Kabelzuführungen sind häufig dreiadrig. Zum
Drucker hin sind die Netzteile mit einem modell- oder baureihenspezifischen Stecker versehen, so dass sie nicht mit anderen Geräten betrieben werden können. Die Ausgangsspannung variiert je nach Netzteil zudem zwischen etwa zehn und 32 Volt. Einige Drucker-Netzteile, die für verschiedene Druckerserien eines Herstellers gedacht sind, können auch - je nach angeschlossenem Modell - mehrere Ausgangsspannungen unterstützen. Die Gerätekabel sind meist fest angeschweißt an die Netzteile, so dass sie nicht versehentlich verloren gehen können. Da das Gewicht der Drucker-Netzteile maximal etwa 700g beträgt und sie sehr kompakte Abmessungen aufweisen, finden Sie auf praktisch jedem Schreibtisch Platz. Externe Drucker-Netzteile versorgen meist
Tintenstrahldrucker oder Multifunktionsgeräte auf Tintenstrahlbasis mit Energie, während Steckernetzteile in aller Regel eher für kleinere
Etikettendrucker genutzt werden.
Sicherheit
Die Netzteile sind stets stabilisiert, liefern also kontinuierlich die gleiche Leistung, was Schäden am Gerät vorbeugt. Zudem sind viele Drucker-Netzteile mit einem Überlastungsschutz versehen und besitzen auch eine eingebaute Sicherung. Alle Drucker-Netzteile weisen die üblichen Sicherheits-Zertifizierungen auf und können daher bedenkenlos genutzt werden. Da die Netzteile meistens für den weltweiten Einsatz konzipiert sind, gestatten sie den Betrieb bei Eingangsspannungen von zwischen 100 und 240 Volt. Die Spannungsumschaltung nehmen die Netzteile im Bedarfsfall automatisch vor.
Dritthersteller
Neben den Netzteilen, die die Druckerhersteller als Ersatzteile liefern, können auch Drucker-Netzteile von Drittherstellern an den meisten Geräten verwendet werden. Diese sind äußerlich den Original-Netzteilen ähnlich, werden jedoch mit verschiedenen Adaptersteckern ausgestattet und mit Schaltern zur Anpassung der Ausgangsspannung. Damit lassen sich diese sogenannten Universal-Netzteile auch mit verschiedenen Druckermodellen unterschiedlicher Hersteller nutzen und können obendrein in ihrer Ausgangsspannung dem jeweiligen Gerät angepasst werden. Selbstverständlich weisen auch alle Universal-Netzteile die gängigen Sicherheitszertifizierungen auf und sind gegen Überhitzung oder Überlastung durch entsprechende Schaltkreise geschützt.
Drucker-Netzteile sorgen daher für eine sichere und flexible Energieversorgung für Ihre Tischgeräte.