Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: drehstuhl weiß, drehstuhl topstar, drehstuhl dauphin
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Drehstuhl

  Drehstuhl  (5.754 Angebote unter 27.714.272 Artikeln)Zum Expertenwissen

Schäfer Goup empfiehlt
ab € 255,29*
 Stück 
Topseller
ab € 308,79*
 Stück 
Topseller
ab € 257,46*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Drehstuhl“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   576   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Drehstuhl
^

Bürodrehstühle für ein entspanntes und gesundes Arbeiten

Überall da, wo viel sitzend gearbeitet wird, kommt es auf einen passenden Stuhl an. Ideal geeignet sind für diese Anwendungsgebiete Bürodrehstühle. Ein optimaler, ergonomischer Stuhl vermeidet bzw. mindert Rückenschmerzen sowie Muskelverspannungen und sorgt damit für weniger Fehlzeiten im Büro. Je nach Hersteller und Modell gibt es verschiedene Ausstattungen, Features und Besonderheiten. Einige grundlegende Funktionen sollte ein Bürodrehstuhl allerdings besitzen:
Stuhlhöhe


Höhenverstellbarkeit

Die Sitzhöhe des Bürodrehstuhls sollte auf jeden Fall verstellbar
und damit an die Tischhöhe  anpasspar sein. Optimal ist eine Position,
in der Ober- und Unterschenkel einen 90°-Winkel bilden. Auch die Rückenlehne
sollte in der Höhe verstellbar sein, um eine ideale Anpassung an den jeweiligen Mitarbeiter zu gewährleisten.







Stuhllehne

Neigetechnik

Aktuelle ergonomische Erkenntnisse empfehlen das sogenannte „dynamische Sitzen“.
Dabei sollte der Oberkörper auch zeitweise nach hinten gelehnt werden. Dafür muss
der Bürodrehstuhl eine der folgenden „Neigetechniken“ besitzen:

Wippmechanik: beim Zurücklehnen neigt sich die Sitzfläche mit und der Winkel zwischen Lehne und Sitzfläche bleibt konstant.
Synchronmechanik: beim Zurücklehnen neigt sich die Sitzfläche mit, doch der Winkel zwischen Lehne und Sitzfläche bleibt nicht konstant.
Asynchronmechanik: Rückenlehne und Sitzfläche sind getrennt einstellbar und neigen sich unabhängig voneinander





Stuhl Armlehne

Armlehnen

Bürodrehstühle sollten auch über zwei höhenverstellbare Armlehnen verfügen.
Ideal ist es, wenn die Armlehnen auch in der Breite verändert werden können.
Optimal eingestellt ist so ein entspanntes und ermüdungsfreies Arbeiten am Bürotisch möglich.




Die passenden Rollen

Viele Bürodrehstühle sind mit sogenannten Castor-Rollen ausgestattet. Diese sind in alle Richtungen beweglich und sorgen so für eine optimale Mobilität am Arbeitsplatz. Je nach Fußbodenbelag bieten sich folgende Rollen-Varianten an:

Weichbodenrollen/Teppichrollen

Diese Rollen, die meist aus Kunststoff bestehen, empfehlen sich, wenn der Arbeitsplatz mit Teppichboden oder Nadelfilz ausgestattet ist. Je nach Art des Bodenbelages/Teppichs sollten Rollen mit einem Durchmesser von 65 mm oder größer verwendet werden, um den Rollwiderstand zu verringern und Abdrücke zu vermeiden.

Hartbodenrollen

Diese Rollen sind gut geeignet, wenn der Arbeitsplatz mit Laminat, Parkett oder Fliesen ausgestattet ist. Die Rollen bestehen auch meist aus Kunststoff, sind aber zusätzlich ummantelt. Damit sollen hässliche Abriebspuren auf dem Boden vermieden werden.

Bodengleiter

Eine große Sicherheit vor Abriebspuren und Beschädigungen bieten auch Bodengleiter. Diese werden anstelle der Rollen eingesetzt. Dadurch wird allerdings auch die Mobilität eingeschränkt. Wichtig beim Kauf: unbedingt den benötigten Durchmesser des Halte-/Montage-Stiftes beachten.
Tipp: Die verschiedenen Rollentypen erkennen Sie ganz leicht an ihrer Farbe. Weichbodenrollen sind stets einfarbig und Hartbodenrollen sind immer zweifarbig. Ein weiterer wichtiger Punkt: die Rollen sollten bei einem unbelasteten Stuhl gebremst sein. Er kann dadurch nur leichtgängig bewegt werden, wenn eine Person auf ihm sitzt. Damit sollen Verletzungen durch unbeabsichtigtes Wegrollen vermieden werden.

Maximale Sitzdauer

Einige Hersteller geben eine maximale oder eine empfohlene Sitzdauer bei ihren Produkten an. Dabei handelt es sich um die Zeit, die man den Stuhl ununterbrochen benutzen kann, ohne, dass es zu Unwohlsein oder körperlichen Schäden kommt. Bei Bürostühlen sollte dieser Wert 8 Stunden nicht unterschreiten.

Ergonomische Einstellung

Den ergonomischen Anforderungen an einen Bürodrehstuhl der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (baua) zufolge, sollte ein Produkt mindestens diese Kriterien erfüllen:
  • Stand- und kippsicher, auch bei der größten Rückneigung der Lehne
  • Der Fuß ist mit mindestens 5 Rollen ausgestattet
  • Sicherung vor unbeabsichtigtem Wegrollen
  • Möglichkeit der Anpassung des Rollwiderstandes an den Bodenbelag
  • Leichte Abfederung beim Hinsetzen, um die Wirbelsäule zu schonen
  • Verstellung der Sitzfläche sollte mindestens im Bereich von 42 bis 50 cm möglich sein
  • Die Sitztiefe sollte zwischen 38 und 44 cm, die Sitzbreite sollten zwischen 40 und 48 cm betragen
  • Die Rückenlehne sollte zwischen 36 und 48 cm breit sowie horizontal konkav und vertikal konvex gekrümmt sein
  • Ausreichende Höhe bzw. Verstellbarkeit der Rückenlehne

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.