Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Drehkuli

  Drehkuli  (449 Angebote unter 27.024.183 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Drehkuli“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Drehkuli"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   30   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Drehkuli
^

Drehkugelschreiber – Hände und Textilien bleiben vor Tinte geschützt

Der Drehkugelschreiber ist eines der am weitesten verbreiteten Modelle der Kugelschreibertechnik. Kugelschreiber sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie sind die beliebtesten und am häufigsten verwendeten Schreibgeräte in vielen Teilen der Welt. Kaum ein Berufsbild kommt ohne Kugelschreiber aus. Ob die Entscheidung für einen Druck- oder Drehkugelschreiber fällt, ist eine Frage der persönlichen Vorlieben. Drehkugelschreiber haben aufgrund ihrer aufwendigeren Mechanik einen höheren Preis, als viele der einfacheren Modelle mit Druckmechanik.

Drehkugelschreiber  - Die besondere Mechanik

Vom Druckkugelschreiber unterscheidet sich der Drehkugelschreiber durch seine besondere Mechanik. Anders, als durch Druck auf einen Knopf, tritt die Mine eines Drehkugelschreibers durch eine Drehung am Schaft oder am Endstück des Kugelschreibers heraus. Drehkugelschreiber sind mit einer hochwertigen Technik ausgestattet, die das Spiel der Minenspitze reduziert. Da der Ein- und Austritt der Mine nicht durch vertikalen Druck erfolgt, hat die Mine innerhalb des Schaftes einen festen Halt und eine gute Führung. Einige Modellvarianten kommen ohne Feder aus. Stattdessen verfügen sie über eine Rändelschraube, an der die Mine befestigt ist. Ein weiterer Vorteil der Drehkugelschreiber besteht darin, dass die Mine nicht unbeabsichtigt in der Handtasche, der Jackentasche oder im Etui herausgedrückt werden kann. Die Drehmechanik erfordert eine gezielte Drehbewegung, die ohne Absicht nicht erzeugt wird. Daher schützt die besondere Mechanik des Drehkugelschreibers Kleidung, Taschen und Etuis vor Verschmutzungen durch Kugelschreibertinte und die Mine vor ungewollter Entleerung.

Besondere Drehkugelschreiber-Modelle

Spezielle Drehkugelschreiber sind mit mehreren verschiedenen Minen ausgestattet. Sie werden durch eine unterschiedliche Anzahl an Drehungen oder durch Drehung an verschiedenen Stellen herausgedreht. Ein besonderes Exemplar ist der Lehrerkugelschreiber, ein Drehkugelschreiber mit zwei Spitzen. Eine der Spitzen enthält immer eine Mine mit roter Tinte. Für jede Spitze ist dieser Drehkugelschreiber mit einem separaten Drehmechanismus versehen. Andere Modellvarianten kombinieren eine Bleistiftmine mit zwei Kugelschreiberminen oder mit einer Kugelschreibermine und einer Data-Input-Mine. Diese Kombination eignet sich besonders für Tätigkeiten im technischen Bereich in Verbindung mit Touch-Displays und Monitoren.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.