Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Drechselmaschine bei Mercateo online kaufen (16 Angebote unter 9.194.032 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Drechselmaschine“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Drechselmaschine"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
Bernardo
10-1075
ab € 262,93*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: zurück   1   2 
Weitere Informationen zum Thema Drechselmaschine
^

Alltagstaugliche Holzkunst

Durch Abtragen von Material lassen sich aus Holz die verschiedensten Dinge herstellen. Durch unterschiedliche Werkzeuge wird beim Drechseln während einer Drehbewegung eine Abtragung vorgenommen. Sie geben dem Holz eine neue unverwechselbare Form. Ob große Säulen, Teller oder typisch erzgebirgische Kunst - gedrechselte Produkte stehen hoch im Kurs.

Das Handwerkszeug

Um die nötigen Drehbewegungen zu erzeugen benutzt man eine Drechselbank, die man auch als Holzdrehbank bezeichnet. Das Holz wird eingespannt und in Rotation versetzt. Durch die Anwendung verschiedener Drechselwerkzeuge wird nun begonnen, Späne gezielt abzutragen. Es wird also, wie in der Metallbearbeitung, abgedreht. Für unterschiedliche Effekte stehen eine Reihe von Drechselwerkzeugen zur Verfügung.

Drechselbänke und Ihre Eigenschaften

Damit Sie die richtige Drechselbank erwerben, ist es wichtig vorab eine Bedarfsanalyse durchzuführen. Als Hauptkriterium ist das Festlegen der maximalen Werkstückgröße wichtig. Möchten Sie Anschlagarbeiten durchführen, welche Holzarten wollen Sie drechseln und wie sehen die Stromquellen in Ihrer Werkstatt aus? Hieraus ergeben sich die nötigen Grundspezifikationen für die zu erwerbende Maschine.

Spitzenhöhe und Spitzenweite

Die Spitzenhöhe und die Spitzenweite legen fest wie groß ein Werkstück sein darf, dass später eingespannt wird. Die Zentimeterangaben entsprechen jeweils der maximalen Werkstückgröße. Planen Sie hier lieber etwas großzügiger. Um später mit den Drechseleisen noch ordentlich hantieren zu können, empfiehlt es sich eine größer Höhe und Weite zu wählen.

Drehzahlen

Am besten sind Drechselbänke mit stufenlos einstellbaren Drehzahlen. Durch diese Eigenschaft können sowohl Hartholz als auch Weichholz optimal bearbeitet werden. Bei Harthölzern greifen Sie im Gegensatz zu Weichhölzern auf eine hohe Drehzahl zurück. Bei Drechselbänken mit vorgegebenen Drehzahlstufen ist es wichtig darauf zu achten, dass ausreichend Auswahl vorhanden ist. Die unterste Stufe sollte bei einer Geschwindigkeit um die 400 Umdrehungen pro Minute angelegt sein. Die höchste Stufe bei mindestens 1.500 Umdrehungen pro Minute.

Das Gewicht

Da beim Drechseln enorme Fliehkräfte auftreten sollen Sie darauf achten, dass Sie das Gewicht der Drechselbank nicht zu gering wählen. Zusätzlich ist eine Verankerung auf einer ordentlichen Werkbank erforderlich, soweit die Drechselbank nicht über einen eigenständigen Ständer verfügt. Durch das Gewicht wird die Vibration verringert und ein ruhigeres und gezielteres Arbeiten ist möglich.

Die Handauflage

Durch eine integrierte Handauflage erhalten Sie mehr Komfort bei der Arbeit. Sie können dadurch die Hand ruhiger und stabiler halten und somit auch das Drechseleisen besser führen. Damit die Handauflage immer die richtige Position hat, Achten Sie darauf, dass sie per Schnellspannhebel verstellbar ist.

Die Drechselwerkzeuge

Für den Anfang reichen 5 zusätzliche Werkzeuge. Zur Grundausstattung gehören ein 15mm und 30mm Drechselmeißel mit denen man absticht, einsticht und konvexe Rundungen drechselt. Bei größeren Werkstücken kommt der größere Meißel zum Einsatz. Hinzu kommen drei Röhren in den Größen 10mm, 20mm und 30mm. Diese Röhren, dienen zum drechseln von Konkaven. Mit einer gut ausgewählten Drechselbank und diesen Drechseleisen werden Sie bereits von Anfang an ansprechende Arbeiten fertigen.

Holzbearbeitung in allen seinen Facetten

Damit Sie Ihre Werkstatt komplettieren können, bieten wir Ihnen für jegliche Anwendung das richtige Werkzeug. Von der groben Anwendung mit einem Holzspalter über ein riesiges Sortiment an Sägen finden Sie bei uns auch Raspeln und Feilen für den letzten Schliff.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Drechselmaschine, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG