Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Dose  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Dose“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Dose
^

Mit Dosen Sauberkeit und Ordnung schaffen

Dosen sind kleine Behälter oder Gefäße, die man tragen kann und durch einen Deckel verschlossen werden. Dosen schützen den Inhalt vor Staub, Schmutz oder Feuchtigkeit und dienen daher der Sauberkeit des Inhaltes. Ebenso sind diese Behälter dazu geeignet, allerlei Kleinartikel aufzunehmen und ihnen einen festen Platz zu bieten, was Ordnung schafft und dem schnellen Auffinden entgegenkommt, ganz besonders dann, wenn Dosen zusätzlich mit Aufklebern beschriftet werden. In aller Regel unterscheidet man nach
  • Dosen nach Form und Verwendung oder
  • Dosen nach Material.

Dosen nach Form und Verwendung

Rechteckig oder rund?

Geht es nicht um eine optimale Raumausnutzung, hängt diese Entscheidung von der Form des Inhalts und Geschmack des Verwenders ab

Gefrierdosen

Zur optimalen Ausnutzung des Volumens in Gefriergeräten werden sehr oft eckige, stapelbare Gefrierdosen verwendet. Man sollte besonders auf die Eignung für den Temperaturbereich achten.

Probendosen, Schliffdosen, Schraubdeckeldosen, Weithalsdosen

Probendosen werden in Laboren verwendet und gibt es in steriler oder unsteriler Ausführung. Probedosen sind für Feststoffe und Flüssigkeiten geeignet. Schliffdosen besitzen zusätzlich einen Schliffanschluss im Deckel für gängige Laborgeräte. Schraubdeckeldosen haben den Vorteil, dass ihr Inhalt beim Umfallen der Dose nicht verkippen kann. Weithalsdosen verfügen über eine besonders große Öffnung, durch die das Einfüllen von Stoffen, Flüssigkeiten oder Nahrungsmitteln bequem wird.

Dosen nach Material

Je nach konkretem Verwendungszweck ist das eine oder andere Material mal besser oder weniger geeignet, den Anforderungen zu entsprechen.

Aluminiumdosen

Aluminiumdosen sind wegen der Temperaturbeständigkeit bis minus 196 Grad Celsius für den Kryo- und Außenbereich geeignet.

Glas-Dosen

Glasdosen sind transparent und eignen sich für Lebensmittel. In Laboren wird Spezialglas verwendet, das hohe Temperaturen bis über 500 Grad Celsius aushält und gegenüber Temperaturschwankungen sehr unempfindlich ist. Im Gegensatz zu Kunststoff ist mit Glas ein sehr sorgfältiger Umgang erforderlich, damit es nicht bricht.

Kunststoff-Dosen

Es gibt Materialien, wie PE (Polyethylen), PC (Polycarbonat), PFA (Perfluoralkoxylalkan), PMP (Polymethylpenten) und PP (Polypropylen), die zu den Thermoplasten gehören. Sie sind häufig transparent, widerstehen vielen Chemikalien (Säuren, Laugen und Lösungsmittel), erlauben optimale Temperaturen von minus 10 bis ca. plus 260 Grad Celsius und sind dadurch autoklavierbar. PP-Dosen als doppelwandige Dosen werden auch als SAN-Dosen bezeichnet.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.