Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > Doppelringschlüssel (Funkenfrei)

  Doppelringschlüssel (Funkenfrei) bei Mercateo online kaufen (0 Angebote unter 25.237.970 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Doppelringschlüssel (Funkenfrei)"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Doppelringschlüssel (Funkenfrei)
^

Funkenfreie Doppelringschlüssel für explosionsgefährdete Bereich

Der funkenfreie Doppelringschlüssel ist ein Profiwerkzeug für explosionsgefährdete Bereiche. Bei der Verwendung funkenfreier Werkzeuge werden keine gefährlichen Funken erzeugt. Der Doppelringschlüssel bietet zwei verschiedene Schlüsselweiten zur Montage und Demontage von Sechskantverbindungen.

Doppelringschlüssel mit Funkenschutz im Detail

Der Doppelringschlüssel besteht aus einem Griff mit jeweils einem Ring an jedem Ende. Dieser doppelte Ringschlüssel wird für Sechskantverbindungen verwendet. Auch andere Elemente mit zwei parallelen Flächen, über die der Ring geschoben werden kann, sind geeignet. Der Werkzeuggriff wirkt als Hebel, beim Drücken oder Ziehen bewegt sich die Verbindung.
Der funkenfreie Doppelringschlüssel wird in diesen Varianten angeboten:
  • Schlüsselweiten von sechs bis 80 Millimetern,
  • gerade oder gekröpfte Ausführung,
  • verschiedene Grifflängen und Materialien.
Die Gegebenheiten vor Ort und die Art der Sechskantverbindung sollten bei der Auswahl des funkenfreien Doppelringschlüssels beachtet werden.

Professionelle Einsatzbereiche des Doppelringschlüssels

Die folgenden professionellen explosions- oder feuergefährdeten Bereiche benötigen funkenfreie Doppelringschlüssel:
  • Chemische Industrie und Petrochemie,
  • Lackierereien,
  • Feuerwehr, Katastrophenschutz und Armee,
  • Tankreinigung und
  • Elektrizitäts- und Gaswerk,
  • Förderleitungen für Öl und Gas, sowie
  • Bohrinseln.
Die Doppelringschlüssel gehören zu einem umfangreichen Angebot funkenfreier Werkzeuge. Darunter sind auch Schlüssel mit ähnlicher Funktion zu finden: Einmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel und Doppelmaulschlüssel.

Hinweise zu funkenfreien Doppelringschlüsseln

Der Doppelringschlüssel mit funkenfreier Ausstattung ist aus einer Sonderbronze oder Beryllium-Kupfer-Legierung gefertigt. Dieses Material verhält sich elastischer als Stahl und benötigt eine entsprechende Sorgfalt bei der Verwendung. Bei weniger beengten Platzverhältnissen ist ein Doppelringschlüssel regelhaft empfehlenswerter als ein Doppelmaulschlüssel. Der Maulschlüssel umfasst die Sechskantverbindung nicht komplett. In der Verwendung ist die Gefahr abzurutschen größer. Die Schlüsselweite des Doppelringschlüssels definiert den Innendurchmesser des Ringes. Eine Schlüsselweite von 24 Millimetern eignet sich für Sechskantverbindungen mit einem Regelgewinde M 16. Der Doppelringschlüssel verfügt stets über zwei verschiedene Schlüsselweiten, meist aufeinanderfolgender Größen.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Doppelringschlüssel (Funkenfrei), dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.