Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen
 >  >  >  >  >  > Doppelmaulschlüssel

  Doppelmaulschlüssel bei Mercateo online kaufen (3.628 Angebote unter 25.403.795 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Doppelmaulschlüssel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   242   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Doppelmaulschlüssel
^

Mit dem Doppelmaulschlüssel Platz sparen

Doppelmaulschlüssel vereinigen in der Regel zwei verschiedene Maulgrößen an einem Griff, was den Platz für die Aufbewahrung im Gegensatz zu anderen Maulschlüsseln reduziert. Mit Ordnung behält man den Überblick. Maulschlüssel gehören zu den Schraubenschlüsseln und sind ein manuell betriebenes Werkzeug zum Lösen oder Anziehen von Schrauben und Muttern mit unterschiedlichen Profilen. Gängige Typen sind Gabel- oder Maulschlüssel. Damit lassen sich alle gängigen Sechs- und Vierkantprofile, sowie alle Profile, die zwei parallele Seiten aufweisen.

Die Abwinkelung des Maulkopfes

Im Verhältnis zur Längsachse des Werkzeuges ist der Maulkopf ein wenig schräg versetzt, meist um 15 Grad. Dies ist bei den meisten Modellen der Fall. Abweichungen sind aber zu finden, wobei auch Winkel von 75 oder gar 82 Grad angeboten werden. Der Winkel bietet den Vorteil, Schrauben und Muttern auch bei beengten Platzverhältnissen gut erreichen zu können.

Weitere Eigenschaften

Doppelmaulschlüssel gibt es aus den unterschiedlichsten Materialien. Am häufigsten sind Stahllegierungen vertreten, die sich durch besondere Härte und Bruchfestigkeit auszeichnen. In speziellen Bereichen gibt es auch Nicht-Eisen-Legierungen, um etwa funkenfreiheit zu gewährleisten. Unterschiede gibt es zudem auch in der Materialoberfläche, die gesondert gehärtet oder oberflächenbehandelt sein kann.

Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)

Funkenfreie Doppelmaulschlüssel ist gefragt, wenn man aufgrund der Umgebungsbedingungen (Dampf, Feuchtigkeit, Staub) mit brand- oder explosionsgefährdeten Stoffen zu tun hat. Hier kann ein Funke eine Katastrophe ausrichten. Als Werkstoffe kommen hier Kupfer-Beryllium oder Aluminium-Bronze als Nicht-Eisen-Legierung in Betracht, ein Material das leicht gelblich aussieht, sich aber hervorragend für Werkzeuge eignet.

Doppelmaulschlüssel-Sätze

Doppelmaulschlüssel-Sätze bestehen in der Regel aus acht oder zwölf Schlüsseln, so dass die in der Praxis der Industrie und im Flugzeugbau geforderten Größen abgedeckt sind. In Doppelmaulschlüsseln-Sätzen sind daher nicht alle Größen enthalten, sondern nur die gängigsten für genormte Schrauben und Muttern. Denn darüber hinaus gibt es einzelne Doppelmaulschlüssel, für die es keine passenden Schrauben und Muttern gibt. Daher lohnt es sich nicht eine komplette Sammlung anzuschaffen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.