Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Distanzmesser

  Distanzmesser  (262 Angebote unter 27.649.555 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Distanzmesser“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   18   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Distanzmesser
^

Auf den Millimeter genau

Der gute alte Zollstock hat zwar noch nicht ausgedient, aber er wird immer mehr von einer neuen Messtechnik abgelöst. Die Zukunft liegt in der Lasermesstechnik. Mittels eines kleinen und handlichen Laser-Entfernungsmessers können Sie auch über große Distanzen hinweg millimetergenau messen, und das ohne zusätzliche Mitarbeiter.

Funktionsweise eines Laser-Entfernungsmessers

Laser-Entfernungsmesser arbeiten wie der Name schon sagt nach dem Laserprinzip. Mittels eines Laserstrahls wird das zu vermessende Objekt oder der Gegenstand zunächst fokussiert. Nach dem Auslösen des Messvorganges wird ein Laserimpuls in Form von einem Laserstrahl in Richtung des zu vermessenden Objektes gesendet. Vom Zielpunkt wird der Laserstrahl nun reflektiert und von einer integrierten Photozelle im Entfernungsmesser wieder empfangen. Da die Lichtgeschwindigkeit des Laserstrahls konstant ist und im Entfernungsmesser eingespeichert ist, kann aus der Zeitspanne vom Senden des Laserimpulses bis zum Empfangen desselben die Entfernung zum Zielpunkt mit hoher Genauigkeit errechnet werden. Voraussetzung für ein optimales Messergebnis ist natürlich ein Objekt was den Laserstrahl gut reflektiert und ihn ungehindert zum Laser Entfernungsmesser zurücksenden kann. Faktoren wie Nebel, Regen oder starke Sonneneinstrahlung können das Messergebnis dagegen negativ beeinflussen.

Einsatzgebiete eines Laser-Entfernungsmessers

Laser-Entfernungsmesser sind multifunktional einsetzbar. Zum Einsatz kommen diese vor allem in Schreinereien, Trockenbaufirmen und Installationsfirmen aller Art. Aber auch bei Architekten, Gutachtern, Maklern, Facility-Managern, die umfangreiche Vermessungen durchführen müssen, sind die kleinen und robusten Entfernungsmesser im Taschenformat sehr beliebt.

Warum Laser-Entfernungsmesser?

Die Vorteile liegen auf der Hand. Sie sind klein, robust, leicht und überall sofort einsatzbereit. Zusätzliche Mitarbeiter werden nicht benötigt, und die gewonnenen Messergebnisse brauchen Sie sich als Unternehmer nicht mal mehr aufschreiben, denn je nach Hersteller und Gerät können die Daten entweder per USB Kabel oder Bluetooth auf einen Laptop oder einen PC übertragen werden. Stellen Sie sich einmal folgende Situation vor: Sie nehmen an einer Baubesprechung teil, wo es darum geht, einzelne Details nochmals zu besprechen und bei dieser Gelegenheit soll auch gleich noch ein Aufmass für einen weiteren Auftrag erstellt werden. Noch ist ungewiss, wer von den Mitbewerbern den Auftrag erhält. Alle anderen zücken ihren Zollstock mit Firmenlogo und machen sich an das gewünschte Aufmass. Sie vermessen mühevoll jeden Winkel und jeden Zentimeter des Gebäudes. Als einziger zücken Sie nicht den Zollstock, sondern einen brandneues Laser-Entfernungsmessgerät aus der Tasche. Innerhalb kürzester Zeit haben Sie Ihr Aufmass fertig und können dies dem Auftraggeber präsentieren, ob nun gleich auf dem Display oder später in schriftlicher Form. Sie sehen also: Laser-Entfernungsmesser sehen nicht nur cool aus, sondern verleihen Ihnen und Ihrer Firma Professionalität.

Die Wichtigsten Funktionen im Überblick

Entfernungen messen können alle Laser-Entfernungsmesser, das ist klar. Aber gute Geräte bieten längst mehr als nur die reine Entfernungsmessung. Hochwertige Geräte bieten eine Vielzahl an nützlichen Zusatzfunktionen wie Addition und Subtraktion, Flächen und Volumenberechnung, Winkelberechnung, Trapezberechnung, indirekte Höhen- und Breitenmessung, ja sogar eine Pythagorasfunktion haben einige Geräte integriert. Dachdecker aufgepasst: für diese bieten einige Hersteller von Laser-Entfernungsmesser eine Dachlängen- und -Neigungsberechnung an. Mühevolles Vermessen gehört somit der Vergangenheit an.

Arbeiten auch unter extremen Bedingungen

Egal ob Schnee, Regen oder Staub, mit einem guten Laser-Entfernungsmesser können sie nahezu überall und bei jedem Wetter arbeiten. Vorausgesetzt, Sie achten bereits vor dem Kauf auf ein paar wesentliche Dinge.

Allwettertauglichkeit

Der Griff sollte eine ergonomische Form aufweisen und zugleich mit rutschfestem Gummi ummantelt sein. Ein aus der Hand gleitendes Gerätes bei Feuchtigkeit wird so verhindert. Genauso wie auf den Griff sollten Sie auf ein wetterfestes Gehäuse achten. Viele Entfernungsmesser sind daher schon von Haus aus mit einem staub- und spritzwassergeschützten Gehäuse versehen.

Display

Beim Kauf eines Laser Entfernungsmessers sollten Sie auch ein besonderes Augenmerk auf das Display richten. Hier heißt die Devise: je größer das Display, umso besser die Lesbarkeit und umso mehr Informationen haben Sie im Überblick. Auch auf eine integrierte Beleuchtung sollte geachtet werden. Diese ermöglicht das Ablesen auch in ungenügend beleuchteten Räumen oder bei Dunkelheit.

Messbereich und Genauigkeit

Der Messbereich und die Genauigkeit sollten vor dem Kauf grob bestimmt werden. Hier sollten sie bereits genau wissen, was sie messen wollen und vor allem in welcher Entfernung sich die zu messende Objekte befinden. Da die Entfernungsmessgeräte, die auch als Handlasermeter bezeichnet werden, in der Regel Reichweiten von 0,2 bis 200 Metern aufweisen, ist hier ein großzügiger Spielraum für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten geschaffen worden. Laser-Messgeräte, die Entfernungen bis ca. 30 Metern messen können, sollten für ein Innen-Aufmass von beispielsweise Gardinen, Laminat oder Parkett völlig ausreichen. Für größere Distanzen, beispielsweise in Außenbereichen, kommen Geräte mit einer Reichweite von bis zu 200 Metern zum Einsatz. Die Messgenauigkeit der Laser Entfernungsmesser sollte daher nur wenige Millimeter Toleranz haben.

Integrierter Speicher

Der interne Speicher des Laser-Entfernungsmessers sollte großzügig dimensioniert sein, um auch mehrere Messungen gleichzeitig speichern zu können. Idealerweise sollte er über frei belegbare Speicherplätze verfügen, damit Sie ihn auf ihre Bedürfnisse individuell anpassen können.

Die Stromversorgung

Die Stromversorgung wird je nach Gerät und Hersteller entweder von einem 9-Volt-Block oder mehreren AAA- oder AA-Batterien übernommen. Um das vorzeitige Entladen der Batterien zu verhindern, ist bei vielen Geräten bereits eine Abschaltautomatik eingebaut, die den Lasermesser bei Nichtgebrauch nach einer bestimmten Zeit automatisch abschaltet. Damit Sie und Ihr Messgerät nicht im Dunkeln stehen, ordern sie beim Kauf gleich die passenden Akkus und das Ladegerät mit.

Gewicht und Größe

Auch das Gewicht spielt eine entscheidende Rolle. Bedenken Sie, dass Sie das Gerät während der Messphase so ruhig wie möglich halten müssen. Schwere, unhandliche Geräte können Sie hier schnell an Ihre Grenzen stoßen lassen. Ein kleines kompaktes Gerät können Sie wie ein Handy einfach in der Jackentasche transportieren und haben es immer griffbereit.

Bedienbarkeit

Achten Sie darauf, dass die Bedienelemente übersichtlich angeordnet sind und eine gewisse Größe haben, um eine gezielte Bedienung zu ermöglichen. So gestaltet sich die Handhabung auch unter schwierigen Bedingungen als kinderleicht.

Zusatzfunktionen

Entscheiden Sie selbst, welche Zusatzfunktionen Sie benötigen. Ob einfache Taschenrechnerfunktion oder erweiterte Berechnungen gleich mit dem Gerät möglich werden wird von Ihnen mit Ihrer Auswahl festgelegt.

Tipps:

  • Messungen bei Tageslicht: In Außenbereichen, bei ungünstigen Lichtverhältnissen oder durch Zitterbewegungen der eigenen Hand, kann eine Messung manchmal erschwert oder gar unmöglich werden. Hier ist es unter Umständen manchmal sehr schwierig, den roten Laserzielpunkt zu identifizieren. Ein Laser-Entfernungsmesser der mit einem Fernrohrsucher ausgerüstet ist, kann hier Abhilfe schaffen. Selbst bei großen Distanzen kann so der Laser-Zielpunkt sicher gefunden werden.
  • Erhöhen der Messgenauigkeit:Zum Messen von größeren Distanzen empfiehlt es sich, dass ein Stativgewinde aus Metall im Entfernungsmessgerät integriert ist. Mittels dieses Gewindes lässt sich mühelos jedes Fotostativ anbringen, was die Messgenauigkeit nochmals erhöht. Auch eine Libelle, wie wir sie von der Wasserwaage her kennen, sollte zum Justieren des Laser-Entfernungsmessers vorhanden sein

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.