Mit dem Diagnostika-Objektträger eine oder mehrere Proben gleichzeitig untersuchen
Die Untersuchung mehrerer Proben ist oft mit den üblichen einfachen, ebenen
Objektträgern nicht möglich, weil die Proben ineinander verlaufen würden. Daher besitzen Diagnostika-Objektträger statt mehrerer Vertiefungen sogenannte aufgesetzte Kammern. Die Kammeranzahl kann leicht auch bis zu 12 Aufsätze erreichen. Genutzt werden solche Kammern-Objektträger in der Regel für Zellkulturuntersuchungen.
Die unterschiedlichen Beschichtungen
Diagnostika-Objektträger werden je nach zu untersuchender Probe neben reinem Kalk-Natron-Glas auch mit farblichen Beschichtungen wie Epoxy oder PTFE (Polytetrafluoräthylen) angeboten. Epoxy oder PTFE wirken dabei hydrophob und führen dazu, dass ein zu untersuchender Tropfen nicht aus dem Gesichtsfeld schwimmt.
Die Farben
Diagnostika-Objektträger sind unter anderem in den Farben blau, schwarz, weiß oder auch transparent erhältlich. Die reinweißen Objektträger aus Glas ohne eigene Fluoreszenz werden zumeist in der
Fluoreszenzmikroskopie verwendet. Blaue oder schwarze Beschichtungen werden als Hintergründe in der Biologie bevorzugt, wenn z.B. Chlorophyll als von selbst fluoreszierender Bestandteil untersucht werden soll. Zudem wirkt ein farbiger Hintergrund bei Auflichtaufnahmen eingefärbter Präparate oft als Kontrasthintergrund.
Objektträger mit Zählfeld
Objektträger mit Zählfeld sind in der Regel transparent und bestehen aus optischem Spezialglas, nur die Objektträger sind allerdings statt einem Millimeter fünf Millimeter dick. Die Zählfelder entstehen durch parallel zu den Seitenkanten des Objektträgers Trägerstege, auf denen ein Objektträger positioniert wird. Zwischen den Trägerstegen gibt es rechtwinklig zueinander verlaufende Linien (Liniennetze), die sinnbildlich für Maßeinheiten stehen. Mit einer
Pipette wird die Flüssigkeit mit den zu zählenden Zellen seitlich anpipettiert, so dass sich die Flüssigkeit in den vorgegebenen Raum dank der Kapillarkraft hineinzieht. Ein praktisches Beispiel für die Verwendung von Diagnostika-Objektträgern ist die Untersuchung der Anzahl diverser Blutzellen bzw. Hämozyten.
Zur Pflege
Diagnostika-Objektträger bestehen oft aus halbweißem Floatglas und besitzen mittlerweile sehr haltbare Beschichtungen aus PTFE oder Epoxy und sind daher chemikalien- und säurefest. Eine Reinigung der Objektträger ist im
Autoklaven ohne weiteres möglich, so dass man sie oft verwenden kann.