Mit diesem Displayport Adapter von Delock können Sie Ihr System um eine VGA, HDMI und DVI Schnittstelle erweitern und verschiedene Geräte, wie z. B. Fernseher, Projektor, PC Monitor etc. anschließe...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen VGA Monitor über eine freie HDMI Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Zusätzlich kann ein Audiokabel an die Klinkenbuchse angeschlossen werd...
Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann au...
Mit diesem VGA Adapter von Delock können Sie den Stecker Ihres VGA Gerätes um 90° abwinkeln. Somit können Sie Ihr VGA Kabel problemlos anschließen, falls der bereits vorhandene VGA Stecker nur schw...
Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann au...
Dieser Adapter von Delock kann verwendet werden, um ein Audio- und Videosignal in 1080p Format kabellos über eine Reichweite bis zu 10 m zu übertragen. Dazu muss lediglich der Sender an die USB Typ...
Dieser VGA Adapter von Delock mit einer Kabellänge von ca. 20cm und goldbeschichteten Anschlüssen, ermöglicht den Anschluss von einem weiteren VGA und DVI 29pin Gerät.
Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann au...
Mit diesem mini Displayport Adapter von Delock können Sie Ihr MacBook, MacBook Pro oder auch MacBook Air um einen VGA Port erweitern und z.B. einen Monitor anschließen.
Dieser Delock Adapter ist für den Anschluss eines VGA Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an verschiede...
Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann au...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. Ihren VGA Monitor an der DVI Schnittstelle Ihres Computers betreiben. Der Adapter wandelt die digitalen Signale des DVI Anschlusses in analoge Signale...
Dieser VGA zu HDMI Adapter von Delock dient zum Anschluss eines HDMI Displays an Ihren PC bzw. Notebook. Der USB Anschluss dient zur Stromversorgung sowie zur Übertragung des Audiosignals.