Decopage Papier sorgt für kreative Gestaltungsmöglichkeiten
Decopage Papier ist ein spezielles Papier des
Bastelbedarfs, mit dem sich zahlreiche Gegenstände dekorativ gestalten lassen. Die beliebteste Anwendung für das Papier ist die so genannte Serviettentechnik oder auch
Decoupage-Technik. Zahlreiche Gegenstände wie Porzellan, Vasen, Bilderrahmen, Dekorationsgegenstände und sogar Möbel können auf diese Weise dekoriert werden. Das Papier lässt sich prinzipiell auf jedes feste, nicht biegsame Material wie Keramik, Holz, Kunststoff oder Metall aufbringen. Die aufgebrachten Motive wirken fast wie gemalt, was den besonderen Reiz dieser Basteltechnik ausmacht. Mit Decopage Papier verzierte Gegenstände sind je nach verwendeter Fixierung anschließend voll gebrauchsfähig, abwaschbar und sogar spülfest.
Materialeigenschaften von Decopage Papier
Decopage Papier wird als Rollen- oder Bogenware, aber auch in bereits geschnittenen Bögen angeboten. Das für die Serviettentechnik verwendete Papier hat eine extrem niedrige Grammnatur von 20 g/m², dadurch lässt es sich sehr glatt auftragen. Das Papier ist allerdings auch in stärkeren Grammaturen erhältlich. Dieses Papier ist wesentlich stabiler und dazu geeignet, einzelne Motive aus den Bögen ausschneiden, um diese dann wiederum auf Gegenstände zu kleben.
Decopage Papier ist in vielen verschiedenen Designs entweder mit Bild-Motiven oder aber gemustert mit All-Over Druck erhältlich.
Wie arbeitet man mit Decopage Papier – Die Grundtechnik
Für die Grundtechnik werden neben dem Decopage Papier auch
Decopage Kleber und Decopage Lack benötigt. Zunächst wird das Decopage Papier einige Minuten in Wasser eingeweicht und dann mit dem Decopage Kleber auf das Motiv aufgebracht. Bei glatten Oberflächen kann eine vorherige Grundierung nötig sein. Mit einem Pinsel wird über das getrocknete Papier Decopage Lack aufgetragen. Je nach gewünschter Oberflächeneigenschaft sind auch mehrere Schichten Schutzlack möglich.