Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > DDR RAM

  DDR RAM  (0 Angebote unter 27.393.740 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema DDR RAM
^

DDR RAM - Der Turbo für Ihre Firmen-PCs

Was ist ein RAM und welche spezifische Einsatzgebiete gibt es?

Ein Speichermodul oder Speicherriegel ist eine kleine Leiterplatte auf der mehrere Speicherbausteine so genannte (Dynamisches RAM in Form von integrierten Schaltkreisen) aufgelötet sind.
Zum Einsatz kommt der DDR-RAM - oder auch Arbeitsspeicher genannt - vorwiegend in Desktop PCs. Hier wird mittels DDR- Technologie (Double Date Rate), die bereits im Jahre 1999 entwickelt wurde, eine höhere Datentransferrate gegenüber anderen Arbeitsspeichern wie beispielsweise dem SDR-RAM (Single Data Rate) gewähleistet. Als Unternehmer haben Sie die Möglichkeit, beim Aufrüsten Ihrer Firmeneigenen PCs zwischen DDR1, DDR2, oder DDR3 zu wählen.

Eigenschaften

Arbeisspeichher ist längst nicht gleich Arbeitsspeicher, das stellt man spätestens beim Kauf schnell fest. Hier gibt es einige Dinge zu beachten. Neben der Auswahl der richtigen Speichermodule, spielen der Stromverbrauch aber auch die Gesamtspeichergröße, die Bauform und der Speichertakt eine wesentliche Rolle.

Stromverbrauch

Der Stromverbrauch, der bei stationären PCs eher in den Hintergrund rückt, ist bei Notebooks ausschlaggebend für eine lange Akkulebensdauer. Gerade Unternehmer, die auf ihren mobilen Laptop angewiesen sind, sollten daher genau überlegen, mit welchem DDR-RAM Sie Ihren PC aufrüsten möchten. Während der DDR1 und DDR2 RAM eine höhere Versorgungsspannung von (DDR1 = 2,5 V und DDR2 = 1,8 V) benötigen, begnügt sich die dritte Generation der DDR3-RAM mit einer Versorgungsspannung von 1,5 V, weshalb er besonders für mobile Computer zu empfehlen ist.

Speichergröße

Wie viel Arbeitsspeicher braucht man? Das hängt in der Regel davon ab, was Sie mit Ihren PCs machen wollen. Während für normale Büroanwendungen wie beispielsweise Word, Excel oder Power Point 1.024 MB völlig ausreichend dimensioniert sind, stößt man bei der Bearbeitung von Video oder Fotoprogrammen mit diesem Speicher allerdings schnell an die Grenzen. Wer also des Öfteren mit diesen Programmen arbeitet, sollte daher lieber einen Speicher mit 2.048 MB oder 4.096 MB verwenden.

Sie suchen noch mehr?

Dann schauen Sie sich doch in unserem Bereich Hardware, Software, Telekommunikation um und überzeugen Sie sich von dem großen Angebot an PC-Komponenten wie Arbeitsspeicher und CPU oder an Peripheriegeräten wie Drucker oder Monitor.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.