Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Cutter  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Cutter“
Überbegriffe
Cuttermesser
Besitzen eine Abbrechklinge in einem Kunststoff- oder Metallgehäuse. Die Rasterautomatik sichert die Klinge in der eingestellten Position.
Kreiscutter
Für exakte und saubere Kreisausschnitte von Papier, Karton, Stoffe, Leder, Vinyl, PVC benötigen Sie diese Produkte.
Rollcutter
Seien Sie kreativ, diese Cutter eignen sich für Freistil-, Perforier- und Wellenschnitte und zum Schneiden diverser Materialien.
Weitere Informationen zum Thema Cutter
^

Präzisionsschnitte mit einem Cutter

Cutter werden in den unterschiedlichsten Bereichen verwendet. So vielseitig der Einsatz ist, so verschieden sind auch die Ausführungen dieses Messers. Ihr Vorteil bei der Verwendung von Cuttern ist, dass Sie immer ein scharfes Schneidgerät zur Verfügung haben. Ob bei Renovierungsarbeiten, dem Zuschneiden von Tapeten, Auslegware, Folien und feinste Schnitte im Grafikbereich - Cutter mit ihren auswechselbaren Klingen sind häufig verwendete Werkzeuge.

Cutterarten

Es gibt in Form und Funktion weitreichende Unterschiede. Egal, ob Material, Klingenform, Klingenbreite oder zusätzliche Ausstattungsmerkmale – die Modellvielfalt der verschiedenen Cutter ist groß. Selbst innerhalb der Cutterarten gibt es noch ausreichenden Spielraum, um die Grundmodelle genau auf Ihre Anforderungen zuzuschneiden.

Cuttermesser

Cuttermesser werden in verschiedenen Ausführungen angeboten. Sie können über Abbrechklingen oder auswechselbare Trapez- oder Hakenklingen verfügen. Die Anwendung ist vielschichtig. Diese Schneidwerkzeuge sind wahre Allrounder und werden am häufigsten im handwerklichen Bereich eingesetzt. Überall, wo ein exakter und gerader Schnitt nötig wird, ist das Cuttermesser das richtige Arbeitsmittel. Die verschiedene Klingenarten werden mit Klicksystemen oder Schrauben festgestellt.

Geschenkpapier-Cutter

Um Pappe und Papier schneller und vor allem genauer als mit einer Schere zu zertrennen, kommen Geschenkpapier-Cutter zum Einsatz. Wollen Sie Geschenkpapier von einer Rolle ablösen, um Ihren Kunden einen Einpackservice zu bieten, sind sie genau die richtige Wahl für Sie. Kein mühsames Zuschneiden der Bögen mehr und trotzdem saubere Kanten und Ecken. Auch beim Zuschneiden von Normalpapier helfen diese Cutter mit der richtigen Schneidmatte weiter.
Wer schnell und effektiv einen geraden Schnitt setzen will, hat so das richtige Hilfsmittel zur Hand. Papiercutter müssen nicht so stabil sein und können auch aus Kunststoff bestehen. Sie sind entweder mit Abbrechklinge oder mit einem Schneidrädchen ausgestattet und werden über das Papier gezogen. Durch die hohe Schärfe des Messers sitzt jeder Schnitt perfekt.

Grafikcutter

Grafikcutter sind für feine Anwendungen bestimmt. In Bereichen, in denen jeder Schnitt sehr genau sitzen muss, kommen die kleineren und schmaleren Cutter zum Einsatz. Die Klingen sind nicht so breit wie beim Cuttermesser und lassen einen feinen und präzisen Schnitt zu.
Wer zusätzlich punktieren muss, kann auch beidseitig verwendbare Grafikcutter wählen, diese verfügen über eine zusätzliche Nadel, die auch das Anreißen ermöglicht. Besonders ergonomisch gestaltete Griffe sorgen dafür, dass der Cutter optimal geführt werden kann und man nicht verrutscht. Die Messer sind scharf wie ein Skalpell und durch unterschiedlich gewinkelte Klingen kann ein angepasstes Schneidverhalten ebenso erzielt werden wie ein perfekter Kurvenschnitt.
Diese speziellen Cutter werden auch als Schablonenmesser bezeichnet und sorgen durch die dünnen und feinen Klingen in Verbindung mit der Eigenschaft der versenkbaren und austauschbaren Klinge für das ideale Schneidgerät für Architekten, technische Zeichner und Grafiker.

Kreiscutter

Die Vorzüge eines Cutters zu nutzen und gleichzeitig einen Kreis auszuschneiden, das ist mit einem Kreiscutter möglich. Diese Schneidwerkzeuge erlauben es, mühelos einen Kreis ohne vorherigen Einschnitt oder eine Ausbohrung vorzunehmen. Der Cutter wird im Durchmesser eingestellt, aufgesetzt und die Klinge in genauer Kreisform über das zu schneidenden Material gezogen. Sauberer kann ein Kreisschnitt nicht erfolgen. Ob Buttonausschnitt oder Modellbau, Sie erzielen mit diesen Cuttern einen perfekten Kreis. Ob Sie den ausgeschnittenen Kreis oder das gelöcherte Material verwenden wollen, bleibt Ihnen überlassen, da keinerlei Beschädigungen vorgenommen werden.
Kreiscutter können mittels Zentriernadel oder Mittelpunktauflage genutzt werden. Wobei die Zentriernadel für vorgegebene Durchmesser auf freier Materialfläche gut geeignet ist. Die Mittelpunktauflage ermöglicht es, an einem genau vorgezeichneten Kreis entlang zu schneiden. Der Kreis wird beim Kreiscutter mittels variierbarer Schablone vorgegeben, diese wird aufgesetzt eingestellt. Es bleibt Ihnen erspart, den Mittelpunkt mühsam zu suchen, um den vorgegebenen Kreis genau nachzuziehen.

Rollcutter

Überall, wo Papier und Stoff geschnitten werden muss, finden diese Rollcutter ihren bevorzugten Einsatzbereich. Die Klinge hat die Form eines Rädchens und ist rotierend gelagert. Sie wird über das zu schneidende Material gerollt. Verschiedene Klingenformen ermöglichen die Veränderung des Schnittbilds. So können Perforationen genau wie gerade Schnitte oder solche in Wellenoptik durchgeführt werden. Durch die rotierende Klinge ist es mit diesen Cuttern besonders gut möglich, Kurvenschnitte zu vollziehen. Unter Einsatz von Kopierrädchen können Sie  Schnittmuster auf Stoffe oder andere Materialien übertragen. Durch den Ersatz des Rädchens durch eine Klinge kann der Rollcutter ideal für Schneidarbeiten an Stoff, Papier, Folien oder sogar Lederwaren eingesetzt werden.

Stabilität

Mit steigender Stabilität des zu schneidenden Materials müssen auch die Materialeigenschaften des Cutters angepasst werden. Bei einfachen Materialien wie Papier, dünnen Stoffen und Folien reichen Cutter aus Plastik aus. Wird schweres und dickes Material geschnitten, sollte ein Cutter aus Metall gewählt werden. Bei  exakten Schnitten im Grafikbereich sind Sie mit Cuttern aus Metall besser beraten, da die Schneidwerkzeuge durch das höheres Eigengewicht besser in der Hand liegen und sich somit auch leichter führen lassen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.