Das Koaxialinstallationskabel als Multitalent
Koaxialinstallationskabel bestehen aus einem oder manchmal auch mehreren Leitern, die von einer Isolierung und einer isolierten, leitenden Ummantelung umgeben sind. Die
Installationskabel dienen in der Audio- und Fernsehtechnik sowie in vielen weiteren Bereichen als Medium zur Signalübermittlung. Anwendungsbeispiele sind die KFZ-Technik, Labortechnik oder auch die IT-Technik. Besonderes Augenmerk sollten Sie bei der Wahl des Kabels neben der Impedanz auch auf die Dämpfung und den Biegeradius legen. Beide haben Einfluss auf die mögliche Kabelführung und die Kabelgesamtlänge.
Die Impedanz von Koaxialinstallationskabeln
Die benötigte Impedanz hängt vom Anwendungsbereich ab. In der auch als HF-Technik bezeichneten Hochfrequenztechnik wird primär eine Impedanz von 50 Ohm genutzt. Die
Audio- und Fernsehtechnik setzt für gewöhnlich Koaxialkabel mit 75 Ohm ein. Abweichende Kabel mit hohen Impedanzen wie 95 Ohm können für Steuerkabel oder Cheapernet-Netzwerklösungen die passende Wahl sein. Auch für kurze
Adapterkabel - sogenannte Pigtails - werden hochohmige Kabel verwendet. Ihr Vorteil ist vor allem die vielfach höhere Biegsamkeit der Kabel, die niedrigere Biegeradien erlaubt. Länge und exakte Kabelwahl sind dann meist von den individuellen Anforderungen und Berechnungen abhängig.
Die passende Kabellänge
Unnötige Kabellänge dämpft das Signal und kann somit insbesondere bei analogen Signalen Qualitätsverluste bewirken. Die Wahl einer Installationsleitung mit optimaler Länge ist somit nicht nur eine Frage der Investitionskosten. Mehrere Kabel über Kupplungen oder Adapter zu verbinden, ist ebenfalls eine Lösung, die zulasten der Signaldämpfung geht. Kabelrollen mit 100 oder 500 Metern Länge eignen sich daher besonders für eine Kabelführung über weite Strecken oder zur individuellen Konfektionierung bei Ihnen vor Ort. Kürzere Längen von 20, 10 oder auch nur 1 Meter sind zum Beispiel für Verbindungsleitungen oder Verlängerungen optimal. Bei Pigtails ist es aufgrund der Beeinträchtigungen auf das Signal sinnvoll, auf eine optimierte Länge Wert zu legen. Meist reichen für diese Kabel Längen von unter 1 Meter.
RG - Radio Guide Kabeltyp
Die Kabeltypisierung RG steht für Radio Guide und ist eine amerikanische MIL-Norm. Durch die RG Typisierung werden verschiedene spezifische Kabeleigenschaften beschrieben. Daher wird diese Norm gerne für Netzwerk- und Verkabelungsspezifikationen genutzt. RG-58 ist beispielsweise der klassische Kabeltyp für 10Base2. RG-59 eignet sich für viele Breitbandanwendungen, oft auch für Kabelfernsehen.
Tipps zur Wahl von Koaxialinstallationskabeln
- Achten Sie auf den Biegeradius der Kabel. Dieser muss bei der Kabelverlegung beachtet werden und hat somit Einfluss auf die Kabelführung.
- Vermeiden Sie die Verwendung von signaldämpfenden Kupplungen und Adaptern.
- Nutzen Sie - wenn überhaupt - möglichst kurze Pigtail-Kabel.
- Prüfen Sie im Zweifelsfall durch Berechnungen die Verwendbarkeit des gewünschten Kabels für Ihre individuelle Kabelführung und Anwendung.