Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

  Laborbedarf  bei Mercateo online kaufen

Werbung
Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Laborbedarf“
Überbegriffe
Weitere Informationen
^

Laborbedarf für Forschung, Schulen und Analysen


Wer von Ihnen an ein Labor denkt, sieht sicherlich als erstes den medizinischen Bereich. Allerdings sind Labore mit ihren unterschiedlichen Einrichtungen, die auf die jeweiligen Anforderungen angepasst sind, weit verbreitet. Ob in Schulen und Universitäten, in Krankenhäusern oder in Forschungszentren – überall, wo probiert, analysiert und bestimmt werden muss, kommt man um eine funktionelle Laborausrüstung nicht herum.

Die jeweilige Laborausrüstung ist den Anforderungen an das Labor angepasst. So unterscheiden sich die eingesetzten Laborgeräte, Laborgläser und anderen Laboreinrichtungsgegenständen je nach Anwendungsgebiet. In Laboratorien wird experimentiert, geforscht; es werden Produktionskontrollen nach Qualitätsrichtlinien durchgeführt sowie Proben auf verschiedenste Bestandteile untersucht und analysiert.

Laborgeräte - wichtiges Element in jedem Labor

Stofftrennung durch Zentrifugen, Keimzähler zur Analyse von Erregerzahlen, Mikroskope zur Betrachtung der Zellstrukturen oder Erwärmung von Proben mit Bunsenbrennern. In jedem Labor kommen technische Geräte zum Einsatz. Messgeräte, die Ihnen kleinste Temperatur- und Gewichtsschwankungen anzeigen, die genau geeicht sind und Ihnen die Garantie geben, einen hundertprozentig richtigen Messwert zu erhalten, sind unerlässlich. Wichtig ist, vor der Einrichtung zu überlegen, welchen Bereich Sie im Labor abdecken wollen. Optische oder eher biochemische Untersuchungen verlangen nach unterschiedlichen Ausrüstungsgegenständen. Passen Sie daher die Geräteauswahl an Ihren Bedarf an.

Laborgläser

Ohne Reagenzgläser, Erlenmeyerkolben und Pipetten kommt kein Labor aus. Nicht nur diese Gebrauchsgegenstände sind wichtig. Die Vielzahl an nötigen Behältern für Proben, Anzucht von Kulturen und Aufbewahrungsmöglichkeiten für Chemikalien ist groß. Benutzen Sie dabei nicht irgendwelche Behältnisse, sondern nur besonders für das Labor vorgesehene. Laborglas ist deutlich beständiger gegenüber Wasser, Säuren, Laugen und salzige Lösungen als andere Materialien. Außerdem wird oft unter Wärme- oder Kälteeinwirkung gearbeitet, auch dabei wird ein spezielles resistentes Glas benötigt.

Bei chemischen und physikalischen Versuchen greift man auf Kalk-Soda-Glas zurück. Die Beständigkeit gegen Chemikalien ist gut. Arbeitet man mit unterschiedlichen und vom Normalzustand abweichenden Temperaturen, kommt Borosilikatglas zum Einsatz. Verwenden Sie immer die entsprechenden Laborgläser und Versuche werden gelingen.

Das richtige Zubehör

Neben den Laborgeräten und den -gläsern benötigt man im Laboratorium eine Reihe von Zubehör. Beginnend beim speziellen Schlauch zum Anschließen der verschiedenen Apparaturen bis hin zum Reagenzglashalter. Schläuche und die dazugehörigen Verbinder müssen nicht nur gehobenen Anforderungen, sondern auch den durchfließenden Chemikalien und den auftretenden Temperaturen standhalten.
Klammern und Stative werden zur Versuchsanordnung ebenso benötigt und müssen ausreichend vorhanden sein, um den Versuchsaufbau nicht zu gefährden.

Unterschiedliche Spatel und Pipetten machen es möglich, Proben genau und in kleinster Menge zu dosieren. Ob in Pulverform oder in flüssiger Form - die Probenentnahme wird so deutlich leichter. Auch die Zugabe einer bestimmten Menge von Chemikalien kann so genau eingehalten werden.

Präpariernadeln und Pinzetten werden zur Teilung von Hand einfach unerlässlich, wenn es darum geht, feste Stoffe für Versuche vorzubereiten. So werden Verunreinigungen fern gehalten, da kein direkter Hautkontakt zustande kommt. Eine genaue Platzierung von Proben auf Objektträger und die abschließende Auflage von Objektblättchen zur Vorbereitung der Betrachtung unter dem Mikroskop wird so einfach umgesetzt.

Trichter und Filter kommen immer dann zum Einsatz, wenn es gilt, größere Mengen von Flüssigkeiten abzufüllen oder Flüssigkeiten gezielt zu trennen. Auch das Abfüllen von Pulver wird so deutlich erleichtert.
Halter für Reagenzgläser und Pipettengestelle sind nötig, um ein Auslaufen der Proben während des Versuchs zu vermeiden. Zudem werden Verunreinigungen verhindert. Die Labormöbel bleiben sauber und werden nicht verschmutzt. Auch die genaue Anordnung der Reagenzgläser und Pipetten inklusive Inhalt ist ein wichtiges Argument für dieses Laborzubehör.

Labormöbel

Wichtig ist nicht nur die Ergonomie der Möbelstücke, sondern auch ihre Beschaffenheit. Im Labor kommt es auf absolute Sauberkeit und Hygiene an. Die Möbelstücke sollten dementsprechend aus gut zu säuberndem Material bestehen. Wichtig ist auch eine Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen, da die Möbel sonst schnell beschädigt werden können. Neben diesen Aspekten kommt natürlich noch die Funktionalität ins Spiel. Sicherheitsschränke zur Verwahrung von Chemikalien und Proben, Abzüge zur Ableitung von eventuell entstehenden Gasen und feststehende Arbeitstische mit dazu passenden Laborstühlen.

Unabdingbar - Arbeitsschutz

Im Labor wird mit den unterschiedlichsten Substanzen gearbeitet. Damit nicht nur die Proben optimal geschützt sind, sondern auch Ihre Gesundheit nicht gefährdet wird, ist es wichtig, die entsprechende Arbeitsschutzausrüstung zu tragen. Hauben, Brillen, Kittel, Mäntel, Masken und Handschuhe zählen dazu. Wichtig sind auch entsprechende Notfalleinrichtungen wie Augenduschen.
Haben Sie Ihr Labor komplettiert, können Sie mit Ihren Versuchsreihen beginnen.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG