Cardreader - liest alle gängigen Formate
Während man früher wichtige Daten in Papierform bei sich trug, geht man heutzutage immer mehr dazu über, Daten auf
Speichermedien wie DVDs oder USB-Sticks zu sichern. Eine andere Möglichkeit bieten kleine Karten, auf denen wichtige Informationen festgehalten werden und die nicht ohne Weiteres geändert werden können. Um an die Daten zu gelangen, benötigt man ein Kartenlesegerät, das entweder extern funktioniert oder z. B. in einem PC integriert ist.
Gängige Formate
Speicherkarten sind eine tolle Erfindung, denn auf diesen kleinen Speichermedien, die keine permanente Stromversorgung benötigen, können jede Menge digitale Daten wie z. B. Fotos oder Musik gespeichert werden. Sie gibt es in diversen Größen – die gängigsten sind
SD-Karte und
Compact Flash-Karte - und mit unterschiedlicher Kapazität z. B. 8 oder 16 GB. Verwendet werden sie u. a. in Digitalkameras, MP3-Playern, Spielekonsolen oder PDAs.
Um an die Daten zu gelangen, benötigt man einen Speicherkartenleser, der auch unter der Bezeichnung Cardreader bekannt ist. Diese Kartenleser gibt es als im
Notebook integrierte Variante oder als externes Gerät, das meist per USB an den PC angeschlossen wird. Daneben gibt es noch
USB-Sticks, die als Cardreader fungieren. Die Kartenlesegeräte sind meist so konzipiert, dass die gängigen Formate gelesen werden können. Die Stromversorgung erfolgt dann über die Schnittstelle.
Übrigens, eignen sich Speicherkarten nicht unbedingt zur Langzeitarchivierung. In diesem Fall wird empfohlen, Speichermedien wie externe Festplatten oder DVDs sowie Blu ray zu verwenden.