Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Bumsinchen

  Bumsinchen  (0 Angebote unter 27.647.250 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Bumsinchen"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Bumsinchen
^

Wandtürstopper verhindert Beschädigungen

Wissen Sie, was ein Bummsinchen ist? Damit bezeichnet man einen kleinen, meist weißen Türpuffer aus Kunststoff, der einen Durchmesser von vier Zentimetern hat und an der Wand befestigt wird. Ein Beschädigung von empfindlichen Oberflächen wird somit beim Öffnen der Tür verhindert, da die Türklinke nicht gegen eine Wand stößt, sondern vom Bummsinchen gestoppt wird. Dieses auch als Eckenbumms bezeichnete Produkt wird an der Wand in Höhe der Türklinke angeklebt. Sie sind eher unauffällig, haben aber eine große Wirkung.

Aus Leichtmetall oder Edelstahl

Andere Wandtürstopper bestehen aus Leichtmetall oder Edelstahl und werden mittels Schrauben und Dübel an der Wand befestigt. So gibt es Türstopper in Form einer kurzen Stange, an deren Ende sich ein Puffer aus Gummi befindet. Die Tiefe der Stange stimmt in etwa mit der Tiefe der Türklinke überein, so dass nach der Wandmontage die Tür gestoppt wird, indem das Türblatt gegen den Puffer stößt. Diese Türpuffer eignen sich je nach Modell für Türen mit einem Gewicht bis zu 40 Kilogramm.
Während man die genannten Stopper an der Wand befestigt, werden Bodentürstopper am Boden montiert. Sie bieten eine weitere Möglichketi, empfindliche Oberflächen zu schonen und vor Beschädigungen zu schützen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.