Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Buffetschild

  Buffetschild  (2 Angebote unter 27.720.535 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Buffetschild“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Buffetschild"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
COSTA NOVA »Boutique« Buffetschild, lagoon, Länge: 80 mm (1 Angebot) 
COSTA NOVA »Boutique« Buffetschild, lagoon, Länge: 80 mm Steinzeug | Stilvolle Präsentation an Buffet und Tisch.
COSTA NOVA
560673996177
ab € 15,97002*
pro 6 Stück
 
 Packung
Buffetschild aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, mit wasserlöslichem Stift (3 Angebote) 
Buffetschild aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, mit wasserlöslichem Stift beschreibbar und leicht wieder zu reinigen, spülmaschinenfest Durchmesser: 10 cm, Höhe: 6,5 cm
Contacto Bander
7230/100
ab € 3,25*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Buffetschild
^

Buffets erfreuen sich großer Beliebtheit

Das Buffet ist eine spezielle Art der Speisenpräsentation. Dabei werden alle Speisen gleichzeitig auf einem großen, langen Tisch aufgestellt und ansprechend arrangiert. Der Gast bedient sich in der Regel selbst. Es gibt die unterschiedlichsten Arten von Buffets: ob zum Frühstück, Brunch, Mittag oder Abendessen. Buffets sind beliebt, weil der Gast so die Möglichkeit hat, aus einer großen Auswahl an Speisen seinen Vorlieben entsprechend auszuwählen. Außerdem kann er viele kleine Portionen probieren und die Gesamtmenge des Essens selbst bestimmen.

Buffetschilder als Orientierung für den Gast

Wenn Sie in einem Hotel oder Restaurant arbeiten, werden Sie häufig ein Buffet zusammenstellen und dekorieren müssen. Buffetschilder sind dabei unerlässlich, denn Sie informieren den Gast und helfen ihm, bei den zahlreichen Speisen den Überblick zu bewahren. Besonders sinnvoll sind Büffetschilder bei Speisen, die nicht sofort eindeutig identifiziert werden können. Dazu gehören zum Beispiel verschiedene Marmeladensorten. Denn der Gast möchte wissen, welche Frucht verarbeitet wurde, damit er seine Entscheidung entsprechend fällen kann. Für Soßen oder Dressings bieten sich ebenfalls kleine Schilder zur Information an. Meist gibt es auf einem Buffet auch so genannte Chafing Dishes zum Warmhalten der Speisen, in diesem Fall kann der Gast dann auf dem Buffetschild lesen, was sich darin befindet und muss nicht erst den Deckel hochheben.

Welche Arten von Buffetschildern gibt es?

Buffetschilder können aus Edelstahl, Acryl, Keramik oder Holz sein. Es gibt die Möglichkeit, den Text selbst auf die Schilder zu schreiben zum Beispiel mit wasserfestem Filzschreiber auf Porzellan, mit Kreide auf eine Holztafel oder bei einem Kunststoffschild mit einem Stift auf das Papier-Inlay. Man kann aber auch Buffetschilder erwerben, bei denen die Inschrift bereits mit Laser eingraviert ist. Entscheidet man sich für die erste Variante, ist es natürlich wichtig, dass der Text gut lesbar und möglichst schön geschrieben wird. Bei Variante zwei kann der Gast die Inschrift sicher entziffern, diese Variante wirkt seriöser, während die erste Variante eine persönlichere Note hat.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.