Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: briefwaage maul, briefwaagen wedo, solar briefwaage
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Briefwaage

  Briefwaage  (66 Angebote unter 27.611.908 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Briefwaage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Briefwaage"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Briefwaage
^

Briefwaage – ein Muss für alle Briefversender


Ob Brief-, Personen-, Labor- oder Kranwaage – Waagen als Messgerät zur Bestimmung einer Masse kommen in den unterschiedlichsten Bereichen vor. Worauf Sie beim Kauf einer Briefwaage achten sollten, möchte wir Ihnen im Folgenden kurz erläutern.

Wie viel Porto wird benötigt?

Täglich werden Briefe und Pakete in alle Welt versendet. Der Geschäftsbrief wird entweder per Hand mit einem Füller oder Kugelschreiber r am Computer geschrieben und mit einem Drucker auf Papier ausgedruckt. Er wird je nach Größe in einen Briefumschlag oder eine Versandtasche gesteckt und verschlossen. Was nun noch fehlt, ist das Porto. Doch wie viel Porto ist notwendig?
Ein Muss für alle, die Briefe versenden, ist eine Briefwaage. Und so funktioniert es – der Brief wird auf die Wiegeplatte gelegt und gewogen. Auf einem Display kann das Gewicht abgelesen werden. So können Sie den Brief ausreichend frankieren und dem Empfänger entstehen keine Gebühren durch zusätzliches Nachlösen beim Postmann.

Brief-, Paket- oder Päckchenwaage – welche darf es sein?

Briefwaagen werden mit unterschiedlichen Kapazitäten angeboten; die Entscheidung, welche für Sie die Richtige ist, müssen Sie treffen. Manche Hersteller bieten eine Kombination aus Brief- und Paketwaage für Sendungen mit einem Gewicht z. B. bis 16 Kilogramm an.
Für schwere Pakete oder Päckchen eignen sich Portowaagen, die Ihnen schnell und zuverlässig das exakte Gewicht und die aktuellen Portogebühren angeben.

Welche Eigenschaften sind wichtig?

Die maximale Wiegekapazität ist übrigens vom Modell abhängig. Weitere wichtige Eigenschaften von Briefwaagen sind z. B. die Tarafunktion (die so genannte Nullstellfunktion), die Abschaltautomatik oder die Hold-Funktion zur Speicherung des angezeigten Wertes.
Ein hilfreiches Zubehör ist eine Messschablone, denn nicht nur das Gewicht, sondern auch die Größe und Dickes des Briefes sind entscheidend. Schieben Sie den Brief dafür durch die Messschlitze, so erfahren Sie, ob es es um einen Standard-, Groß- oder Maxibrief handelt. Nun noch den Brief mit ausreichendem Porto frankieren.
Betrieben werden solche Geräte durch Netzteil, Batterien oder mit Solarenergie. Durch einen Batteriebetrieb arbeitet man ortsunabhängig.

Amtliche Eichung von Waage dient dem Verbraucherschutz

Der Gesetzgeber schreibt die amtliche Eichung von Waagen in verbrauchersensiblen Bereichen vor  z. B. im geschäftlichen Bereich, wenn man den Preis eines Produktes durch Wiegen bestimmt, in Laboren und bei der Herstellung von Arzneimitteln in Apotheken, bei Fertigprodukten sowie bei amtlichen Zwecken (Gebühren, Zölle). Das Eichamt prüft in diesen Fällen die Waage und versieht sie mit einer Eichmarke, auf der die Eichgültigkeitsdauer vermerkt ist. Die Nacheichung ist Pflicht und gilt für zwei Jahre, bei Kontrollwaagen ein Jahr. Danach muss die Eichung erneuert werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.