| Übersicht | "Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlöscher"Überbegriffe |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | | |
|
Hein Industrieschilder HEIN-17306 |
ab € 3,55* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,30* pro Stück |
| |
|
Hein Industrieschilder HEIN-17309 |
ab € 15,45* pro Stück |
| |
|
|
ab € 16,55* pro Stück |
| |
|
Hein Industrieschilder HEIN-5884 |
ab € 3,95* pro Stück |
| |
|
Hein Industrieschilder HEIN-5886 |
ab € 5,90* pro Stück |
| |
|
Hein Industrieschilder HEIN-5888 |
ab € 6,05* pro Stück |
| |
|
Hein Industrieschilder HEIN-4511 |
ab € 13,45* pro Stück |
| |
|
Hein Industrieschilder HEIN-4518 |
ab € 46,35* pro Stück |
| |
|
Hein Industrieschilder HEIN-14495 |
ab € 7,20* pro Stück |
| |
|
Hein Industrieschilder HEIN-14496 |
ab € 11,05* pro Stück |
| |
|
|
€ 62,90* pro Stück |
| |
|
|
€ 56,25* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,20* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,05* pro Stück |
| |
 Weitere Informationen zum Thema Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlöscher | |  | Das Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlöscher gegen Brandrisiko
Das Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlöscher ist in gewerblichen Betrieben und insbesondere an Orten mit erhöhtem Brandrisiko gesetzlich vorgeschrieben. Dieses Schild kennzeichnet den Ort, an dem ein Feuerlöscher zu finden ist. Es wird daher auch in direkter Nähe zum Feuerlöscher gut sichtbar angebracht. Das Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlöscher symbolisiert einen Feuerlöscher, der weiß auf rotem Grund skizziert ist. Dieses Symbol ist international verständlich und kommt ohne Text aus. Dadurch ist es auch nicht notwendig, die jeweilige Landessprache zu verstehen, da das Piktogramm eindeutig auf den Feuerlöscher hinweist. Gerade in Lagerbetrieben oder Produktionshallen, in denen oftmals Arbeiter unterschiedlicher Nationalität tätig sind, ist dies von entscheidender Bedeutung.
Feuerlöscher sichtbarer machen
Durch das Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlöscher wird der Feuerlöscher bzw. der Standort des Feuerlöschers sichtbarer gemacht. Denn häufig ist dieser selbst unter Augenhöhe positioniert und kann daher leicht übersehen werden. Das Brandschutzzeichen wird jedoch über dem Feuerlöscher in Augenhöhe angebracht und ist dadurch gut sichtbar. Dadurch ist der Feuerlöscher im Brandfall schnell auszumachen und kann zum Einsatz kommen. Somit kann der Brandherd direkt bekämpft werden, bevor sich das Feuer ausweitet.
Zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten
Das Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlöscher kann durch unterschiedliche Befestigungsmittel am gewünschten Ort platziert werden. Welches Befestigungsmaterial dabei zum Einsatz kommt, hängt häufig von der Oberfläche ab, auf der das Schild montiert wird. Auf glatten Oberflächen oder solchen, die in ihrer Form erhalten bleiben sollen, werden zumeist Brandschutzschilder verwendet, deren Rückseite klebt und dadurch auch an der Oberfläche haftet. Ebenso kann doppelseitiges Klebeband zum Einsatz kommen. Bei anderen Oberflächen, an denen Bohrlöcher kein Problem darstellen, wird das Brandschutzzeichen mit einer Schraubfixierung am gewünschten Ort montiert. Es weist oft schon Löcher oder eine Befestigungsvorrichtung auf. Besonders häufig ist diese Befestigungsmöglichkeit bei Winkelschildern zu finden, die an Ecken von Wänden montiert werden und dadurch von zwei Seiten gut sichtbar sind.
Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlöscher mit Zusatzhinweisen
Das Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlöscher wird in vielen Fällen auch mit zusätzlichen Hinweisen versehen, beispielsweise mit einem Pfeil, der in die Richtung des Standortes des nächsten Feuerlöschers weist. Darüber hinaus sind häufig auch andere Ausstattungen zur Brandbekämpfung vor Ort vorhanden, auf die am Brandschutzzeichen ebenfalls hingewiesen wird, wie auf das Branmeldetelefon oder einen manuellen Brandmelder.
Eine Besonderheit beim Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlöscher stellt auch die Tatsache dar, dass es nachleuchtend ist. Die weißen Oberflächen auf dem Schild sind hierbei mit einer fluoreszierenden Farbe versetzt. Auch wenn das Licht ausgeschaltet ist oder ausfällt, sind die Symbole der Brandschutzschilder noch einige Zeit in der Dunkelheit gut sichtbar. Eine separate Stromzufuhr ist dafür nicht nötig.
|
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlöscher, dann informieren Sie uns bitte per Formular. |