Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb
Alle Kategorien --- Suche „Bohnenkraut“

Suche nach „Bohnenkraut“ (7 Treffer unter 3.561.637 Artikeln) | Infos zum Thema finden Sie am Ende dieser Seite


Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern:von bis   

Artikel pro Seite: Alle   
Übersicht
„Bohnenkraut“
Überbegriffe
% ^v BildArtikel ^vHersteller/-Nr. ^vPreis ^v
100%Bohnenkraut Compact
Quedlinburger Saatgut
052071
€ 7,20*
1 Angebot
100%Bohnenkraut einjähriges
Quedlinburger Saatgut
052070
€ 4,40*
1 Angebot
99%Senf Gewuerze Bohnenkraut - gefriergetrocknet, 5 g - 106 ml Glas San F
k.A.
 
€ 17,53*
1 Angebot
99%Senf Gewuerze Bohnenkraut 20 g Glas Spice Islands
k.A.
 
€ 19,73*
1 Angebot
99%Bergbohnenkraut, mehrjährig
Quedlinburger Saatgut
052065
€ 5,55*
1 Angebot
98%Grüne Kräuterbox - Exklusivdose
Quedlinburger Saatgut
174559
€ 3,73*
1 Angebot
90%Senf Gewuerze Italienische Kräuter - gefriergetrocknet, 6 g - 106 ml G
k.A.
 
€ 17,53*
1 Angebot
Artikel pro Seite: Alle   
Weitere interessante Funktionalitäten für Ihre Produktauswahl:  
Weitere Informationen
^

Bohnenkraut - ein Bienenlockmittel aus dem Mittelmeerraum

Mit einer Wuchshöhe von 45 - 60 cm blüht das Bohnenkraut in den Gärten im Sommer mit kleinen weißen bis leicht violetten Blüten und locken die Bienen an. Kompakte Sorten sind im Wuchs gedrungen und niedriger. Die Pflanze gibt es in einjähriger und mehrjähriger Variante. Das Bohnenkraut stammt aus dem östlichen Mittelmeerraum und wurde im 9. Jahrhundert zu uns gebracht. Bereits die Römer kannten seine Würz- und Heilkraft.

Vom Saatkorn zur Pflanze

Der Samen benötigt Licht zur Keimung. Das Saatgut wird in humosen, nährstoffreichen und lockeren Boden eingebracht. Es wird nur dünn mit Erde bedeckt, die optimale Einsaattiefe liegt bei 0,5 cm. Sonnige, geschützte und warme Lagen sind bei der Standortwahl die beste Entscheidung. In der Fruchtfolge ist zu beachten, dass man den Samen nicht mehrmals nacheinander auf den selben Fleck bringt. Bohnenkraut ist selbstunverträglich, auch andere Lippenblüter als Vorkultur, wie Thymian, sollten vermieden werden. Die Anbaupause beläuft sich auf 4 Jahre. Eine Zweitaussaat ist bis September möglich. Der Reihenabstand von 45 cm gibt dem Kraut ausreichend Platz zur Entwicklung. Bohnenkraut ist ein natürlicher Schutz gegen Blattläuse und kann zwischen anfällige Pflanzen gesät werden.

Aus dem Garten in die Küche

Die Haupternte erfolgt in der Blütezeit, also ab Juni. Bereits vorher kann man die Blättchen frisch verwenden. Bei mehrjährigen Pflanzen ist eine Ernte im zweiten Jahr bereits ab März möglich. Man schneidet hierzu die Pflanzen 5 bis 10 cm über dem Boden ab, um den Holzanteil so gering wie möglich zu halten. Danach erfolgt die Trocknung und somit die Konservierung. Einer frischen Verwendung steht natürlich auch nichts im Wege. Lagern Sie das Trockengut dunkel und trocken. Verwendet werden die Blätter und die Stängel.

Nicht nur zu Bohnen

Der Name Bohnenkraut verwirrt. Nicht nur zu Bohnengerichten passt das Kraut. Der Name rührt wahrscheinlich daher, dass man früher beim Kauf von Bohnen immer ein Bund der Kräuter hinzu bekam. Die Pflanze ist aber auch als Pfefferkraut, Wurstkraut, Käsekraut, Weinkraut bekannt. Geschmacklich erinnert das Aroma an Pfeffer. Das Gewürzkraut ist sehr vielseitig und je fader der Grundgeschmack des Gerichtes ist, umso intensiver und pikanter wird es bei der Zugabe von Bohnenkraut. In der bulgarischen Küche ist das Würzkraut sehr beliebt. Beim kochen ist darauf zu achten, das es maximal 10 Minuten mitkocht, da es sonst seine Bitterstoffe frei setzt.

Heilwirkung

Bohnenkraut ist ein natürliches Mittel gegen Durchfall und Bauchschmerzen. Durch den Verzehr zu blähenden Gerichten wird bereits beim Essen vorgebeugt. So werden Hülsenfrüchte für uns bekömmlicher. Auch als altes Hausmittel gegen Husten und Verschleimungen der Atemwege ist das Heil- und Gewürzkraut bestens geeignet. Es wirkt antiseptisch. Man stellt aus getrocknetem Kraut einen Aufguss her und gurgelt mit dem abgekühlten Tee. Bei Wespenstichen bringt das Aufreiben der Blätter auf die Stichstelle sofortige Linderung.

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Löffelkraut, Kerbel und Majoran aus unserer Kategorie Kräutersaatgut.

Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG