Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Bogenzirkel bei Mercateo online kaufen (76 Angebote unter 9.181.253 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bogenzirkel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Bogenzirkel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
Kleffmann & Weese
3048667
ab € 18,81*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6 
Weitere Informationen zum Thema Bogenzirkel
^

Der Bogenzirkel - optimaler Schutz vor einer Verstellung

Der Bogenzirkel ist ein robustes Arbeitsgerät und zeichnet sich durch einen Stellbogen aus, der eine Verstellung des zweiten Schenkels in einem Winkel zwischen null und 90 Grad zulässt. Die Arretierung erfolgt mittels eines Nietscharniers oder einer Stellschraube, was einen optimalen Schutz davor bietet, dass sich der Bogenzirkel verstellt. Der Zirkel wird auch als Werkstattzirkel bezeichnet und dazu genutzt, Abstände zu messen und zu übertragen oder auch Kreise auf Werkstoffen wie Holz, Metall, Kunststoff oder Stein anzureißen.

Der Stellbogen schränkt den Arbeitsbereich ein

Aus diesem Grunde benötigen Sie je nach auszuführenden Arbeiten Bogenzirkel mit unterschiedlichen Schenkellängen. Sie können zwischen Längen ab fünfzehn bis zu 100 Zentimetern wählen. Für kleinere Arbeitsbereiche sind kurze Zirkel handlicher und leichter, für ein Arbeiten mit großen Abständen oder Radien kommen Sie um lange Zirkel nicht herum.

Der Bogenzirkel, nicht nur ein Werkstattzirkel

Ein Bogenzirkel wird nicht nur im Innenbereich, sondern auch im Außenbereich verwendet, etwa wenn abgenutzte Treppen nachbearbeitet werden müssen. Von daher ist der Zirkel allen Witterungsbedingungen ausgesetzt und muss diesen standhalten. Gerade der Schutz vor Korrosion durch Rost ist in jeder Arbeitsumgebung wichtig, um sich lange ein gut funktionierendes, genau messendes Arbeitsgerät zu erhalten. Der Bogenzirkel besteht daher aus Materialien wie Stahl oder Edelstahl. Für starke Beanspruchung gibt es auch Bogenzirkel aus geschmiedetem Stahl oder einer besonders gehärteten Anreißspitze.

Besonderheiten im Zirkelaufbau

Mit einem Bogenzirkel kann man auch Abstände am Boden oder Wänden abmessen, die direkt an eine Mauer grenzen. Um ein exaktes Messergebnis zu erhalten, sind daher die Schenkel des Bogenzirkels vierkantig. Das Gelenk kann genietet oder durchgesteckt sein. Da die Nieten aus einem weicheren Metall bestehen, kann auf Dauer die Messgenauigkeit durch Abnutzung oder Verformung der Niete etwas beeinträchtigt werden.

Auf die Spitze kommt es an

Je präziser ein Material angerissen werden muss, desto feiner sollte die Spitze sein. Bedenken Sie aber, dass bei der Bearbeitung harter Materialien eine zu dünne Spitze auch verbiegen kann. Spezielle Aufsätze erlauben alternativ auch Bleistifte, Kreide oder Fasermaler einzusetzen, wenn etwa Papier, Glas, Kunststoff oder Leder markiert werden soll.
Weitere Zirkelmodelle, die Sie interessieren könnten, sind Greifzirkel, Spitzzirkel oder Lochzirkel.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Bogenzirkel, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG