Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Bodentürstopper

  Bodentürstopper  (0 Angebote unter 27.392.261 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Bodentürstopper"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Bodentürstopper
^

Türstopper - schont empfindliche Türen

Mit einem Türstopper können Sie Wände, Türgriffe und Fußleisten schonen. Schließlich verhindern Sie damit, dass eine offene Tür gegen empfindliche Oberflächen wie ein Möbelstück, eine Wand oder eine Türklinke schlägt und diese beschädigt. Die Montage erfolgt entweder am Boden oder an der Wand mit einem Wandtürstopper.

Bodentürstopper für ein sanftes Stoppen der Tür

Diesen Türpuffer befestigen Sie am Boden beispielsweise mit einer Schraube, die meist im Lieferumfang enthalten ist. So ist es möglich, eine aufgehende Tür sanft zu stoppen. Diese Form der Bodentürstopper können aus Gummi, Edelstahl oder Messing bestehen und mit unterschiedlichen Durchmessern und Höhen lieferbar. Des Weiteren sind neben Modellen, die mit einem Klebepad am Boden befestigt werden, auch Türstopper erhältlich, welche nicht am Boden montiert werden. Aufgrund ihres hohen Eigengewichts halten sie von selbst. So entfällt das Bohren bzw. Schrauben. Ein zusätzlicher Gummiring sorgt für den Schutz der Tür und gewährleistet eine hohe Rutschfestigkeit. Außerdem sind sie flexibel einsetzbar.
Für welches Modell Sie sich entscheiden, hängt auch vom Raum selbst ab, in dem Sie den Türstopper verwenden möchten. Bei einer Fußbodenheizung ist es von Vorteil, selbstklebende Bodentürstopper zu verwenden, da sie nicht mittels Schrauben befestigt werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.