Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Bodenmatte  bei Mercateo online kaufen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Bodenmatte finden Sie am Ende der Seite
„Bodenmatte“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Bodenmatte
^

So vielseitig sind Bodenbeläge

Einen idealen Schutz für alle Böden bieten Matten. Ob Arbeitsplatz-, Bodenschutz-, Schmutzfang- oder Gummimatten - die Auswahl ist groß. Es gibt sie für außen und innen, in verschiedenen Formen, Farben und Material sowie für unterschiedliche Bereich. Damit Sie den Überblick behalten und wissen, welche Matte für Ihre Ansprüche geeignet ist, bieten wir Ihnen im Folgenden eine Übersicht.

Anti-Ermüdungsmatten - Ein Bodenbelag wirkt Wunder

Ihre Mitarbeiter arbeiten hauptsächlich im Stehen? Gesundheitsschutz und Vorbeugung von vorzeitigem Ermüden ist angesagt. Konzentrationserhaltung und Fehlervermeidung, eine Senkung der Krankenquote und das Vermeiden von Unfällen: alles das kann mit dem Einsatz von Anti-Ermüdungsmatten erreicht werden. Durch ihren speziellen Aufbau dämpfen sie Schwingungen und Geräusche. Noppen sorgen für angenehmes Stehen. Sie wirken isolierend gegen Bodenkälte und federn gleichzeitig Bewegungen ab. Die Gelenke Ihrer Mitarbeiter werden so wirkungsvoll geschont. Die dämpfende Wirkung der Anti-Ermüdungsmatte kommt nicht nur dem Mitarbeiter zugute. Fällt ein Werkstück runter, wird der Aufprall abgefedert und größere Schäden bleiben aus.

Antirutschmatten – zuverlässig und unverzichtbar in vielen Bereichen

Noch immer ereignen sich Tag für Tag sehr viele Unfälle aufgrund von Stolper-, Rutsch- und Sturzfallen, die meist auf rutschige Fußböden zurückzuführen sind. Mit Antirutschmatten und den passenden Sicherheitskennzeichnung kann man die Rutschgefahr reduzieren. Sie sind universell einsetzbar und in Bereichen wie Industrie, Handel und Transportwesen unverzichtbar. Sichern Sie Ihre Waren und Güter mit Antirutschmatten schnell und perfekt. Egal, ob im LKW, Sprinter oder PKW - so verhindern Sie, dass Ihre Ladung zur Rutschpartie und dadurch die Unfallgefahr erhöht wird.

Bodenschutzmatte – verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Bodenbelages

Ob Abnutzung, Verschleiß, Verschmutzung, Beschädigung durch heruntergefallene Gegenstände oder Wasser – eine Matte schützt nicht nur Ihren Boden, sondern sieht auch noch gut aus. Doch nicht nur Kratzer und Verschmutzungen werden somit vermieden, auch die Beschädigung durch Rollen von Stühlen oder die Wellenbildung von Teppichböden und dadurch entstehende Stolperfallen werden verhindert. Egal, welchen Boden Sie vor Beschädigung schützen möchten, Bodenschutzmatten gibt es z. B. für Teppiche, Böden wie Parkett, Holz oder Laminat, aus Vinyl oder Antistatik.

Gummimatten - robust und witterungsbeständig

Überall dort, wo häufig viele Leute ein- und ausgehen, bieten sich Gummimatten an. Aufgrund des Materials sind sie sehr robust, witterungsbeständig und halten groben Schmutz fern.

Schmutzfangmatten – hier bleibt der Schmutz draußen

Schmutzfangmatten sorgen dafür, dass der Schmutz vor der Tür bleibt. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Formen, Farben und Materialien. Ein echter Blickfang für Ihre Haustür. Sie verhindern, dass Dreck und Schmutzpartikel von draußen nach drinnen gelangen. Da sie als Eingangsmatte vor der Tür und meist im Freien liegt, sollte sie witterungsbeständig und in der Lage sein, gröberen Schmutz aufzufangen. Als Türmatten eignen sich besonders Matten aus Kunstfasern sowie Kokos- , Gummi- oder Aluprofilmatten. Daneben gibt es noch solche für den Eingangsbereich, so genannte Sauberlaufmatten bzw. -teppiche. Mit Hilfe dieser Matten kann der Schmutz von Schuhen abgestreift werden. Eine möglichst lange Kontaktstrecke ist dabei sinnvoll.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Bodenmatte, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG