Mit der Blindnietmutter ein Gewinde spanlos einbringen
Im Gegensatz zu Blindnieten besitzen Blindnietmuttern ein Gewinde innen oder außen und zusätzlich einen Sechskantwulst, mit dem man zum Teil aus einer unlösbaren eine lösbare Verbindung geschaffen hat. Die Gewinde werden in Rohren und sehr dünnen Blechen gerne für Schraubverbindungen verwendet. Die Muttern werden auch als einteilige Gewindehohlnieten bezeichnet.
Senkkopf- und Flachkopf-Nietmuttern, Sechskant-Kopf
Der wichtigste Unterschied zwischen Senk- und Flachkopf-Nietmuttern ist, dass sich die Senkkopf-Nietmuttern am Hals des Nietkopfes zum Niet Schaft konisch verjüngen. Die
Flachkopf-Nietmuttern besitzen je einen Durchmesser für den Kopf und einen geringeren Durchmesser für den Schaft. Die Sechskantköpfe sind Setzköpfe, wobei häufig auch der Schaft der Niete entsprechend an den Außenseiten abgeflacht ist. Sie sind jeweils in der
Senkkopfvariante oder in der
Flachkopfversion erhältlich. Sollen die Innenseite des Gewindes vor Schmutz- und Feuchtigkeit geschützt werden, muss die Mutter geschlossen sein.
Wo die Blindnietmutter auch genutzt wird
Die Blindnietmutter ist an Hohlkörpern, Profilen, Gehäuse oder einseitig zugänglichen Bauteilen sehr oft die einzige Möglichkeit, an dünnwandigen Bauteilen ein Gewinde anzubringen. Weitere Vorteile sind
- die leichte Verarbeitung,
- durch eine Verschraubung sind verschiedene Materialien verbindbar,
- es ist ein wiederholtes Verschrauben möglich und
- keine Nacharbeit auch bei bereits lackierten Teilen erforderlich.
Spezialwerkzeug
Wenn mit Blindnieten und Blindnietmuttern gearbeitet wird, wird oft die spezielle
Blindnietzange verwendet. Ein Gewindebolzen wird in die Blindnietmutter eingeschraubt und mit der Zange gegriffen, um die Niete samt Mutter durch Hebelwirkung in die Bohrung zu schieben.
Woraus bestehen Blindnietmuttern?
Das Material sollte von dem der Blindnieten nicht abweichen. So sind die Blindnietmuttern auch aus Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing und andere Materialien wählbar.
Tipps und Tricks
Man beachte, dass manuelle oder hydraulische Setzgeräte mit unterschiedlichen Dornen ausgestattet sind. Die Blindnietmutter wird auf diesen Gewindedorn gefädelt und mit Hub gesetzt. Um das Gewinde an der Blindnietmutter nicht zu zerstören, muss man an der Maschine den Hub genau eingestellt haben. Benötigen Sie in weicheren Metallen ein höheres Verdrehmoment, dann setzten sie nicht auf einen glatten, sondern einen gerändelten Schaft.