Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Bleiwolle

  Bleiwolle  (1 Angebot unter 27.651.169 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bleiwolle“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Bleiwolle"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Bleiwolle (1 Angebot) 
Vielseitig einsetzbar. Inhalt: 2 kg, verpackt im Polybeutel.- Material Bleiwolle gedüst
Dönges
214125
ab € 47,09*
pro Kilogramm
 
 Packung
Weitere Informationen zum Thema Bleiwolle
^

Bleiwolle als flexibler Werkstoff mit isolierender Wirkung

Bleiwolle ist ein wichtiger Baustoff, der im Handwerk, bei der Feuerwehr und im Strahlenschutz seine Anwendung findet. Das vielseitige Element Blei wird überwiegend verwendet, wenn andere Dichtungsmittel nicht ausreichend sind. Zu seinen herausragenden Eigenschaften zählen die isolierende Wirkung und beinahe unbegrenzte Lebensdauer des Werkstoffes. Die Wolle verfügt im Gegensatz zu Mörtel über eine gute Plastizität, wodurch sich auch kleinste und schwer zugängliche Stellen in Bauwerken perfekt abdichten lassen. Das ist sehr häufig im Denkmalschutz und natürlich bei Neubauten erforderlich, etwa um Übergänge vom Mauerwerk zu den Metallteilen sicher zu verschließen. 

Bleiwolle verarbeiten: So werden die Fugen dicht

Bei der Verarbeitung wird die Wolle durchlaufend und in vielen Lagen verstemmt. Durch diese Methode ist es möglich, eine Dichte zu erzielen, die bis zu 11,0 kg oder mehr pro Kubikdezimeter beträgt. Sind die Fugen und Spalten gefüllt, flammt man die Bleiwolle noch kurz an oder gießt sie zusätzlich mit flüssigem Blei aus und erhält als Ergebnis ist eine schützende und homogene Schicht. Durch seine nachhaltige Stabilität erschafft man durch die Verwendung von Bleiwolle wartungsfreie Metallfugen, die auch optisch hohen Ansprüchen gerecht werden. Da es sich um giftigen einen Werkstoff handelt, sollte auf entsprechende Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Schutzhandschuhen geachtet werden. Erhältlich ist Bleiwolle in verschiedenen Mengeneinheiten und Faserstärken. Auch bei der Reinheit gibt es Unterschiede, diese sind in der alten  DIN 1799 angegeben.  Die neuere Norm DIN EN 12659 listet diese Reinheitsgrade nicht mehr auf.

Als Strahlenschutz verarbeiten

Blei hält bekanntlich radioaktive Strahlungen ab und kann zu Schutzzwecken auch in Form von Bleiwolle als Alternative zur Folie angewendet werden. Damit lassen sich auch kleinste schwer zugängliche Spalten schließen und abschirmen. Das ist sehr häufig an Mauerdurchbrüchen neben den Leitungen notwendig.

Öllecks schnell und sicher abdichten

Ein weiteres Einsatzgebiet der flexiblen Bleifasern ist die schnelle Abdichtung von Lecks in Tankfahrzeugen. Kommt es zu einem Unfall, dichtet die Feuerwehr mit Hilfe der Bleiwolle die Leckstellen ab, wodurch ein weiteres Austreten von Öl, Benzin und anderen Kraftstoffen verhindert wird. 

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.