Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Bleistifte

  bleistifte staedtler  (148 gefilterte Angebote unter 27.649.206 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bleistifte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   15   vorwärts
Logo STAEDTLER

Der Bleistift – ein Produkt mit langer Geschichte

WOPEX - die Zukunft des Bleistiftes!

Einer der Bleistiftpioniere ist Friedrich Staedtler, ein Vorfahre des Gründers der heutigen Firma STAEDTLER, der 1662 erstmals in den Büchern der Stadt Nürnberg erwähnt wurde. Er war der erste, der Bleistifte komplett von der Mine, über das Zuschneiden des Holzstabes bis zum fertigen Stift herstellte.

Bereiten Sie der unendlichen Suche nach dem geeigneten Bleistift ein Ende

Bleistift ist nicht gleich Bleistift. Es gibt signifikante Qualitätsunterschiede. Die verwendete Holzart, die zum Einsatz kommende Minenrezeptur und Beschaffenheit der einzelnen Bestandteile stellen nur einen Ausschnitt der relevanten Faktoren dar, die letztlich ein hochwertiges Produkt, welches eine angenehme und professionelle Arbeitsweise ermöglicht, von einem eher unproduktiven Billigprodukt unterscheidet.

Hochprofessioneller Bedarf

Grafiker, Designer, Künstler und generell Verwender mit höchstem Anspruch benötigen Arbeitsmittel, die bis in die Spitze beste Materialität und umfassendes Herstellungs-Know-how in sich vereinen. Bleistifte dieser Güteklasse weisen eine große Bandbreite an Härtegraden auf, was überhaupt erst spezielle Darstellungs- und Differenzierungsmöglichkeiten erlaubt.

Ein Beispiel hierfür ist der STAEDTLER Mars® Lumograph® Bleistift
STAEDTLER Mars® Lumograph® - Bleistift
Red Square Bleistift in bester Qualität zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren auf Papier und mattierter Zeichenfolie Red Square Unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezeptur und hartverleimte Mine
Red Square Großes Sortiment von bis zu 16 Härtegraden Red Square Gut reproduzierfähiger Abstrich

Klassische Büroanwendung

Der allseits bekannte Klassiker schlechthin ist der gelb-schwarze STAEDTLER Noris® Bleistift.
STAEDTLER Noris®-Bleistift
Für jede Büroalltagssituation geeignet zeichnet er sich mit folgenden Produkteigenschaften aus:
Red Square Bleistift bester Qualität zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren Red Square Unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezeptur und hartverleimte Mine
Red Square Bis zu 5 Härtegrade
Icon 'Made in Germany' Exzellente Produktqualität MADE IN GERMANY
Icon 'hohe Bruchfestigkeit' Hohe Bruchfestigkeit: Durch spezielle Minenrezeptur und hartverleimte Mine
Icon 'PEFC zertifiziert' Holz und Holzprodukte mit dem PEFC-Siegel stammen nachweislich aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Forstwirtschaft.
STAEDTLER - efficient for ecology

Wann ist ein Bleistift umweltgerecht?

Egal welcher Bleistift, das gesamte STAEDTLER Sortiment holzgefasster Stifte "Made in Germany" wird aus zertifiziertem Holz aus nachhaltiger, ökologischer Forstwirtschaft gefertigt. Durch die Zertifizierung unterstreicht STAEDTLER sein Engagement für die Umwelt und die Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Roh- und Werkstoff Holz. Bei STAEDTLER legt man besonders großen Wert auf die Langlebigkeit der Produkte - denn: was lange hält, muss erst viel später ersetzt werden.
WOPEX - Die Zukunft des Bleistiftes!

WOPEX – Das innovative Material von STAEDTLER

Wer hätte gedacht, dass ein bewährtes Alltagsprodukt wie der Bleistift, das tagtäglich von Menschen auf der Welt verwendet wird, nach über 300 Jahren revolutioniert werden kann?

STAEDTLER hat dies mit dem innovativen WOPEX Material getan!

WOPEX-Stifte sind Stifte aus einem Guss! Sie bestehen aus Graphit bzw. Farbpigmenten für die Mine, Dekor für die Stiftoberfläche und WPC, einem innovativen Werkstoff, der größtenteils Holz enthält. All diese Rohstoffe liegen als Granulat vor. Bei der Fertigung wird dies eingeschmolzen, ausgerichtet und zu einem langen Strang geformt. Erst nach der Abkühlung werden die einzelnen Stifte abgetrennt, gespitzt, geprägt und verpackt. Die Kombination des Produktionsverfahrens mit dem WOPEX Material sorgt dafür, dass die Mine den Stift besonders gut über das Papier gleiten lässt. Durch das höhere Gewicht und die rutschfeste, weiche Oberfläche, liegen die Stifte zudem besonders angenehm und sicher in der Hand. WOPEX sorgt bei der Anwendung nicht nur für ein einzigartiges Schreibgefühl, sondern ist darüber hinaus auch besonders ressourcenschonend. Das Holz, das für WOPEX verwendet wird, stammt aus PEFC-zertifizierten Wäldern. Aktuell sind folgende WOPEX-Kollektionen verfügbar:
Red Square Hohe Bruchfestigkeit Red Square Brillante Farben
Red Square Ergonomische Soft-Oberfläche Red Square Holzanteil aus PEFC-zertifizierten deutschen
Wäldern

Passende Zubehörartikel

Egal welcher Bleistift, der STAEDTLER Mars® plastic Radiergummi ist stets der ideale Begleiter um Korrekturen vorzunehmen.
STAEDTLER Spitzer und Radierer Red Square Premium-Qualität für erstklassige Radierergebnisse
Red Square Geringe Krümelbildung
Red Square Schützende Zellophan-Verpackung mit praktischem Aufreißfaden
Red Square Schiebemanschette für bequeme Handhabung
Red Square Phthalat- und latexfrei
Red Square Absolut alterungsbeständig
Red Square Effiziente Produktion, Made in Germany
Red Square Beste Radierleistung bei geringer Abnutzung
Red Square Kein Abfärben der Radierer auf dem Papier
Zum Anspitzen von Bleistiften gibt es von STAEDTLER eine Reihe hochwertiger Spitzer, ob fürs Büro, zuhause oder unterwegs.
STAEDTLER STAEDTLER ist mit einer über 175-jährigen Firmenhistorie eines der ältesten Industrieunternehmen in Deutschland und stolz auf seine lange Produktionstradition „made in Germany“. Innovationen auf Produktebene und für Herstellungsverfahren stammen alle aus dem eigenen Haus. In den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von STAEDTLER wird kontinuierlich und vorausschauend an neuen Ideen gearbeitet, um noch bessere Schreib-, Mal-, Zeichengeräte und Kreativprodukte zu entwickeln.
Das Unternehmen STAEDTLER mit Sitz in Nürnberg, Deutschland, ist ein international führender Schreib- und Zeichengerätehersteller. STAEDTLER ist in über 150 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Der konsequente Ausbau auf inzwischen weltweit zehn Produktionsstätten und 24 Vertriebsniederlassungen unterstreicht eindrucksvoll den internationalen Charakter des Unternehmens. Die STAEDTLER-Gruppe beschäftigt weltweit zirka 3.000 Mitarbeiter.
Weitere Informationen zum Thema Bleistifte
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.