| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Bildschirmständer"Überbegriffe Unterbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Bildschirmständer | | | Monitorständer - kleines Hilfsmittel von großer Bedeutung
Monitorständer sind Hilfsmittel für den Arbeitsplatz Schreibtisch, deren Wichtigkeit häufig unterschätzt wird. Dabei leisten diese einfachen Erhöhungen für den Bildschirm einen bedeutenden Beitrag zur Schaffung eines ergonomisch organisierten Arbeitsbereichs.
Monitorständer und Ergonomie
Die Ergonomie als Wissenschaft über die Gesetzmäßigkeit der Arbeit liefert wichtige Beiträge zu einer fehlerfreien und effizienten Arbeitsleistung der Mitarbeiter. Insbesondere dann, wenn Mitarbeiter ihre Leistung in Interaktionen mit Geräten und Maschinen erbringen, trägt ein ergonomisch ausgerichteter Arbeitsplatz gleichzeitig zu einem erhöhten Arbeitsschutz und verbesserten gesundheitliche Bedingungen am Arbeitsplatz und somit zu einer erhöhten Leistungsfähigkeit bei.
Eine Interaktion zwischen Mensch und Maschine findet unter anderem auch am Computerarbeitsplatz statt. Neben der Tastatur und der Maus ist der Monitor das wichtigste Arbeitsgerät am Bildschirmarbeitsplatz. Über viele Stunden richten Mitarbeiter ihren Blick auf den Monitor. Eine falsche Körperhaltung führt mit der Zeit unweigerlich zu Wirbelsäulenproblemen und kann eine Beeinträchtigung der Sehfähigkeit zur Folge haben. Der Monitorständer ist ein einfaches Hilfsmittel, mit dem die Höhe des Monitors beeinflusst werden kann. Auch für die Einstellung der idealen Entfernung des Monitors von den Augen lassen sich Monitorständer einsetzen.
Monitorständer als idealer Platz für den Bildschirm
Die ergonomische Betrachtung eines Computerarbeitsplatzes bietet ausführliche Angaben darüber, wo der Monitor seinen idealen Platz auf dem Schreibtisch findet. Blendwirkungen und Reduzierungen des Kontrastes lassen sich vermeiden, wenn das Tageslicht seitlich auf den Arbeitsplatz einfällt. Keinesfalls darf das Licht von hinten auf den Bildschirm scheinen. Der Abstand zwischen den Augen und dem Bildschirm sollte mindestens fünfzig Zentimeter betragen. Mitarbeiter, die älter als fünfzig Jahre sind, benötigen einen größeren Abstand von siebzig bis achtzig Zentimetern. Neben dem Abstand ist der Blickwinkel auf den Monitor von besonderer Bedeutung. Er soll etwa 35 Grad nach unten betragen. Da Menschen unterschiedlich groß sind, muss der Monitor in der Höhe variieren können. Dieses Ziel lässt sich mit einem Monitorständer, der im Idealfall stufenlos in der Höhe verstellbar ist, erreichen.
Nähere Informationen zum Thema finden Sie unter dem Stichwort Ergonomie.
Formen und Modelle verschiedener Monitorständer
Monitorständer können in der Höhe starr oder verstellbar sein. Stabile Modelle stellen sich in Form kleiner Tischerhöhungen dar, die durch Beine in Form eines Stecksystems unterschiedlich hoch einstellbar sind. Komfortablere Monitorständer lassen sich stufenlos in der Höhe verstellen und sind darüber hinaus mit kleinen Fächern oder Schubladen ausgestattet. Ein Monitorständer, der gleichzeitig drehbar ist, verbessert die Ergonomie des Arbeitsplatzes zusätzlich. Weitere Möglichkeiten, einen Monitor auf dem Schreibtisch zu platzieren, finden Sie unter dem Stichwort Schreibtischbefreier.
|
|
| | | |