Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Besucherstuhl

  Besucherstuhl  (1.474 Angebote unter 27.647.089 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „besucherstühle“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Besucherstuhl“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Besucherstuhl"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   99   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Besucherstuhl
^

Der Besucherstuhl ist vielfach einsetzbar

Ein Besucherstuhl lässt sich für verschiedene Zwecke einsetzen. Er kann in einem Konferenzzimmer oder Vorführraum stehen, in einem Wartezimmer oder in einem Besprechungsraum. Im Gegensatz zu anderen Stühlen ist ein Besucherstuhl nicht darauf ausgelegt, dass die darauf platznehmende Person lange auf dem Stuhl sitzt, dennoch sollte er bequem sein. Die Sitzdauer entspricht meist der eines Wartezimmerstuhls

Der Besucherstuhl in unterschiedlichen Ausführungen

Bei einem Besucherstuhl kann man zwischen einem gängigen Vierfußstuhl oder einem Freischwinger wählen. Letzterer hat keine Hinterbeine, die Sitzfläche gibt unter dem Gewicht der Person federnd nach ("schwingt") und sinkt leicht nach hinten ab. Beim Sitzen entsteht dadurch ein angenehmes Schaukeln. Dies ist sicher bei einer längeren Sitzdauer angenehm. Ein normaler Vierfußstuhl lässt dagegen keine Ablenkung zu.

Wahl der Sitzfläche

Unter den Besucherstühlen finden sich gepolsterte Stühle sowie Stühle mit einer Sitzfläche aus Holz oder aus Kunststoff. Holz und Kunststoff sind leicht abwaschbar. Bei einem Polster ist das nicht immer der Fall, es gibt aber z. B. Bezüge aus Kunstleder, die pflegeleicht sind. Am bequemsten ist wohl ein Polster als Sitzfläche. Bei der Auswahl sollte man berücksichtigen, dass der Stuhl auch zur Ausstattung des Zimmers passen muss. Ein Kunststoffstuhl wirkt in einem Konferenz- und Besprechungsraum eher deplatziert. Im Wartezimmer eines Arztes sind Sitzflächen aus Kunststoff oder Holz durchaus üblich.

Armlehnen und Klappmechanismus

Armlehnen sind kein Muss, sondern ein Extra, das dem Besucher noch etwas mehr Komfort bietet. Es ist angenehm, wenn man die Arme auf Lehnen ablegen kann. Armlehnen nehmen aber auch Platz weg. Stühle ohne Armlehnen sind also die platzsparende Variante. Es gibt Besucherstühle, die einen Klappmechanismus haben. Der Stuhl lässt sich damit zusammenklappen und leicht verstauen. Dies ist hilfreich, wenn Besucherstühle nur für bestimmte Anlässe gebraucht werden, also wenn z. B. in einem Raum, der sonst für andere Zwecke genutzt wird, ein Film vorgeführt wird. Für ein Wartezimmer, in dem die Stühle immer an ihrem Platz bleiben, ist solch ein Mechanismus nicht sinnvoll.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.