Übersicht | "Beinhochlagerungskeil"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Dr. Paul Koch 11340200-238 |
ab € 100,53* pro Stück |
| |
Sport-Thieme Lagerungskeil Blau (1 Angebot) Sehr gute Lagerungseigenschaften durch Polyätherschaum Überzogen mit hautfreundlichem Kunstleder Hygienisch, leicht zu reinigen und zu desinfizieren 45x42x20 cm ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von ... |
|
ab € 67,64* pro Stück |
| |
Beinhochlagerungskeil für 2 Beine Gr. 2, 60x44x18 cm (1 Angebot) Beinhochlagerungskeil für 2 Beine Gr. 2 Der Beinhochlagerungskeil wird zur Nachtlagerung verwendet und eignet sich zur Lagerung für das Intervalltraining bei Patienten mit primären und sekundären B... |
Dr. Paul Koch 11340200-237 |
ab € 84,55* pro Stück |
| |
Sport-Thieme Lagerungskeil Weiß (1 Angebot) Sehr gute Lagerungseigenschaften durch Polyätherschaum Überzogen mit hautfreundlichem Kunstleder Hygienisch, leicht zu reinigen und zu desinfizieren 45x42x20 cm ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von ... |
|
ab € 67,96* pro Stück |
| |
Beinhochlagerungskeil Gr. 1 72x22x20 cm (1 Angebot) Beinhochlagerungskeil Gr. 1 Der Beinhochlagerungskeil wird zur Nachtlagerung verwendet und eignet sich zur Lagerung für das Intervalltraining bei Patienten mit primären und sekundären Beinlymphödem... |
Dr. Paul Koch 11340200-250 |
ab € 66,88* pro Stück |
| |
Beinhochlagerungskeil Gr. 2 60x22x18 cm (1 Angebot) Beinhochlagerungskeil Gr. 2 Der Beinhochlagerungskeil wird zur Nachtlagerung verwendet und eignet sich zur Lagerung für das Intervalltraining bei Patienten mit primären und sekundären Beinlymphödem... |
Dr. Paul Koch 11340200-263 |
ab € 56,09* pro Stück |
| |
|
Dr. Paul Koch 11533801:264 |
ab € 124,64* pro Stück |
| |
|
Dr. Paul Koch 11533800-251 |
ab € 132,28* pro Stück |
| |
|
Dr. Paul Koch 11533800-258 |
ab € 64,52* pro Stück |
| |
|
Dr. Paul Koch 11533801-273 |
ab € 64,78* pro Stück |
| |
|
Dr. Paul Koch 11533100-185 |
ab € 116,09* pro Stück |
| |
|
Dr. Paul Koch 11533800-252 |
ab € 125,12* pro Stück |
| |
Beinlagerungskeil nach Magnus für 2 Beine (1 Angebot) Beinlagerungskeil nach Magnus für 2 Beine Zur Lagerung mit angewinkelten Beinen in 90° Stellung. Schaumstoff mit abwaschbarem Kunstlederbezug in weiß. Artikeldetails: Standfläche: 45x44 cm |
Dr. Paul Koch 11340000-236 |
ab € 75,19* pro Stück |
| |
|
Dr. Paul Koch 11533100-184 |
ab € 68,81* pro Stück |
| |
|
|
ab € 102,19* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Beinhochlagerungskeil | | | Der Beinhochlagerungskeil ist eine praktische Lagerungshilfe
Der Beinhochlagerungskeil ist eine praktische Lagerungshilfe für die Unterschenkel der Patienten und wird daher in Krankenhäusern oder Pflegeheimen benutzt. Der Keil wird oft nachts genutzt, damit während des Schlafens überschüssige Flüssigkeit aus dem Bein zurück in den Körper fließen kann, da das Bein oder beide Beine höher gelagert werden. Ebenso wird der Keil verwendet, wenn nach Knochenbrüchen, Quetschungen oder Verrenkungen der Unterschenkel höher liegen soll. Soll nicht das Bein, sondern der Arm gelagert werden, benutzt man einen Armlagerungskeil.
Verschiedene Modelle des Beinhochlagerungskeils
Auch in Hinblick auf einen Beinhochlagerungskeil haben Sie die Auswahl zwischen verschiedenen Ausführungen. Es gibt längliche Schaumstoffkeile, die zu einer Seite in einem Winkel auslaufen, genauso wie kleine dreieckige Keile, die man einfach unter das Knie schiebt, oder aufblasbare Beinhochlagerungskeile. Letztgenannte Variante kann auch zusätzlich über einen Fersenschutz verfügen. Geht es um die Hochlagerung der Gliedmaße, kommt es auf die richtige Länge des Keils an. Für Erwachsene sollte diese mindestens 60 Zentimeter oder mehr betragen, je nach Größe des Patienten.
Die verschiedenen Formen
Ein Beinhochlagerungskeil ermöglicht es, ein Bein mindestens im 45-Grad-Winkel zu knicken oder gleichzeitig um wenigstens 20 Zentimeter anzuheben. Die Form des Keils spielt bei der Hochlagerung eine Rolle. Sie können zwischen Schaumstoff wählen, der an der Oberseite mehr oder weniger eingedellt ist, oder einer aufblasbaren Variante, die an der Oberseite eben ist. Wenn das Bein eingegipst ist, sollten Sie die ebene Form bevorzugen. Ist das Bein nackt, vermeidet eine tiefere Delle das Abrutschen des Beines und diese Schaumstoffvariante ist geeigneter. Sie gibt es auch als Doppelkeil, wenn man beide Beine hochlegen möchte.
Hygiene spielt auch eine Rolle
Besteht der Beinhochlagerungskeil aus Schaumstoff, ist er meist mit Kunstleder bezogen, das sich leicht reinigen und desinfizieren lässt. Das Gleiche gilt für die aufblasbaren Keile, die eine Kunststoffhülle besitzen.
Vorteile der verschiedenen Keile
Im Gegensatz zu den Schaumstoffkeilen benötigt der aufblasbare Beinhochlagerungskeil zur Lagerung wenig Platz und kann auch leicht transportiert werden, weil er im ungenutzten Zustand wenig Raum einnimmt und handlich ist. Der Schaumstoffkeil ist dagegen mit einem Handgriff einsatzbereit und gleichmäßig stabil. Wählen Sie daher nach dem konkreten Bedarf den optimalen Beinhochlagerungskeil.
|
|