Beeteinfassung - Beete mögen Begrenzung
Beete benötigen eine Begrenzung, um gegen Überwucherung durch Fremdpflanzen oder Unkraut geschützt zu sein. Diese funktionalen Grenzen sind Stilelemente und sorgen für Ordnung im Garten.
Verschiedene Materialien - ein Ziel
Beete sind die funktionellen Einheiten einer gärtnerisch genutzten Fläche, darin wachsen und gedeihen Zier- oder Nutzpflanzen. Beete trennen sich gegen anders bewachsene Flächen oder Wege ab und sind durch ihre Einfassungen definiert. Diese Begrenzungen sind ein wichtiges Stilelement jedes
Gartens und jeder grünen Fläche. Beeteinfassungen sind aus den Materialien Kunststoff, Beton oder Holz erhältlich. Ein Beet kann auch im ganz natürlichen Stil mit Pflanzen eingefasst werden. Jede Beeteinfassung hat ihre stilistischen Reize und Vorzüge:
Beeteinfassung aus Kunststoff
Die Beeteinfassung mit Kunststoffelementen hat im Vergleich zu allen anderen Varianten einige unschlagbare Vorteile: Sie ist preisgünstig, dauerhaft beständig und einfach zu verlegen. Der Kunststoff trotzt jeder Feuchtigkeit im Boden, ebenso Witterungseinflüssen durch trockene Hitze im Sommer oder bei frostigen Minusgraden. Die Verlegung erfolgt ohne Betonfundament. Kunststoffeinfassungen benötigen über die Jahre kaum Pflegeaufwand. Von Zeit zu Zeit sollte sie mit klarem Wasser abgespült werden. Diesen günstigen Eigenschaften steht ihr Nutzen als Stilelement gegenüber. Kunststoff fügt sich nur zögerlich in einen auf Natürlichkeit bezogenen Garten ein. Gleichermaßen kann er aber wegen dieser Eigenschaft als kontrastreiches Stilelement genutzt werden. Kunststoffeinfassungen sind gut für einzelne Pflanzen oder Pflanzengruppen auf Rasenflächen geeignet. Sie bieten einen interessanten Kontrast, insbesondere auf Vorgärten und dem Design der Bürogebäude.
Beeteinfassung aus Beton
Eine Beeteinfassung aus Beton gleicht in ihrer Robustheit der Kunststoffbegrenzung. Sie benötigen jedoch einen höheren Pflegeaufwand, um auf Dauer eine angenehme Oberfläche zu erhalten. Regelmäßig ist ein frischer Anstrich mit spezieller Betonfarbe nötig. Sie wirkt Wasser abweisend und schützt die Oberfläche. Betoneinfassungen sind in der Regel platzaufwendiger als Einfassungen aus Kunststoff, jedoch auch robuster.
Beeteinfassung aus Holz
Holzeinfassungen gehören zu den natürlichen Begrenzungen, da sich Holz mit der Zeit im Boden zersetzt und in den Kreislauf der Natur zurückgeführt wird. Der Pflegeaufwand ist dementsprechend hoch und nötig, um möglichst lange eine funktionstüchtige Begrenzung zu erhalten. Hierzu zählen regelmäßige Reinigungen von Schimmel- und Moderschichten, Anstriche, rechtzeitiger Austausch und auch die richtige Auswahl des Holzes. Gut eignen sich solche Hölzer, die besonders haltbar und resistenter gegen Verrottung sind.
Beeteinfassung aus Pflanzen
Aus Kloster- und Bauerngärten bekannt sind Beeteinfassungen mit Pflanzen wie Buchsbaum, Kräutern oder Studentenblumen. Sie können Nutzpflanzen sein oder ein natürliches Stilelement. Der Pflegeaufwand ist durch regelmäßiges Schneiden und
Düngen recht hoch.