Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Batterie-Thermoschneider

  Batterie-Thermoschneider  (6 Angebote unter 27.397.831 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Batterie-Thermoschneider“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Batterie-Thermoschneider"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Weitere Informationen zum Thema Batterie-Thermoschneider
^

Mit dem Bastel-Thermoschneider Materialien spielend leicht bearbeiten

Bastel-Thermoschneider ist ein äußerst beliebtes Werkzeug aus dem Bereich Bastelbedarf. Ihn gibt es in unterschiedlichen Bauarten, die Funktionsweise ist jedoch immer gleich. Mit einem solchen Gerät können Materialien geschnitten werden, die bereits bei niedriger Temperatur schmelzen wie zum Schaumstoffe, thermoplastische Kunststoffe oder Wachs. Das Kernstück des Schneidegerätes ist ein Draht, der sich auf 100 - 200°C erhitzt. Mit dem Draht wird das Material geschnitten, wobei es sich tatsächlich um ein Schmelzen handelt. Bastel-Thermoschneider werden im Architekturmodellbau, Bühnenbildmodellbau und in der Schauwerbegestaltung ebenso gebraucht, wie im Hobbymodellbau und auch für Bastelarbeiten.

Welche Bastel-Thermoschneider gibt es?

Bastel-Thermoschneider werden auch als Thermosäge, Heiß-Draht-Schneidegerät oder Schaumschneidemaschine bezeichnet. Es gibt zwei unterschiedliche Gerätetypen, den Bastel-Thermoschneider als Tisch- oder Standgerät oder aber als Thermosäge für das freihändige Arbeiten. Darüber hinaus sind Geräte mit Batteriebetrieb als Batterie-Thermoschneider oder mit Netzteil erhältlich.

Tisch- oder Standgeräte

Bastel-Thermoschneider als Standgerät werden im Hobby- und Modellbaubereich eher nicht verwendet. Sie sind in der Regel wesentlich größer als Tischgeräte und daher auch für das Schneiden größerer Formate geeignet. Tischgeräte sind für Modellbau und Bastelarbeiten völlig ausreichend. Tisch- und Standgeräte ermöglichen ein besonders genaues und ruhiges Arbeiten. Die Schneidetemperatur lässt sich in der Regel einstellen. Für ein genaues Arbeiten bieten die Geräte eine Führungsschiene sowie eine Raster- und Winkeleinteilung.

Thermosägen für freihändiges Arbeiten

Bastel-Thermoschneider für freihändiges Arbeiten werden auch als Thermosäge bezeichnet. Sie sind wesentlich leichter und besonders gut für das Arbeiten an dreidimensionalen Objekten geeignet. Das millimetergenaue Schneiden von Platten ist allerdings mit den Freihandgeräten schwieriger. Wie auch bei den Tischgeräten lässt sich in der Regel die Schneidetemperatur einstellen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.