Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: bastelleim uhu, bastelleim tesa, pritt bastelleim
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Bastelleim

  Bastelleim  (188 Angebote unter 27.693.247 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bastelleim“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   13   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Bastelleim
^

Bastelkleber - Der Kleber für Hobby und Modellbau

Bastelkleber sind flüssige Klebstoffe, die vor allem Materialien wie Papier, Pappe, Stoffe, Filz, Kork und Holz fest verleimen. Ob in Künstlerwerkstatt, im Modellbau, Kindertagesstätten, Schulen oder auch bei der Ergotherapie – Klebstoffe sind in vielen Bereichen wertvolle Hilfsmittel, um kreative Ideen umzusetzen.

Passend aufgetragen

Gerade beim Basteln muss sich der Klebstoff vielen Herausforderungen stellen. Ob ein flächiges oder punktgenaues Auftragen, oder ein Auftragen in Linienform – Bastelkleber muss viele Anforderungen erfüllen.

Flächendeckendes Auftragen

Große Flächen können perfekt mit Sprühklebern bearbeitet werden. Es entsteht eine gleichmäßige dünne Schicht Klebstoff, die das Haften von unterschiedlichen Materialien ermöglicht. Neben der Bearbeitung von großen Flächen ist diese Variante auch für Naturbasteleien perfekt geeignet, da auf getrockneten Blättern, Blüten und Gräsern ein Auftragen von flüssigen Klebstoffen aus der Tube, Flasche oder mittels Pinsel unvorteilhaft ist.

Linienführendes Arbeiten

Um mittlere Flächen genau aufeinandersetzen zu können, kommt meist eine linienführende Klebung zum Einsatz. Tuben und Flaschen mit einer schmalen Spitze und einer Einrichtung für das Flächenkleben sorgen dafür, dass sowohl schmale als auch breite Linien entstehen können. Flaschen oder unverbeulbare Kunststofftuben liegen besonders gut in der Hand und zerknautschen nach der Klebstoffentnahme nicht.

Punktgenaues Kleben

Gerade bei kleinen Klebarbeiten, dem Aufbringen von filigranen Elementen und Detailbausteinen, ist eine punktuelle Klebung vorteilhaft. Besonders genaues Dosieren und ein gezieltes Auftragen wird mit Behältnissen mit einer besonders schmalen Spitze, wie zum Beispiel beim Schmuck-Kleber, ermöglicht.

Tropferei

Gerade im Bereich von Bastelarbeiten sollten Sie auf einen tropffreien Bastelkleber zurückgreifen. Dieser sorgt dafür, dass der Kleber auf der Auftragestelle verbleibt, nicht verläuft und auch bei schrägen und Überkopfklebungen seine Position nicht verändert. Dadurch wird ein sauberes Arbeiten und das Entstehen von sauberen Klebkanten und Rändern möglich.

Transparenz

Bastelkleber sollte grundsätzlich transparent austrocknend gewählt werden. Auch wenn es in vielen Bereichen sinnvoll ist, eine farbige Markierung der Klebung vorzunehmen, um genau zu sehen ob bereits Bastelkleber aufgetragen wurde oder nicht, soll dies an Rändern und Kanten später nicht zu unansehnlichen Kleberückständen führen. Zudem ist es sinnvoll Bastelkleber zu wählen, der überstrichen werden kann, damit dem Objekt in der Farbgestaltung kein Abbruch getan wird.

Klebstoffe ohne Lösungsmittel

Gerade wenn Bastelkleber mit Kindern verarbeitet wird, ist es wichtig auf lösemittelfreie Produkte zurückzugreifen. Auch in allen anderen Situationen sind sie mit  Produkten dieser Art gut beraten, da der Kleber meist in Ateliers, Werkstätten und anderen geschlossenen Räumen eingesetzt wird. So wird nicht nur die Umgebungsluft lösemittelfrei gehalten, auch Ihr Exponat dünstet keine schädlich wirkenden Gase aus.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.