Der Bastel-Schutzlack und seine vielfältigen Zwecke
Bastel-Schutzlack dient im Wesentlichen mehreren Zwecken. Er schützt das Werk vor Verschmutzung oder Farbveränderungen durch UV-Strahlen oder Licht, erzielt eine optische Wirkung, wie etwa strahlenden Glanz oder eine Mattierung der Oberfläche gegen Blendeffekte, bietet Wetterfestigkeit bzw. vermeidet eine Zerstörung wie etwa den Abrieb der Kohle bei Kohlezeichnungen.
Bastel-Schutzlack dient nicht nur der abschließenden Fixierung eines Werkes, sondern kann auch zwischen den einzelnen Arbeitsschritten aufgetragen werden, wenn man einzelne Ebenen fixieren will, bevor man weiterarbeitet, etwa um ein Verlaufen der Farben zu vermeiden. Zudem ist es möglich, mit Bastel-Schutzlack aufgedruckte Farben mit dem Untergrund fest zu verbinden, wie es in der Serviettentechnik der Fall ist.
Auf welche Materialien kann man Bastel-Schutzlacke auftragen?
Wenn Sie mit der Serviettentechnik oder einer Maltechnik arbeiten, kommen als Basisstoffe Farben, Fotos, Karton, Pappmaché, Styropor, Kunststoff, Holz, Stein, Glas, Keramik, Blattmetall oder Terrakotta in Betracht. Der Bastel-Schutzlack muss auf alle Fälle für die jeweilige Oberfläche geeignet sein, damit man nichts zerstört anstatt zu schützen. Angeboten wird auch spezieller Schutzlack wie z. B.
Krakelierlack oder
Serviettenlack.
Der Bastel-Schutzlack und seine Verarbeitungsmöglichkeiten
Der Lack kann entweder in einem Behältnis enthalten sein und mit einem
Pinsel verarbeitet werden oder ist zum Aufspühen in einer Spraydose enthalten. Die Sprühvariante ist besser geeignet, wenn man mit einem Pinsel alles verwischen würde oder größere, eventuell stark geformte Flächen zu bearbeiten sind.
Der Bastel-Schutzlack und seine Bestandteile
Sie können zwischen Lacken auf Lösemittel- oder Wasserbasis wählen. Ein Bastel-Schutzlack auf Wasserbasis ist meist geruchsneutral und ungiftig. Manche geforderten Oberflächeneigenschaften wie etwa Wetterfestigkeit sind dagegen auf Dauer nur durch die Verwendung von Lacken mit Lösungsmitteln zu erreichen. Daher ist wichtig, ob der Lack den gewünschten Zweck erfüllen kann.
Der Bastel-Schutzlack für gewisse Effekte
Mit dem
Schutzlack, der meist transparent ist, können Sie eine glänzende, seidenmatte oder matte Oberfläche erzeugen. Glänzende Flächen unterstützen die Ausstrahlung von Farben, seidenmatte oder matte Flächen vermeiden eine Blendung des Betrachters durch Lichteffekte. Das Gebinde sollte in jedem Fall für die zu bearbeitende Fläche ausreichen.