Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Ball  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Ball“
Überbegriffe
Badmintonball
Robuste Badmintonbälle in den Farben gelb und weiß mit angeschäumtem Fuß finden Sie hier. Zum Spielen benötigen Sie Badminton-Schläger bzw. Badmintonset.
Baseball
Baseball ist nicht nur in den USA beliebt. Denken Sie auch an den Baseball-Fanghandschuh und den Baseballschläger.
Basketball
Bei dieser populären Sportart muss der Ball in den Basketballkorb der gegnerischen Mannschaften. Sie finden bei uns auch Basketball-Anlagen.
Faustbälle, Prellbälle
Diese aus echtem Nappaleder gefertigten Bälle sind international zugelassen und für alle Platzarten geeignet.
Football
Diese einfarbigen Bälle mit spitzen Enden verwendet man beim American Football.
Fußball
Das Runde muss in das Eckige. Wir bieten Ihnen Fußbälle für alle Wetterverhältnisse und Platzarten.
Gymnastikball
Halten Sie sich mit diesen bunten Bällen fit. Sie sind außerdem besonders rückenschonend und erlauben ein gesundes Sitzen.
Handball
Zeichnen sich durch gute Sprung- und Flugeigenschaften aus. Sie besitzen eine gute Haftung, wodurch Sie kein Harz mehr benötigen.
Igelball
Ist zur Hand-, Finger- und Rückenmassage geeignet und trägt zur Entspannung bei.
Kick-Bälle
Ist mit Granulat gefüllt und wird mit Kopf, Schultern, Hüften oder Füßen gespielt.
Koosh-Ball
Sie sind bunt, weich, springen nicht und liegen aufgrund der vielen Gummifäden gut in der Hand. Ideal zum Werfen und Fangen.
Medizinball
Dieser schwere Ball dient zur Kraftschulung des gesamten Körpers. Damit kann man Beweglichkeit, Geschicklichkeit oder Schnelligkeit üben.
Pendelball
Verwendet man für das Kopfballtraining.
Rugbybälle
Beim Rugby kann der Ball getragen oder gekickt werden. Er sollte griffig und formstabil sein als auch gute Flugeigenschaften besitzen.
Schleuderbälle
Damit bezeichnet man einen Ball mit Griffschlaufe, den man beim Schleuderballspiel verwendet.
Sitzball
Verwendet man in der Therapie, Rehabilitation oder Fitness. Als Sitzball ist er eine Alternative zum Stuhl und ermöglicht gesundes Sitzen.
Tennisbälle
Sie spielen gerne Tennis? Dann benötigen Sie neben dem richtigen Ball auch einen Tennisschläger.
Tischtennisball
Für das Spiel brauchen Sie zusätzlich zum 40 mm großen Ball auch eine Tischtennisplatte und einen Tischtennis-Schläger.
Unihockey-Ball, Puck
Unihockey ähnelt dem Hallen- und Eishockey. Der dafür verwendete Ball besteht aus Polyethlyen, besitzt 26 Löcher und wiegt nur 23 g.
Volleybälle
Bei dieser beliebten Mannschaftssportart muss der Ball über das Volleyballnetz gespielt und darf dabei nur drei Mal berührt werden.
Wasserbälle
Bei diesem Ballsport im Wasser versucht man, den Ball durch Freischwimmen oder Abspielen in das Tor des Gegners zu werfen.
Schaumstoffbälle
Ein besonders weicher Ball, der aus Schaumstoff besteht und sich besonders für therapeutische Zwecke eignet.
Zubehör
Ballaufbewahrung
Sie möchten Bälle optimal lagern oder transportieren? Eine Balltasche, ein Ballnetz oder ein stabiles Ballregal sind die ideale Lösung.
Ballkompressor
Pumpen Sie Ihre Bälle mit diesem Kompressor auf. Für unterschiedliche Bälle geeignet.
Ballpumpe
Ihr Ball hat nicht genügend Luft? Mit einer Ballpumpe können Sie ihn problemlos aufpumpen.
Ballreparatur
Weitere Informationen zum Thema Ball
^

Bälle sind die beliebtesten und vielseitigsten Sportgeräte

Bälle stellen den Mittelpunkt vieler Sportarten dar. Man benötigt einen Ball zum Fußballspielen, für das Handballspiel, für Football, Rugby, Tennis, Volleyball, Basketball und Baseball. Damit ist die Aufzählung längst nicht vollständig. Spezielle Bälle sind Badmintonbälle, Hockeybälle oder Golfbälle. Auch für Völkerball, Wasserball und Tischtennis benötigt man spezielle Bälle. Darüber hinaus dienen  Sitzball und Gymnastikball für Gymnastik und Rehabilitation, der Medizinball für vielfache Übungen und der Koosh-Ball zum Werfen und Fangen. Der Igelball ist ein Ball, der weniger für Ballspiele geeignet ist, als zur Massage. Schleuderbälle und Weichschaumbälle sowie Pendelbälle unterstützen das Training für verschiedene Sportarten. Die Bälle unterscheiden sich in der Form, der Größe und im Gewicht. Nicht zuletzt ist auch das Material der Bälle von unterschiedlicher Struktur.

Bälle für Sportzentren und Freizeiteinrichtungen

Tennis- und Sportzentren zählen zu ihren sportlichen Einrichtungen Tennisplätze, häufig auch Squash-Courts, Badminton-Plätze und Volleyball-Felder. Gelegentlich gehört im Außenbereich auch ein Minigolfplatz oder Tischtennis-Platten zur Ausstattung des Sportzentrums. Mit Ausnahme des Volleyballs handelt es sich insgesamt um Sportarten, für die eine größere Anzahl an Bällen benötigt wird. Tennis- und Squashbälle, Tischtennisbälle, Badmintonbälle und Golfbälle werden in verschiedenen Gewichts- und Härtegraden verwendet. In einem Sport- oder Freizeitzentrum sollten daher die speziellen Bälle vorrätig sein, um den Kunden jederzeit eine abwechslungsreiche Auswahl anbieten zu können.

Bälle für Fitness- und Reha-Einrichtungen

In Fitness-Zentren und Reha-Einrichtungen werden Bälle benötigt, die sich für gymnastische Übungen einsetzen lassen. Dazu zählen in erster Linie große Gymnastik- und Sitzbälle. Diese Bälle ermöglichen therapeutische Übungen für die Rücken- und Bauchmuskulatur und viele weitere Muskelgruppen. Medizinbälle in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Gewichten tragen ebenfalls zur Unterstützung gymnastischer Übungen und des Krafttrainings bei. Für therapeutische Zwecke dienen zudem Weichschaumbälle in unterschiedlichen Größen, die vielfältige Gymnastikübungen ermöglichen und dafür sorgen, dass Rehabilitations-Gymnastik nicht eintönig sein muss.

Turnhallen und Sportplätze verfügen über Bälle für die meisten Ballsportarten

Öffentliche und Schulturnhallen sowie Sportplätze sind Schauplätze verschiedener Ballsportarten. Sportvereine führen in den Sportstätten ihre Trainingseinheiten und Wettkämpfe durch. Vielfach sind die Vereine mit eigenen Bällen für das Training und die Wettkämpfe ausgestattet und lagern sie in den Sporteinrichtungen. Darüber hinaus werden im Rahmen des Schulsports diverse Ballspiele durchgeführt, für die ebenfalls eine ausreichende Auswahl an verschiedenen Spezialbällen vorhanden sein muss. Fußbälle für das Hallen- und Stadionspiel, Handbälle, Volleybälle, Faustbälle, Baseballbälle und Basketbälle mit den Normmaßen gehören daher zur Grundausstattung einer Sporthalle und eines Sportplatzes. Turnhallen, die besonders gut ausgestattet sind, bieten darüber hinaus Schleuderbälle und Rugby-Bälle an. Medizinbälle in verschiedenen Größen sind ebenfalls in jeder Sporthalle verfügbar, da sie im Schulsport und im Krafttraining eingesetzt werden. In Schwimmhallen zählen Wasserbälle zu den wichtigsten Sportgeräten.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.