Übersicht | „Bürostuhl“Überbegriffe Unterbegriffe |
|
 |
Weitere Informationen |
|
Für entspanntes Arbeiten am PCWas versteht man unter einem Bürostuhl?
Ein Bürostuhl ist ein drehbarer Stuhl mit Rückenlehne, der auf Rollen gelagert ist.
In den meisten Fällen ist er aus Gründen der Ergonomie höhenverstellbar. Ein Bürostuhl
ist direkt auf das Arbeiten am Schreibtisch – z.B. mit dem PC -
zugeschnitten. So ermöglichen Ihnen beispielsweise
Stuhlrollen,
sich bequem am Arbeitsplatz zu bewegen - ohne extra aufzustehen oder den Stuhl zu verschieben.
Welche Rollen benötigen Sie?
Die Stuhlrollen können nur ungebremst bewegt werden, wenn ein Gewicht auf dem
Stuhl lastet, d.h. Sie auf ihm sitzen. Ist der Bürostuhl frei,
so werden die Rollen gebremst. Dadurch soll vermieden werden, dass Sie kurz vor dem Setzen
wegrollen und sich verletzen. Hartbodenrollen (immer zweifarbig) sind besonders für Parkett,
Laminat oder Fliesen geeignet. Durch eine weiche Ummantelung verhindern sie Spuren auf Hartböden.
Für Auslegware bzw. Teppichböden sind Teppichrollen (immer einfarbig) aus festem Kunststoff
zu empfehlen.
Worauf Sie noch achten sollten
Ein Fußkreuz ist die Basis des Stuhls - der Teil, an dem die Rollen befestigt sind.
Die beste Standsicherheit bieten Fußkreuze mit 5 Armen.
Bürostühle werden in diversen Ausfertigungen angeboten. Das Gestell-Material kann
beispielsweise Kunststoff, Stahl oder verchromt sein. Es gibt unterschiedliche Farben,
Formen und Größen, so dass jeder einen passenden Bürostuhl für sich finden kann.
Ergonomie – was ist das?
Obwohl es im deutschsprachigen Raum keine einheitliche Definition des Begriffes Ergonomie gibt,
gilt sie vielfach als Wissenschaft des menschlichen Arbeitens. Dabei wird betont, dass die
Arbeitsbedingungen dem Menschen anzupassen sind - nicht umgekehrt. Das primäre Ziel eines
ergonomischen Arbeitsplatzes ist es daher, das Personal vor Schäden bei der Ausübung ihrer
Arbeitstätigkeit zu schützen. Dabei sollten nicht nur Arbeitsplätze an sich, sondern auch
Arbeitsabläufe beachtet werden.
In unserer Kategorie Betriebsausstattung, Lagerausstattung
finden Sie weitere nützliche Sitzmöbel wie
Hocker,
Stühle
oder Sessel.
|
Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge,
dann informieren Sie uns bitte per Formular.
|