Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Büropapiere  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Büropapiere“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Büropapiere
^

Büropapier - Experten für jede Büroaufgabe

Papier ist so vielfältig wie wir Menschen selbst. Seit wir unsere Gedanken, Gespräche und Geschichten aufschreiben, ist Papier als Schriftträger von immenser Bedeutung. Bereits zwei Jahrhunderte vor Christus stellten findige Chinesen Papier her. Zunächst aus Seide wird das Trägermaterial seit dem zwölften Jahrhundert in Europa aus pflanzlichen Fasern gewonnen.
In der industriellen Fertigung ist auch heute noch Cellulose der Grundstoff. Diese organische Verbindung stammt aus pflanzlichen Zellwänden. Cellulose, Leim und weitere Füllstoffe bestimmen über den Verwendungszweck und die Qualität des Papiers. Die Einsatzbereiche sind breit gefächert wie die Grundstoffe und Fertigungsverfahren selbst. Allen gemein sind der organische Ursprung und die Fähigkeit als recyclebares Material, nach dem Gebrauch aufgearbeitet und wiederum zu Papier verarbeitet zu werden.

Große Auswahl

Papier ist nicht gleich Papier. Schöpfen Sie aus der Vielfalt der Büropapiere. Für jeden Einsatzbereich, jede Bearbeitungsform und jeden Qualitätsanspruch sind Papiere verfügbar. Welche Möglichkeiten Sie haben, möchten wir Ihnen kurz erläutern.

Multifunktions-Papiere meistern alle Büroaufgaben

Multifunktions-Papiere sind für den allgemeinen Einsatz im Büro bestimmt. Für handschriftliche Aufzeichnungen ebenso wie für das Bedrucken eignen sich Briefpapiere verschiedener Qualitäten und Hersteller. Nicht für Drucker oder Kopierer geeignet ist Kanzleipapier, hingegen das beste Papier für handschriftliche Aufzeichnungen. Für den vorrangigen Einsatz in Kopierern sind Kopierpapiere konzipiert.

Laser- und Inkjet-Papiere für den Druckereinsatz

Laser- und Inkjet-Papiere zeichnen sich durch ihre hohe Spezialisierung auf den Druckvorgang aus: als Endlospapiere für wiederkehrende Druckaufgaben, Fotopapier für hochwertige Fotodrucke, Großformatpapier im Plotter, Leinwandpapiere mit einer besonderen Struktur im Foto- oder Zeichnungsdruck. Für Drucker, die mit Druckertinte drucken, verwenden Sie Inkjetpapier. Drucken Sie mit der Laser-Technik benötigen Sie dafür Laserpapier.

Spezial-Papiere für Sondereinsätze

Für jede Büroaufgabe finden Sie das passende Papier. Durchschreibepapier, auch Kohlepapier genannt, ermöglicht das Kopieren des Schriftstückes während des Schreibvorganges. Den Anforderungen des Faxbetriebes wird Faxpapier gerecht. Der Hafteffekt des Selbstklebepapieres ermöglicht die Herstellung optimaler Etiketten für jeden Büroeinsatz. Urkunden und wichtige dauerhafte Dokumente benötigen Sicherheitspapier. Für den Einsatz außerhalb des Büros eignet sich insbesondere wetterfestes Papier.

Bastelpapiere lassen keine Wünsche offen

Ob Buntpapier oder Krepppapier mit vollfarbiger Struktur oder Naturpapier aus natürlichen Fasern wie Kokos oder Banane, Wabenpapier mit Ziehharmonika-Effekt, Velourpapier, festes Tonpapier oder Scherenschnittpapier - für jedes Bastelvorhaben gibt es das passende Papier. Origamipapier hat hervorragende Falteigenschaften. Für Verpackung und Dekoration hat Seidenpapier eine feine, dünne Struktur und ein geringes Gewicht.

Präsentationen - optimal dank des Papier

Die innovative Lösung zur Übertragung von Schrift auf digitale Datenträger ist Digital Papier. Das klassische Flipchartpapier ist die beliebteste Papiersorte für Präsentationen. Bei der Verwendung mit Markern eignet sich Layoutpapier. Plantafeln individuell zu gestalten ermöglicht das Magnetpapier. Moderationspapier ist insbesondere für den Einsatz bei Moderationen entwickelt. Plakatpapier ist durch seine Festigkeit und Verarbeitung gegen das Durchschlagen der Klebstoffe gewappnet.

Für Kreativität mit Stil

Noch mehr Möglichkeiten zur kreativen Gestaltung bietet Designpapier, das es in diversen Ausführungen gibt. Der metallische Glanz des Metallpapieres, die prächtigen Farben im Farbverlaufspapier, Motivpapier für thematische Briefe, Marmorpapier und Strukturpapier für das besondere Etwas - das Angebot ist groß. Urkundenpapier ist ebenfalls nicht zu unterschätzen, so bietet es Vordrucke für jede Gelegenheit.

Mal- und Zeichenpapier

Die hohe Robustheit gegen Radierung und häufige Bearbeitung machen die Mal- und Zeichenpapiere zur Idealbesetzung. Jeder Aufgabe gerecht werden Millimeter-, Normzeichen-, Transparent- und Zeichenpapier.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.