Der Bühnenscheinwerfer – Blinder als die Scheinwerfer für das Publikum
Bei verschiedensten Veranstaltungen ist es üblich, nicht nur das Geschehen auf der Bühne, sondern auch im Zuschauerraum mit Lichteffekten in Szene zu setzen. Bei Bühnenscheinwerfer-Blindern – auch Audience Blinder genannt - handelt es sich um sehr helle Scheinwerfer, die auf das Publikum gerichtet sind. Sie werden als
Bühnenscheinwerfer seit den 80er Jahren bei Rockkonzerten verwendet und sind heute nicht mehr wegzudenken. Die Audience Blinder kommen für verschiedene Zwecke zum Einsatz: Bei Fernseh- und Videoaufzeichnungen sorgen sie dafür, dass man die Konzertbesucher auch auf dem Video sieht und dadurch die Menschenmenge in voller Größe gezeigt werden kann. Häufig werden sie auch dazu benötigt, um die Zuschauer kurzzeitig so stark zu blenden, dass sie die Umgebung und besonders die Bühne für einen Moment nicht sehen können. Dadurch lassen sich schnelle Umbauten oder Positionswechsel überraschend darstellen und die Show-Effekte besser zur Geltung bringen. Auch fühlt sich das Publikum in das Geschehen mit eingebunden.
Blinder mit Halogenlampen oder lieber LED?
Bestehend aus mehreren PAR-36 Halogen oder
LED-Lampen in einem stabilen Gehäuse, lassen sich damit Flächen ausleuchten und spektakuläre Effekte im Zuschauerraum erzielen. Die Lichtentfaltung erfolgt blitzschnell und extrem stark, doch lässt sich die Helligkeit für Stimmungswechsel auch perfekt dimmen.
Leichter Farbwechsel und komfortable Steuerung
Farbwechsel sind mit modernen Blindern ebenso möglich wie Matrix- und Zahleneffekte. Besonders Scheinwerfer mit LED-Technik bieten viel Raum für abwechslungsreiche Lightshows und schnelle Farbwechsel, was bei Modellen mit
Halogenlampen oft nur über technisch anfällige Farbscroller möglich ist. Zudem sind die LED-Blinder energiesparend und können über ein DMX-Pult gesteuert werden. Viele davon verfügen über ein eingebautes Mikrofon, was eine Musiksteuerung möglich macht. Viele der Scheinwerfer lassen sich sowohl stehend als auch hängend einsetzen und dank einem stabilen Metallbügel in jeder gewünschten Positionen arretieren. Die Lampenreihen können bei den meisten Blindern in verschiedene Richtungen gedreht werden, was eine breite Streuung ermöglicht. Sie sind für große Konzerte in Stadien und Fernsehaufzeichnungen ebenso geeignet wie den Einsatz in kleineren Diskotheken.