Mit einem guten Bügelbrett ergonomisch bügeln
Zum Bearbeiten von Kleidung und Tischwäsche mit einem
Bügeleisen ist ein Bügelbrett optimal. Es verfügt über eine Klappfunktion und die Bügelfläche ist durchlässig für Feuchtigkeit. Einfache Modelle stellen einen
Bügeltisch auf klappbaren Füßen zur Verfügung. Daneben gibt es auch umfangreich ausgestattete Bügelbretter mit praktischen Anbauten und Aktiv-Bügeltische mit eingebauten Tanks und Ventilatoren.
Das einfache Bügelbrett
Ein Bügelbrett ohne besondere Komforteigenschaften ist einfach gehalten. Einige Modelle lassen sich zum Bügeln in der Höhe verstellen. Je nach Ausführung verfügt das Brett über eine Ablage für das heiße Bügeleisen. Darauf stellen Sie das Eisen während der Bügelarbeit ab, beispielsweise um ein Bügelstück zu drehen. Auf die Bügelfläche, die zur Durchlässigkeit der Bügelfeuchtigkeit in Gitterform angelegt ist, ist ein
Bügelbezug aus Baumwolle oder Mischgewebe aufgezogen. Das Gestell klappen Sie zur platzsparenden Unterbringung unter die Bügelfläche.
Gut ausgestattete Modelle
Gute Bügelbretter haben eine große Bügelfläche. So müssen Sie die Wäsche beim Bügeln nicht ständig nachrücken, was sich vor allem bei Tisch- und Bettwäsche als zeitsparend erweist. Ein stabiler Rahmen stützt den Bügeltisch ab. Die Höhenverstellung ist stufenlos möglich, die Klappfunktion ist leichtgängig. Ist das Bügelbrett mit rutschhemmenden Füßen ausgestattet, kann dieses auch auf glatten Böden wie Laminat oder Fliesen aufgestellt werden. So verschieben Sie den Bügeltisch beim Bügeln nicht unbeabsichtigt.
Zubehör wie ein Verlängerungskabel und eine integrierte Steckdose sind praktisch, Rollen an den Standfüßen ermöglichen den leichten Transport. Eine einklappbare Hemdenaufhängung und eine angebaute Wäscheablage für fertige Bügelwäsche sparen Zeit und Wege. Viele umfangreich ausgestattete Bügelbretter bringen ein Ärmelbrett zum Bügeln von Hemds- und Blusenärmeln bereits mit. Bei Nichtgebrauch klappen Sie es einfach unter den Bügeltisch.
Aktiv-Bügeltische mit extra Funktionen
Bügelstationen oder Aktiv-Bügeltische arbeiten häufig mit einem Dampfgenerator und einer Absaugfunktion. Bügeldampf wird dabei in großen Mengen über einen Tank mit einem Fassungsvermögen von einem Liter oder mehr zur Verfügung gestellt. Ein Ventilator unter dem Bügeltisch trocknet die Wäsche. So ist sie gleich nach dem Bügeln schranktrocken.
Tipps zum Kauf
- Achten Sie möglichst auf stufenlose Höhenverstellung des Bügelbretts. Diese fördert die Arbeitsergonomie, vor allem bei verschieden großen Bedienern.
- Soll das Bügelbrett häufig transportiert werden oder sind Kinder in der Nähe, lohnt eine integrierte Sicherung. Sie verhindert das unbeabsichtigte Aufklappen des Bügeltisches.
- Wählen Sie für mehr Freiheit beim Aufstellen des Bügelbretts ein Modell mit integriertem Verlängerungskabel. So sind Sie nicht auf einen Ort nahe der Steckdose angewiesen.