Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Auszüge  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Auszüge
^

Auszüge für mehr Funktionalität bei Möbelbeschlägen

Möbelbeschläge wie Griffe, Füße, Verbindungen, Beschläge, Zierbeschläge und Verschlüsse machen ein Möbelstück erst zu dem, was es ist. Neben der reinen Funktionalität kann einem Möbelstück damit Stil verliehen werden, sodass ein Möbel positiv zum Raumambiente beitragen kann. Speziell die Auszugschienen und Aufsteckwinkel für Auszugschienen sind nicht nur für Schubladen, sondern auch für ausziehbare Regelböden konzipiert und verleihen einem Möbelstück damit eine individuelle Funktionalität. Auszugschienen findet man häufig an Musik-Racks.

Welche Auszüge gibt es?

Auszugschienen und die teilweise erforderlichen Aufsteckwinkel gehören im Rahmen der Möbelbeschläge zu den mechanischen Auszugshilfen.

Auszugschienen im Überblick

Unter den Auszugschienen kann man unterschiedliche Techniken finden:
  • Rollschubschienen mit Gleitrillen und Kunststoffrollen,
  • Kugelauszüge mit Kunststoffkugelkäfig als Wälzlager,
  • Einfachauszüge als zwei ineinander eingehängte Winkelschienen mit je einer Kunststoffrolle am Anfang und am Ende sowie
  • Gleitschienen.
  • Teleskopauszüge für Schubläden

Gleitschienen

Gleitschienen mit Teleskopauszug sind auch unter dem Begriff Teleskopschienen bekannt und besitzen mindestens zwei Schienen, deren Profile aufeinanderlaufen. Auch Gleit- oder Wälzführungen sind möglich. Gleitschienen erlauben einen Teil-, Voll- oder Überauszug. Vollauszug steht als Begriff dafür, dass man eine Schublade, auch Schubkasten, ganz herausziehen kann, ohne dass sie kippt. Der Teilauszug ist das Gegenteil, weil sich der Schubkasten oder der Regalboden nicht ganz öffnen lässt. Beim Überauszug lässt sich der Auszug zu mehr als 100 % öffnen und bedarf einer Kippsicherung.

Aufsteckwinkel

Aufsteckwinkel dienen als Zubehör bzw. Ergänzung und werden sehr oft auf Auszugschienen aufgesteckt, wobei die Tragschiene meist eine Profilschiene aus Metall ist. Für Teleskopschienen gibt es spezielle Aufsteckwinkel mit langen Schlitzen und passendem Befestigungsmaterial.

Überlegungen zur Auswahl

Die Kunststoffe sind in ihren Eigenschaften zwischenzeitlich soweit fortentwickelt worden, dass es so gut wie keine Metallrollen oder –kugeln als Wälzmaterial mehr gibt. Ansonsten kann man die Schienenlänge, die Winkellänge, Material und Farbe (weiß, schwarz oder verzinkt), die maximale Belastbarkeit sowie Eigenschaften wie eine Kipp- oder Ausrollsicherung oder einen Selbsteinzug der Auszugschienen berücksichtigen.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.