Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Arbeitsschutzkleidung  bei Mercateo online kaufen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Arbeitsschutzkleidung finden Sie am Ende der Seite
„Arbeitsschutzkleidung“
Überbegriffe
Hosen
Wir führen eine große Vielfalt an Hosen wie Kellnerhose, Cordhose oder Jeanshose.
Latzhosen
Welches Modell soll es sein: Arbeitslatzhose, Malerlatzhose oder Warnlatzhose?
Shorts
Kurze Hosen für den Sommer haben wir auch wie Arbeitsshort, Warnschutzshort oder Zunft-Short.
Jacken
Benötigen Sie z. B. Kochjacke, Sportjacke oder Winterjacke?
Mäntel
Hier finden Sie z. B. Arbeitsmantel, Besuchermantel oder Kühlhausmantel.
Parkas
Beliebt sind Parkas vor allem im Winter wie Bundeswehrparka, Warnschutzparka oder Winterparka.
Hemden
Egal, ob Herrenhemd, Damenbluse oder Unterhemd - die Auswahl ist groß.
Pullover
Trägt Jung und Alt gleichermaßen gern z. B. Fleecepullover, Sweatshirt oder Seemannspullover.
Shirts
Neben T-Shirts finden Sie hier auch Poloshirts und Langarmshirts.
Westen
Wir führen z. B. Kellnerweste, Warnweste oder Werkzeugweste.
Schuhe / Stiefel
Vergessen Sie nicht den passenden Fußschutz wie Sicherheitsschuhe, Sandalen oder Clogs.
Socken und Strümpfe
Angenehm zu tragen sind Arbeitssocken, Baumwollsocken oder Wintersocken.
Handschuhe
In vielen Bereichen sind Handschuhe vorgeschrieben wie Einmalhandschuhe, Schnittschutzhandschuhe oder Schweißerhandschuhe.
Kopfbedeckung
Denken Sie auch an den passenden Kopfschutz in Form von Helmen, Kappen, Mützen oder Hauben.
Anzüge
Overalls
Rundum geschützt sind Sie mit Arbeitsoverall, Chemieschutz-Overall oder Schweißeroverall.
Schürzen
Ergänzendes Zubehör
Krawatten
Gut gekleidet sind Sie mit einer Krawatte. Siehe auch Servicekrawatte und Serviceschleife.
Fliege
Ein modisches Accessoire, das häufig von Männern in Verbindung mit einem Hemd getragen wird.
Seidentuch
Gibt es in verschiedenen Größen und Designs.
Schal
Hält in der kalten Jahreszeit Ihren Hals schön warm. Auch als Hingucker geeignet.
Hosenträger
Damit Ihre Hose nicht rutscht.
Gürtel
So sitzt Ihre Hose perfekt am Körper und sieht auch noch gut aus.
Ergonomie
Weitere Informationen zum Thema Arbeitsschutzkleidung
^

Perfekt angepasste Berufsbekleidung

Robust, funktional und gut verarbeitet - so soll Berufsbekleidung sein. Für jeden Bereich gibt es die passende Kleidung. An die jeweiligen Ansprüche und Bedürfnisse angepasstes Material, Taschen und Elemente an der Arbeitskleidung - das sind wichtige Eigenschaften für Jacken, Hemden, Hosen und Schuhe, die Sie während Ihrer Arbeitszeit tragen. Mercateo bietet Ihnen auch Bekleidung nach Berufsgruppen wie beispielsweise Bäckerhose, Forststiefel oder Malerhose.

Wichtige Unterschiede

Neben der einfachen Berufsbekleidung, die auf die einzelnen Berufszweige angepasst ist, gibt es die Schutzbekleidung. Bei der Schutzbekleidung wird gezielt und ganz besonders auf den nötigen Arbeitsschutz geachtet. Wenn es um Schnitt-, Kälte- oder Hitzeschutz und viele andere sicherheitsrelevante Aspekte geht, sind Sie mit Schutzbekleidung bestens ausgerüstet. Sicherheit am Arbeitsplatz ist unabdingbar und z. T. vom Gesetzgeber vorgeschrieben, damit Unfälle vermieden werden.
Berufsbekleidung hingegen ist für den täglichen Einsatz konzipiert und verspricht einen besonderen Tragekomfort. Den Zollstock griffbereit oder beim Verlegen von Rohren die Knieschützer bereits im Overall eingearbeitet haben. Verstärkte Ellenbogen bei Arbeitsjacken oder einfach das Fach für die Kellnerbörse in der Gastronomie - durchdachte Lösungen bis ins kleinste Detail machen Berufsbekleidung ansprechend und funktional. Atmungsaktive und trotzdem robuste Materialien verhindern das Schwitzen und sorgen für ein angenehmes Tragegefühl.

Die richtige Größe

Die richtige Passform spielt gerade bei Bekleidung eine wichtige Rolle. Nur wenn die Berufsbekleidung so sitzt, wie es sein soll, kommen alle positiven Aspekte zum Tragen. Denken Sie daran, Ihre Berufsbekleidung tragen Sie einen ganzen Arbeitstag lang. Sie sollte weder zu eng, noch zu weit sein. Wählen Sie die Kleidung in Ihrer Konfektionsgröße und beachten Sie dabei, dass Baumwolle bis zu fünf Prozent einlaufen kann. Wenn Sie diesen Punkt beachten, werden Sie lange Freude an Ihrer Kleidung haben.

Normen für einen einfachen Überblick

Auch Berufsbekleidung ist genormt; die Ziffern hinter dem bekannten Zeichen EN (für Euronorm) sagen aus, für welche Arbeiten und Anforderungen die Bekleidung geeignet ist:

EN 343        Bietet Schutz gegen rauhe Witterungsverhältnisse wie Regen und Wind
EN 374        Ein Schutz gegen Chemikalien und Mikroorganismen besteht mit dieser
                     Kleidung
EN 470        So ausgezeichnete Kleidung bietet Schutz beim Schweißen und ähnlichen
                     Arbeiten
EN 531        Diese Berufsbekleidung stellt guten Hitzeschutz bereit
EN 533        Bei Flammen und sehr großer Hitze sind Sie mit dieser Arbeitskleidung
                     hervorragend gewappnet
EN 1149      Elektrostatische Eigenschaften haben beim tragen dieser Kleidung keine
                     Chance auf Wirkung
EN 13034    Berufsbekleidung, die Sie vor flüssigen Chemikalien von Typ 6 schützt
EN 471        Diese Berufskleidung macht Sie sichtbar, es handelt sich um Warnbekleidung.
EN 381        Die perfekte Berufsbekleidung für Anwender von hingeführten Kettensägen.

Weiterer Vorteil – Image Ihrer Firma

Saubere und ordentliche Kleidung der Mitarbeiter sollte für jede Firma zur Selbstverständlichkeit gehören. Neben nützlichen Aspekte wie Funktionalität und Gesundheitsschutz wird die Außenwirkung Ihrer Firma durch einheitliche Kleidung der Mitarbeiter verstärkt. Farben, Schnitte und Design, auch Arbeitskleidung bringen Sie ins Gespräch.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Arbeitsschutzkleidung, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG